Bei der Arbeit auf dem Bauwesen lernt man eines: Erdbewegung ist mehr als nur "Erde bewegen". Nur weil eine Maschine eine Aufgabe erledigen kann, heißt das nicht, dass sie diese auf die effizienteste oder rentabelste Weise erledigen kann. Größe, Leistung, Vielseitigkeit, Standortbedingungen und Transport können Einfluss darauf haben, welche Maschine am sinnvollsten ist. Mieten gibt Ihnen die Flexibilität, Ihre Ausrüstung genauer auf Ihre Arbeitsanforderungen abzustimmen, anstatt sich mit einer Maschine begnügen zu müssen, die für diese Arbeit nicht optimal geeignet ist.
Hier sind einige Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie sich für Ihre Ausrüstung für Ihren nächsten Erdbewegungsauftrag entscheiden:
- Ausrüstung in der richtigen Größe für die Arbeit. Wenn Sie mehr Größe und Leistung wählen, als Sie benötigen, kann die Kraftstoffeffizienz sinken, während zu wenig Leistung und Kapazität die Produktion verlangsamen kann. Passen Sie die Maschine an die Anforderungen des Auftrags an.
- Berücksichtigen Sie die Transportkosten. Wie soll die Maschine bewegt werden? Anforderungen an Anhänger und Lkw, CDL-Anforderungen, Genehmigungen und Lieferung können sich alle auf die Gesamtmietkosten auswirken. Überlegen Sie, wie die Maschine zum Einsatzort kommt, bevor Sie eine Auswahl treffen.
- Balance zwischen Spezialisierung und Vielseitigkeit. Spezialgeräte können eine Aufgabe effizienter erledigen, während eine Maschine, die mehrere Anbaugeräte aufnimmt, während sie während der gesamten Arbeit produktiver sein kann.
- Passen Sie die Maschinengröße an den Einsatzort an. Kompaktmaschinen können an beengten Baustellen, an städtischen Orten oder in Bereichen mit Hindernissen, in denen größere Maschinen weniger Platz zum sicheren Manövrieren haben, produktiver sein.
Bei der Auswahl einer Erdbaumaschine kommt es in der Regel auf einige praktische Fragen an: Welche Art von Arbeit muss die Maschine verrichten und welche Bedingungen am Einsatzort beeinflussen ihre Leistung?
So grenzen Sie die Optionen ein.

Antwort:
Nur weil eine Maschine eine Aufgabe erledigen kann, heißt das nicht, dass sie diese Aufgabe auf die effizienteste oder rentabelste Weise erledigen wird. Ein Vermietungsteam kann Ihnen dabei helfen, die Maschinenoptionen mit den spezifischen Anforderungen Ihres Einsatzes abzugleichen und die beste Lösung zu finden. Diese Momentaufnahme allgemeiner Aufgaben und Beispiele für Maschinenanwendungen als Schnellstarthilfe verwenden.

Antwort:
Jeder Auftrag hat eine Reihe von Anforderungen, und es gibt wahrscheinlich mehr als eine Maschine, die diese Anforderungen erfüllen kann. Hier sind fünf wichtige Überlegungen bei der Auswahl der Ausrüstung, die Ihnen dabei helfen können, herauszufinden, was für Ihre Arbeit am besten geeignet ist.
Berücksichtigen Sie Projektaufgaben – spezialisiert oder allgemein
Wenn das Projekt spezialisiert ist, ist eine für diese Aufgabe konzipierte Maschine wahrscheinlich effektiver. Wenn die Aufgabe mehrere Aufgaben umfasst, ist eine vielseitigere Maschine möglicherweise besser geeignet. Beispielsweise kann ein Grabenzieher Gräben schneller und effizienter ausheben als ein Bagger, aber ein Bagger mit Anbaugeräten kann mehrere Aufgaben schneller erledigen. In einigen Fällen kann mehr als eine Maschine für einen Auftrag erforderlich sein, aber denken Sie daran, dass die Anbaugeräte, die Sie mit der Maschine mieten können, eine große Vielseitigkeit bieten können.
Bedingungen am Einsatzort ermitteln – Platz und Größe
Analysieren Sie den Bereich, in dem Sie arbeiten werden, insbesondere die Platzbeschränkungen und das Gelände. Diese Bedingungen helfen bei der Bestimmung der Größe und Leistung der Ausrüstung, die Sie benötigen, sowie bei wichtigen Sicherheitsaspekten. Rufen Sie an, bevor Sie graben. Immer, immer, immer sicherstellen, dass das Graben sicher ist. Sicherheit hat oberste Priorität.
Wenn auf der Baustelle aufgrund von Hindernissen wie Bäumen und Gebäuden weniger Platz zur Verfügung steht, sollten kleinere Gerätemodelle in Betracht gezogen werden. Ein Bagger mit wenig oder keinem Heckschwenkradius kann auch in beengten Räumen gut eingesetzt werden. Sie können auch einen Blick auf Mini- oder Kompaktmaschinen werfen.
Wenn Sie in einem großen, offenen Bereich mit wenig bis gar keinen Einschränkungen arbeiten, bietet ein größerer Bagger oder Grabenzieher mehr Leistung und Produktivität für Ihre Aufgabe.
Die Bodenfaktoren verstehen – Zusammensetzung und Dichte
Die Bodenbeschaffenheit bestimmt Ihre Entscheidungen hinsichtlich Leistung und Reichweite. Die Ausleger- und Stielkonfigurationen von Baggern reichen weiter als Grabenzieher und sind daher besser für tiefere Kran geeignet. Bagger, Kompaktlader und Baggerlader können mehrere Anbaugeräte verwenden, wodurch sie vielseitiger sind, sodass nur eine Maschine in unterschiedlichem Gelände eingesetzt werden kann.
Wenn ein Grabenzieher die richtige Wahl ist, hängt die Bodenbeschaffenheit von Ihnen ab.
Felsrad-Grabenzieher verwenden ein Zahnrad, das zum Schneiden von hartem und felsigem Boden entwickelt wurde, was sie zur stärkeren Wahl auf felsigen oder verdichteten Baustellen macht.
Kettengrabenzieher verwenden eine Stange oder einen Arm mit einer gezahnten Kette, ähnlich wie bei einer Kettensäge. Sie sind für eine Reihe von Bedingungen ausgelegt und können tiefer und breiter schneiden als ein Felsrad, was sie zur vielseitigeren Option macht, wenn der Boden auf einer Baustelle variiert oder der Graben zusätzliche Tiefe oder Breite benötigt.
Aufsitz-Grabenzieher Je nach Boden bieten Sie mehrere Kettenoptionen an. Die Kette in Ihrem örtlichen Cat-Verleihgeschäft ist in der Regel auf die Bedingungen in Ihrer Region abgestimmt.
Kartenschlüsselabmessungen – Grabtiefe, -breite und -neigung
Art und Größe des Grabens, den Sie ausheben, spielen eine wichtige Rolle bei Ihrer Ausrüstungsentscheidung.
Wenn planiert werden muss, müssen Sie die Höhe und die Abmessungen kennen, um sicherzustellen, dass Ihre Ausrüstung über die Technologie verfügt, die die benötigte Genauigkeit liefert. Sie möchten Ihr Gebot so knapp wie möglich machen. Das Mieten von Maschinen mit der richtigen Planiertechnologie kann einen großen Einfluss auf Ihre Chancen haben, Ausschreibungen zu gewinnen.
Für größere Breiten und Tiefen ist wahrscheinlich ein Bagger praktischer. Die Tiefe des Grabens bestimmt die Reichweite des zu grabenden Baggers. Passen Sie die Größe des Baggerlöffels an die Breite des Grabens an.
Das Volumen des im Projekt zu bewegenden Materials ist ebenfalls wichtig. Das Volumen bestimmt die Größe des Grabenziehers, des Baggers, des Anbaugeräts oder des Löffels, der bzw. der am effizientesten erledigt werden kann.
Kostenkontrolle – Budget von Anfang bis Ende
Sie möchten Ihre Betriebskosten so gering wie möglich halten. Die Größe der Ausrüstung wirkt sich auf die Kosten aus. Die Wahl einer Ausrüstung mit mehr Größe und Leistung als Sie benötigen, ist möglicherweise weniger kraftstoffeffizient. Ausrüstung mit zu geringer Leistung und Kapazität kann mehr Zeit für die Erledigung von Aufgaben benötigen, was wiederum die Kosten erhöht. Die Größe der Miete bestimmt auch, wie sie transportiert wird, und der Transport kann sich auf die Kosten auswirken. Wie soll die Maschine bewegt werden? Haben Sie Anhänger und Lkw der richtigen Größe? Benötigen Sie eine CDL-Lizenz? Benötigen Sie irgendwelche Genehmigungen? All diese Dinge können teuer werden. Ihr Mietteam kann Ihnen dabei helfen, sicherzustellen, dass Ihre Kosten gedeckt sind.
Eine gründliche Prüfung Ihres Auftrags im Vorfeld hilft Ihnen und Ihrem Mietteam, die Maschine auszuwählen, die Ihre Anforderungen am besten erfüllt, die Kosten unter Kontrolle hält und die Arbeit richtig erledigt.

Antwort:
Mieten kann sinnvoll sein, wenn für einen Auftrag Ausrüstung benötigt wird, die Sie nicht regelmäßig in Ihrem Fuhrpark haben, wenn eine Spezialmaschine eine Aufgabe effizienter erledigen könnte oder wenn Sie eine andere Größe oder Konfiguration als die Ausrüstung benötigen, die Sie bereits besitzen. Es kann auch hilfreich sein, wenn ein bestimmtes Anbaugerät oder eine bestimmte Maschinentechnologie die Produktivität eines bestimmten Projekts verbessern könnte.
Das Ziel ist dasselbe, egal ob Sie Ausrüstung mieten oder eine Ausrüstung auswählen, die Sie bereits besitzen: die Maschine so genau wie möglich auf die Arbeit abstimmen. Mieten kann Ihnen helfen, Investitionen in Ausrüstung zu vermeiden, die möglicherweise nur eingeschränkt genutzt wird, und Ihnen gleichzeitig eine bessere Kontrolle über die Ausrüstungskosten zu geben. Und wenn sie eine bestehende Maschine davon abhält, außerhalb ihres Sweet Spots zu arbeiten, kann dies auch zur Verbesserung der Produktivität und zur Senkung der Betriebskosten beitragen.
Die Anmietung gibt Ihnen auch die Flexibilität, spezielle Anbaugeräte und Technologien nur so lange zu verwenden, wie es die Arbeit erfordert. Mit der Unterstützung Ihres lokalen Cat-Händlers® , um die Ausrüstung einsatzbereit zu halten und die Betriebszeit zu maximieren. Wenn Sie Mietoptionen in Ihre Kostenvoranschläge aufnehmen, können Sie die Gesamtkosten und die Produktivität verschiedener Ausrüstungsansätze vergleichen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Mit Cat Rentals℠ erhalten Sie die benötigte Ausrüstung, wenn Sie sie brauchen. Mit 70+ vertrauenswürdigen Marken, 1900+ Standorten weltweit und einem 24/7-Online-Zugriff bietet Ihnen Cat Rentals sowohl Flexibilität als auch Kosteneinsparungen. Hier sind einige der Vorteile, auf die Sie zählen können:
- Premium-Ausrüstung aus einer Hand für Ihre Anforderungen
- Vielseitigkeit durch einen großen Bestand an Anbaugeräten und Spezialwerkzeugen
- Cat Rentals 24/7 Online-Zugriff
- Keine langfristige Wartungs- oder Reparaturverantwortung
- Schulung und Einweisung in den Betrieb und die Sicherheit von Mietmaschinen
- Fachwissen, Support und Service durch das Cat-Händler-Netzwerk
Mit fachkundiger Beratung, flexiblen Mietbedingungen, Vor-Ort-Support und gut gewarteten, einsatzbereiten Maschinen stellen wir sicher, dass Sie alles bekommen, was Sie brauchen, wenn Sie es am dringendsten brauchen. Durchsuchen Sie unseren gesamten Maschinenbestand, fordern Sie ein schnelles Angebot an oder suchen Sie einen Händler in Ihrer Nähe.
MEHR ÜBER DIE EXPERTEN
Ty Roberts ist Senior Product Consultant für Minibagger bei Caterpillar Inc. Ty hat Erfahrung mit Erdbaumaschinen und -anwendungen.
Richard Clark ist Corporate Account Manager bei der Vermeer Corporation, einem Hersteller von Grabenziehern von Cat Rentals.
Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren