5 Arten von Luftkompressoren: Welcher ist der richtige für Sie?
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Benötigen Sie eine zuverlässige Druckluftquelle für Ihre Baustellen? Ein Mietluftkompressor kann die ideale Lösung sein. Verwenden Sie es, um Ihre Druckluftwerkzeuge und -geräte wie Schraubenschlüssel, Bohrer und Drucklufthämmer schnell und einfach mit Strom zu versorgen, damit Sie Ihre Projekte im Zeitplan einhalten können. Cat Rentals℠ in Ihrer Region bietet verschiedene Arten von Luftkompressoren zur Miete zu wettbewerbsfähigen Preisen an, sodass Sie sicher sein können, das richtige Modell für Ihre Anwendungen zu finden.

Welche verschiedenen Arten von Luftkompressoren gibt es?

Bei der Suche nach Luftkompressoren werden Sie wahrscheinlich auf einige oder alle der folgenden Typen stoßen:

  1. Hin- und Hergehen: Diese Kompressoren basieren auf einem von der Kurbelwelle angetriebenen Kolben und einem Zylinder, um Druckluft zu liefern. Es gibt sie in einstufigen Ausführungen, bei denen Luft in den Zylinder gesaugt, mit einem Kolbenhub verdichtet und zur Lagerung in einen Tank geleitet wird. Zweistufige Modelle verfügen über einen zweiten Kolben, der eine zusätzliche Verdichtungsstufe bereitstellt. Ersteres bietet eine Luftdruckkapazität von bis zu 120 Pfund pro Quadratzoll (PSI), während letzteres bis zu 175 PSI erzeugt.
  2. Drehschraube: Ein Schraubenkompressor verfügt über zwei identische Schrauben und Rotoren, die sich in entgegengesetzte Richtungen drehen. Sie haben auch ein Schmiermittel, das den Raum zwischen den beiden Rotoren ausfüllt, wodurch eine Dichtung entsteht und Energie übertragen wird. Die rotierenden und Eingriff Schrauben antreiben die Luft durch die Einheit.
  3. Zentrifugal: Dieser Verdichtertyp saugt Luft in ein rotierendes Laufrad und drückt es mithilfe der Zentrifugalkraft in die Mitte. Die Bewegung der Luft erzeugt einen Druckanstieg, der kinetische Energie erzeugt. Typische Anwendungen für diese Kompressoren sind die Öl- und Gasverarbeitung, die Abwasserbehandlung und einstufige Niederdruck-Druckluftanwendungen.
  4. Ölfrei: Bei vielen Druckluftanwendungen ist das Entfernen jeglicher Schmutzspuren unerlässlich. Ölfreie Kompressoren verwenden kein Öl an den Zylinderwänden. Stattdessen verlassen sie sich auf selbstschmierende Materialien, die es den Kolben ermöglichen, in den Zylinder zu gleiten. Neben der Minimierung des Kontaminationsrisikos erfordern diese Modelle weniger Wartung und senken die Betriebskosten.
  5. Dynamisch: Diese Kompressoren sind Maschinen mit kontinuierlichem Fluss, die über schnell rotierende Schaufeln Luft nach innen ziehen. Sie erzeugen Druck, indem sie den Luftstrom einschränken. Dynamische Kompressoren erfüllen die Anforderungen von Druckluftanwendungen mit schwer Beanspruchung in Anlagen wie Chemie- und Stahl- Fabrikation Anlagen.
In welchen Branchen ist die Vermietung von Luftkompressoren erforderlich? 

Luftkompressoren spielen in den folgenden Branchen eine wichtige Spiel: 

  • Bauwesen: Luftkompressoren sind für den Antrieb von Maschinen in der Baubranche unerlässlich und dienen als tragbare Energiequelle für Presslufthämmer, Hochdruckreiniger, Klimaanlagen, Lackiergeräte und mehr. 
  • Automobilindustrie: Die Automobilindustrie verlässt sich seit Jahrzehnten auf Luftkompressoren, um Werkzeuge anzutreiben. Luftkompressoren werden üblicherweise für die Montage, Detaillierung und Lackierung von Automobilen in einem effizienten Tempo verwendet.
  • Landwirtschaft: Da der Bereich der Landwirtschaft immer komplizierter geworden ist, werden Luftkompressoren bei der Wasserproduktion, beim Versprühen von Pestiziden, beim Düngen und bei der Beseitigung von Treibhausgasen eingesetzt. Sie können sogar als Antrieb für Milchviehanlagen zum Melken von Kühen verwendet werden.
  • Pharmazeutika: Die Pharmaindustrie verwendet ölfreie Luftkompressoren mit steriler Luft, um fast jede medizinische Tablette und Pille auf dem Markt zu formen. Luftkompressoren und pneumatische Geräte eignen sich ideal zum Portionieren von Medikamenten sowie zum Aufsprühen der notwendigen Härtungs- und Beschichtungsmaterialien. 
  • Lebensmittel und Getränke: Luftkompressoren verschaffen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie einen erheblichen Vorsprung, wenn es um erhöhte Produktivität und Produkteinheitlichkeit geht. Mit einem Luftkompressor können Sie Produkte schälen und schneiden, heiße Produkte abkühlen, Füllungen einspritzen, Produkte einfrieren, Krümel entfernen und Ihre fertigen Produkte über das Fließband bewegen.
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl des besten Luftkompressors

Cat Rentals führt eine große Auswahl an stationären und tragbaren Luftkompressoren mit unterschiedlichen Kapazitäten für Luftdruck, Luftleistung und Leistung. Die Mietspezialisten an unseren mehr als 1.300 Standorten weltweit können Ihnen bei der Auswahl des richtigen Modells für Ihre Anwendungen behilflich sein. Wir bieten Ihnen auch einen umfassenden Reparatur- und Wartungsservice für die Dauer Ihrer Mietdauer.

Stöbern Sie noch heute in unserer kompletten Auswahl an Luftkompressoren zur Miete . Rufen Sie uns unter 1-800-RENT-CAT an, um weitere Informationen zu erhalten – wir stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Gerne erstellen wir Ihnen auch ein schnelles Online-Angebot.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen