Was sind die Vorteile des gerichteten Bohrens?
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Gräben sind für die Verlegung von Rohren und Leitungen für den Transport von Flüssigkeiten und Materialien erforderlich. Obwohl das Grabenaushub seit langem die traditionelle Installationsmethode ist, ist das gerichtete Bohren eine immer beliebtere Alternative mit attraktiven Vorteilen für Effizienz und Nachhaltigkeit. 

Beim Richtungsbohren wird eine Oberflächen Bohrmaschine verwendet, um ein unterirdisches Weg zu graben. Das Bohrloch wird nach einem bestimmten BohrungsWeg gebohrt, was zu einer minimalen Störung des Bodens führt. Diese nahezu grabenlose Technik wird auch als Horizontalbohren, Umlenkbohren, Schrägbohren oder Horizontalrichtungsbohren (HDD) bezeichnet.

Vorteile des Richtungsbohrens

Das Richtungsbohren bietet gegenüber dem traditionellen Grabenaushub mehrere Vorteile.

1. Weniger Bodenzerstörung

Gerichtetes Bohren bietet eine Möglichkeit, Gräben unter Gebäuden, Straßen und anderen Hindernissen auszuheben, ohne oberirdische Schäden zu verursachen. Diese Bohrmaschinen haben eine kleinere Stellfläche und verursachen nur minimale Störungen des Bodens, auf dem die Ausrüstung aufgestellt ist. Herkömmlicher Grabenaushub ist bei diesen Anwendungen nicht möglich.

2. Umweltbewusstsein

Richtungsbohrungen verringern die Grundwasserverschmutzung, erhalten das Ökosystem der Grabstelle intakt und verursachen weniger Brüche in felsigen Gebieten. Dadurch können die Grabzone und die Umgebung erhalten und geschützt bleiben.

3. Schnellerer Projektabschluss

Das horizontale Bohren ist schneller und effizienter als der traditionelle Grabenaushub. Auch der Bereinigungsprozess nach dem Projekt ist einfacher und schneller. Ihr Team kann bei Erdbewegungsarbeiten Zeit sparen, da beim Richtungsbohren weniger Schmutz verdrängt wird. Da für das Richtungsbohren weniger Arbeiter erforderlich sind, können Ihre anderen Teammitglieder an anderen Projektkomponenten arbeiten, was den Projektzeitplan beschleunigt.

4. Arbeitssicherheit

Da beim Richtungsbohren nur minimale Störungen entstehen, ist die Gefahr von Steinschlag und Schutt geringer. Die Wahrscheinlichkeit, dass Arbeiter durch die Grabarbeiten verletzt werden, ist geringer. Beim traditionellen Grabenaushub müssen Schutzsysteme wie Grabenverbauungen installiert werden, da die Verschalung höher ist.

5. Sicherheit bei allen Wetterbedingungen

Der traditionelle Grabenaushub ist bei schönem Wetter am sichersten und birgt Sicherheitsrisiken bei Regen oder Schnee. Sie können bei Regen oder Sonnenschein Richtungsbohrungen durchführen, was bedeutet, dass Sie weniger Ausfallzeiten und Projektverzögerungen haben. 

Unterschiede zwischen traditionellem Grabenaushub und Richtungsbohren

Traditionelles Grabenaushub und Richtungsbohren weisen wesentliche Unterschiede auf, sodass sich beide Methoden ideal für verschiedene Anwendungen eignen.

Beim Grabenaushub müssen die Mannschaften einen Graben bis zu einer bestimmten Länge und Tiefe ausheben, um Rohre zu verlegen oder Versorgungsleitungen anzuschließen. Da bei dieser Technik der Boden gestört wird, ist der Grabenaushub nur an Baustellen ohne Hindernisse möglich.

Vergleicht man die Installationspreise für Grabenaushub mit Richtungsbohren, so ist der traditionelle Grabenaushub günstiger. Der Kostenunterschied kann den Grabenaushub zur besseren Option für Projekte mit einem knappen Budget machen.

Das Projektbudget und der Grundriss des Grundstücks sind die beiden wichtigsten Faktoren, die bei der Entscheidung zwischen Grabenaushub und Richtungsbohrung zu berücksichtigen sind. Bei einigen Projekten werden beide Methoden verwendet. Der traditionelle Grabenaushub bietet eine Lösung für die meisten Erdbewegungsarbeiten, während das gerichtete Bohren ideal für präzises Graben ist, um um und unter Strukturen zu navigieren.

Wofür wird Richtungsbohren verwendet?

Das Richtungsbohren wird für die gleichen Projekttypen verwendet, die auch mit dem traditionellen Grabenaushub durchgeführt werden können, einschließlich der folgenden:

  • Rohrverlegung
  • Netzinstallation
  • Sanitärreparaturen
  • Installation von Kabelkanälen
  • Kabelinstallation

Öl-, Gas- und Energieunternehmen bohren Bohrungen durch Gestein und installieren Versorgungsleitungen und Rohre.

Richtungsbohren ist auch die ideale Grabmethode für Projekte mit einem engen Zeitplan. Die Teams können durch weniger Restaurierungsarbeiten nach dem Projekt Zeit sparen und die Arbeit schneller erledigen.

Vermietung von Grabenverbau von Cat Rentals℠-Händlern

Das autorisierte Cat-Händlernetz® über Cat Rentals verfügt über die Ausrüstung für den Grabenaushub, die Ihr nächstes Projekt benötigt. Unsere Mietausrüstung für den Verschalung hilft, Einsturz und Einsturz zu verhindern, damit Ihre Mitarbeiter sicher sind und das Projekt voranschreitet.

Unsere Grabenaushub- Verschalung Vermietungen umfassen eine große Auswahl an Aluminium- und Stahlschilden in verschiedenen Größen und Konfigurationen. Entdecken Sie Optionen wie:

Alle unsere Verschalung Vermietungen werden regelmäßig gewartet und zwischen den Vermietungen umfassend überprüft. Wir bieten zuverlässige und sichere Vermietungen, damit Sie von höchster Leistung profitieren können.

Fordern Sie noch heute ein Angebot für Ihre Mietausrüstung an

Bei Cat Rentals können Sie alles mieten, was Sie brauchen, von Leuten, die alles tun, was nötig ist. Stöbern Sie in unseren Grabenaushub- Verschalung Mietunterkünften auf unserer Website. Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen erhalten Sie von einem Produktspezialisten unter 1-800-RENT-CAT. Füllen Sie online ein schnelles Mietangebotsformular aus , um Ihre Anmietung noch heute zu beginnen.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen