Namen von Baumaschinen, die jeder kennen sollte
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Es gibt Dutzende Arten von Baumaschinen, von gängigen Maschinen, die Sie auf fast jeder Baustelle sehen, bis hin zu obskuren Geräten, die für spezielle Aufgaben verwendet werden. Selbst erfahrene Arbeiter in der Baubranche können von Zeit zu Zeit auf Gerätenamen stoßen, mit denen sie nicht vertraut sind. Wenn Sie gerade erst in die Branche einsteigen, müssen Sie wahrscheinlich noch viele Ausrüstungsnamen kennen.

Wir haben eine Liste mit 30 wichtigen Baumaschinen zusammengestellt, damit Sie mehr über jede einzelne von ihnen erfahren – wie sie aussehen, wie sie funktionieren und was sie leisten. Diese Ausrüstungstypen kommen aus verschiedenen Bausektoren, darunter Straßenbau, Abbruch, Bauwesen, Forstwirtschaft und mehr.

Springen Sie zu einem Abschnitt:

1. Baggerlader

Ein Tieflöffel ist ein sehr verbreitetes Aushubgerät. Der Begriff "Tieflöffel" bezieht sich technisch gesehen auf das Anbaugerät – einen Arm mit einem Tieflöffel am Ende –, das an verschiedenen Arten von schweren Maschinen montiert werden kann. Oftmals ist "Baggerlader" die Abkürzung für einen Baggerlader: ein Baggerlader, der an einen Frontlader angehängt ist. Diese Maschine gilt als die vielseitigste Erdbewegungsmaschine in der Baubranche. Es umfasst eine Schaufel vorn und ein Tieflöffelanbaugerät hinten, mit dem Sie Gräben ausheben, Materialien be- und entladen und Objekte anheben können.

2. Auslegerhub

Eine Auslegerhebebühne ist eine mobile Maschine, die in der Regel mit Rädern ausgestattet ist. Es umfasst einen langen Kran mit einer Plattform oder einer Schaufel am Ende, die in der Regel groß genug ist, damit ein oder zwei Arbeiter darauf stehen können. Mit dieser Hebebühne können Arbeiter erhöhte Bereiche auf einer Baustelle sicher erreichen, z. B. ein oberes Stockwerk an der Fassade eines Gebäudes. Ausleger-Hebebühnen sind sowohl mit Gelenk- als auch mit Teleskopausleger erhältlich.

3. Bulldozer

Ein Bulldozer, auch Dozer genannt , ist ein Grundnahrungsmittel für Baumaschinen. Es besteht aus einem Traktor, der in der Regel auf Ketten und nicht auf Rädern steht, mit einer großen Schaufel Metallplatte. Bediener verwenden die Platte für Aufgaben wie Graben, Ausheben und Einebnen von Boden und anderen Materialien. Sie können einen Bulldozer auch für Abbrucharbeiten, zum Aufbrechen verdichteter Materialien und zum Schneeräumen verwenden. Dozer sind in einer Vielzahl von Größen für unterschiedliche Aufgaben erhältlich.

4. Kaltfräse

Eine Kaltfräse ist eine Fräsmaschine für Asphalt und Beton. Wenn die Maschine den Asphalt auf einer Straße oder einem anderen Untergrund zerkleinert, bewegt sie den gemahlenen Asphalt mithilfe eines Förderbands von der Bandage nach oben. Der Fahrer folgt dem Muldenkipper dicht, sodass der lose Asphalt hinten im Muldenkipper landet. Kaltfräsen werden hauptsächlich dann eingesetzt, wenn eine Straße erneuert werden muss.

5. Kompaktkettenlader und Kompaktlader mit Terrain

Ein Kompaktkettenlader und ein Deltalader sind beides kleine Lader, aber auf den meisten Baustellen sind sie große Arbeitstiere. Diese kleinen Lader bieten eine bequeme Möglichkeit, Material auf einer Baustelle zu bewegen. Sie können auch Anhänge hinzufügen, um alle möglichen Aufgaben zu erledigen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Maschinen besteht darin, dass ein Kompaktkettenlader über ein für rauere Umgebungen ausgelegtes Laufwerk verfügt, während ein Deltalader einen geringeren Bodendruck aufweist und für empfindlichere Oberflächen eine sicherere Wahl ist.

6. Verdichter

Ein Verdichter ist eine Maschine, die eine Oberfläche wie Erde, Kies oder Asphalt komprimiert und umformt. Dies macht sie zu einem wertvollen Gewinn für den Straßenbau und andere Bauaufgaben. Verdichter gibt es in vielen Formen und Größen. Ein gängiger Typ ist ein Plattenverdichter, ein Gerät, das Sie ähnlich wie bei einem Rasenmäher schieben. Die Grundplatte vibriert und gleicht die darunter liegende Oberfläche aus. Ein weiterer gängiger Typ ist eine Straßenwalze, ein Fahrzeug mit einem großen rotierenden Zylinder, der die darunter liegende Oberfläche komprimiert.

7. Dragline-Bagger

Ein Dragline-Bagger ist ein großes Gerät, das für Tiefgrabprojekte verwendet wird. Diese Maschine verfügt über einen langen Ausleger mit einem aufgehängten Tieflöffel am Ende. Die Bediener steuern die Schaufel mit einem System aus Seilen und Ketten. Einige Dragline-Bagger sind klein genug, um zum Einsatzort transportiert zu werden, während größere Dragline-Bagger, die häufig für Tagebauarbeiten eingesetzt werden, vor Ort zusammengebaut werden. Einige dieser Dragline-Maschinen können Tausende von Tonnen wiegen.

8. Bohrgerät

Sie sehen vielleicht nicht auf jeder Baustelle einen Bohrturm , aber sie sind ein Grundnahrungsmittel für jede Art von Brunnen. Ganz gleich, ob Sie versuchen, Zugang zu Grundwasser, Öl oder Erdgas zu erhalten, ein Bohrturm kann Ihnen helfen. Einige Bohrtürme sind extrem groß. Die hohe Struktur, die Sie sehen, wird als Bohrturm bezeichnet, aber es gibt viele andere Komponenten, die zusammenarbeiten, um in ein Material zu bohren. Am anderen Ende des Größenspektrums befinden sich Erdbohrer, d. h. kleine Bohrtürme, die von einem einzelnen Arbeiter manuell bedient werden können.

9. Muldenkipper

Ein Muldenkipper ist ein Muldenkipper mit einer großen Ladefläche auf der Ladefläche, der zum Transport von und zu einer Baustelle oder zum Transport von Materialien auf der Baustelle verwendet wird. Der Fahrer kann das vordere Ende der Ladefläche des Lkw mit Hilfe von Hydraulikpressen anheben, um das Material darin abzukippen. Dies erleichtert das Abladen von Material auf einer Deponie- oder Baustelle. Einige Muldenkipper sind für den Straßenverkehr konzipiert, während andere Geländefahrzeuge sind, die für das navigieren in unwegsamem Gelände ausgelegt sind.

10. Bagger

Ein Bagger ist ein weiteres Grundnahrungsmittel für Baumaschinen, die für eine Vielzahl von Aufgaben verwendet werden. Der Fahrer sitzt in einer um 360 Grad drehbaren Fahrerkabine. Aus diesem Grund wird ein Bagger manchmal als 360 bezeichnet. Die Fahrerkabine sitzt auf einem Laufwerk und ist in der Regel mit Laufketten ausgestattet. Einige Bagger sind jedoch mit Rädern ausgestattet. Die Bediener verwenden die am Ende eines Stiels und Auslegers befestigte Schaufel, die aus der Fahrerkabine herausragt, zum Graben, Anheben und für andere Aktionen.

11. Fällungs- und Bündelungsmaschine

Eine Fällungs- und Bündelungsmaschine ist ein wertvolles Gut bei Holzeinschlags- und Rodungsarbeiten. Eine Fällungs- und Bündelungsmaschine besteht aus einer Fahrerkabine auf Schienen oder Rädern mit einem montierten Ausleger. Bisher mag das nach einem Bagger oder anderen ähnlichen Geräten klingen. Das Wichtigste, was eine Fällungs- und Bündelungsmaschine einzigartig macht, ist der Kopf der Fällungs- und Bündelungsmaschine am Ende des Auslegers. Dieses Gerät wickelt sich um Baumstämme und schneidet den Baum mit einer Kettensäge an der Basis, bevor der Baum irgendwo abgelegt wird, um ihn abzutransportieren.

12. Gabelstapler

Gabelstapler sind besonders häufig in Lagerhäusern, aber Sie können sie auch auf einer Baustelle sehen, da sie bei allen Arten von Materialumschlag helfen. Ein Gabelstapler sieht aus wie ein Kleinwagen mit einem Hubmast, einem Hubzylinder, einer Rückenlehne und einem Träger an der Vorderseite sowie Gabeln, die von der Unterseite der Fahrerkabine nach vorne ragen. Mit diesen Komponenten können Materialien wie Paletten mit Ziegelsteinen angehoben oder von einer Seite zur anderen bewegt werden. Es gibt verschiedene Arten und Größen von Gabelstaplern, die für unterschiedliche Anwendungen konzipiert sind.

13. Spediteur

Wie eine Fällungs- und Bündelungsmaschine ist ein Forwarder ein nützliches Forstgerät. Während eine Fällungs- und Bündelungsmaschine Bäume gefällt und auf einem Haufen ablagert, transportiert ein Forwarder die Stämme zu einer Ladestelle. Bei diesem Gerät handelt es sich im Wesentlichen um einen Geländewagen, der in der Regel mit acht Rädern und einem Mechanismus zum Transport von Stämmen ausgestattet ist, die knapp über dem Boden gehalten werden, damit sie nicht schleifen. Dies unterscheidet einen Forwarder von einem Skidder, der Bäume auf dem Boden schleift. Ein Forwarder hat eine begrenzte Größe der Stämme, die er transportieren kann.

14. Vorderer Radlader

Radlader gehören zu den vielseitigsten Baumaschinen auf dem Markt. Wie der Name schon sagt, sind diese Lader mit Rädern unterwegs. Das Standardanbaugerät ist eine Schaufel, die Materialien aufnehmen, bewegen und entladen kann. Sie können auch andere Anbaugeräte wie Erdbohrer, Tieflöffel und Aufreißer verwenden , um bei einer Vielzahl von Aufgaben zu helfen. Radlader sind in verschiedenen Größen von kompakt bis groß erhältlich, sodass Sie das Modell und die Anbaugeräte auswählen können, die sich am besten für Ihre Arbeit eignen.

15. Grader

Ein Grader, auch Motorgrader genannt , ist ein wichtiges Ausrüstungsteil für den Straßenbau. Es umfasst drei Achsen - zwei hinten und eine vorne - mit einer Metallplatte, die zwischen den Achsen verläuft. Es hat normalerweise sechs Räder für den langen Rahmen. Die Metallplatte planiert den darunter liegenden Schmutz oder Kies, wenn der Fahrer mit der Maschine über eine Fläche fährt. Die Fahrerkabine, in der der Fahrer sitzt, befindet sich direkt über den Hinterachsen. Grader sind unerlässlich, um vor dem Bau einer Straße eine ebene, ebene Oberfläche zu schaffen.

16. Harvester

Ein Harvester ist ein Forstgerät, das zum Ernten von Baumstämmen verwendet wird. Diese Maschine verfügt über eine schwere Fahrerkabine und einen montierten Arm, mit dem die Fahrer Bereiche abtragen und Baumstämme Greifer können. Ein spezieller Aufsatz am Ende des Arms hilft beim Schneiden, Bearbeiten und Entrinden. Die Harvester-Anbaugeräte passen sich für maximale Vielseitigkeit an unterschiedliche Baumgrößen an. Diese Ausrüstung ist mit Rädern und Ketten erhältlich, um den Einsatzort gerecht zu werden.

17. Ladekran

Ein Ladekran ist eine weitere Vorrichtung zum Holzschlagen. Nachdem ein Forwarder oder Skidder die Stämme an einer Ladestelle abgeladen hat, übernimmt ein Ladekran die Verladung der geschnittenen und abgetragenen Stämme auf einen Lkw, damit diese an ihren endgültigen Bestimmungsort gelangen können. Ein Ladekran ist eine schwenkbare Maschine mit einem Kran, der speziell dafür ausgelegt ist, Baumstämme aufzunehmen und effizient auf einen LKW zu laden. Die Fahrerkabine eines Ladekrans kann auf einem Anhänger montiert oder auf Rädern oder Ketten betrieben werden.

18. Hebebühne

Der Begriff "Personenhebebühne" kann verwendet werden, um die gesamte Kategorie von Hebebühnen zu bezeichnen, zu denen Auslegerbühnen, Scherenarbeitsbühnen und mehr gehören. Nach Angaben der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) bezieht sich ein Personenhub jedoch auf eine Vorrichtung mit einem angetriebenen Riemen , der sich nur in eine Richtung bewegt und Arbeiter von Stockwerk zu Stockwerk transportieren soll. Diese werden auch als vertikale Personenlifte bezeichnet , da sie sich auf und ab bewegen, nicht von einer Seite zur anderen. Sie sind in der Regel so konzipiert, dass sie jeweils einen Arbeiter transportieren können.

19. Mischer

Im Bauwesen ist ein Mischer ein LKW, der mit einer großen Bandage ausgestattet ist, die Beton mischt. Der Bediener muss lediglich trockenen Zement, Zuschlagstoffe und Wasser hinzufügen und die Walze drehen lassen, um die Materialien zu mischen und nassen Beton zu formen. Die Bandage verfügt über ein spiralförmiges Schar auf der Innenseite, das das Mischen unterstützt. Einige LKWs sind spezielle Betonmischer, aber Sie können auch Mischer-Anbaugeräte oder stationäre Mischer finden, die auf einer Baustelle verwendet werden können, wenn Beton gegossen werden muss.

20. Mobiler Kran

Ein mobiler Kran ist ein äußerst nützliches Gerät zum Heben und Bewegen von Objekten. Wie der "mobile" Teil des Namens schon sagt, sind diese Krane mit Rädern oder Ketten ausgestattet, sodass Sie sie auf einer Baustelle fahren können, insbesondere wenn es sich um ein geländegängiges Modell handelt. Die meisten Krane verwenden Hydraulik, um den Hubmechanismus zu bewegen, der am Ende einen Haken hat, um Gegenstände zu halten. Einige Mobilkrane sind in der Lage, sich um 360 Grad zu drehen, was das Navigieren in engen Räumen noch einfacher macht.

21. Asphaltfertiger

Ein Asphaltfertiger, oder kurz Asphaltfertiger, ist ein Gerät, das im Straßenbau und bei ähnlichen Aktivitäten wie dem Anlegen von Parkplätzen verwendet wird. Normalerweise füllt ein Muldenkipper kontinuierlich Asphalt in den Trichter des Asphaltfertigers, der sich an der Vorderseite der Maschine befindet. Dadurch kann der Asphaltfertiger den Asphalt gleichmäßig auf der vorgesehenen Oberfläche verteilen. Der Asphaltfertiger verdichtet den Asphalt auch mit einer kleinen Walze, aber eine Straßenwalze ist immer noch erforderlich, um ihn zu verdichten und noch mehr zu glätten.

22. Ramme

Für Tiefbauarbeiten ist ein Ramme ein unverzichtbares Gerät. Bei einem typischen Rammsystem fährt ein Ausleger aus einem Kran heraus. Am Ausleger sind eine Blei, ein Rahmen zum Ausrichten des Stapels sowie ein Hammer und ein Stapel befestigt. Rammgeräte heben einen Pfahl an und treiben ihn in den Boden, bis er die entsprechende Tiefe erreicht. Dies bietet wichtige Unterstützung für tiefe Fundamente.

23. Scherenhebebühne

Eine Scherenhebebühne ist eine Art Luftgerüst. Scherenarbeitsbühnen verwenden ein System aus kreuz und quer gekreuzten Metallhebern zum Anheben und Absenken der Plattform. Wie ein Hebebühne bewegen sie sich nicht horizontal. Diese Hebebühnen werden entweder mit Strom oder einem Motor betrieben. Scherenarbeitsbühnen sind am beliebtesten in Lagerumgebungen, da sie es den Arbeitern ermöglichen, hohe Lagerbereiche zu erreichen. Sie können Bauarbeitern auch helfen, hohe oder obere Ebenen eines Gebäudes zu erreichen.

24. Kompaktlader

Ein Kompaktlader ist ein vielseitiges, kompaktes Baugerät auf vier Rädern. Es hat seinen Namen von der Tatsache, dass Kompaktladerfahrer die Differenziallenkung verwenden müssen – eine Methode, bei der Sie eine Seite des Fahrzeugs nach vorne antreiben, während die andere gesperrt bleibt, wodurch die Ausrüstung in die beabsichtigte Richtung rutscht. Diese Lenkmethode verleiht Kompaktladern einen beeindruckenden Wenderadius, wodurch sie perfekt für den Einsatz auf engem Raum geeignet sind. Sie können alle Arten von Arbeitsgeräten an einen Kompaktlader anbauen.

25. Skidder

Ein Skidder erfüllt eine ähnliche Funktion wie ein Forwarder. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Skidder dazu neigen, Bäume über den Boden zu ziehen, und im Vergleich zu einem Forwarder in der Regel eine größere Bandbreite an Baumgrößen bewältigen können. Der traditionelle Skidder ist ein Seilskidder, der ein Seilzug zum Ziehen von Bäumen verwendet. Wie ein Forwarder legt ein Skidder Bäume an einem Ladestelle ab, wo sie weiter gefällt und auf einen LKW verladen werden können.

26. Telehandler

Der Name Telehandler ist die Abkürzung für Telehandler. Teleskop bezieht sich auf den Teleskopausleger an dieser Maschine, an dem verschiedene Werkzeuge für unterschiedliche Aufgaben angebracht werden können. Abgesehen vom Ausleger sieht diese Maschine aus wie ein größerer, schwerer beanspruchbarer Gabelstapler. Ein Telehandler kombiniert im Wesentlichen die Funktionen eines Krans und eines Gabelstaplers zu einer vielseitigen Maschine für den Materialumschlag. Im Vergleich zu einem Gabelstapler hat ein Telehandler größere Reifen, die sich besser für Offroad-Einsätze eignen. Es kann auch höher reichen und mehr Aufgaben ausführen.

27. Turmdrehkran

Turmdrehkrane sind größer als die oben erwähnten Mobilkrane. Tatsächlich sind diese massiven Kräne überhaupt nicht mobil. Sie sind an einem bestimmten Ort befestigt und in der Regel in einer Betonplatte auf dem Boden montiert. Turmdrehkrane sind eine Art ausgeglichener Kran, d. h. sie bilden eine T-Form. Das Kontergewicht ist an einem Ende des waagerechten Teils befestigt, und der Haken ist am anderen Ende befestigt, das weiter über den vertikalen Teil des Krans hinausragt. Die Fahrerkabine befindet sich an der Schnittstelle des Krans.

28. Grabenfräse

Es ist keine Überraschung, dass Grabenzieher zum Ausheben von Gräben verwendet werden. Sie graben aber nicht nur. Diese Maschinen verwenden ein Förderband, um den ausgehobenen Boden vorsichtig abzutragen. Grabenzieher werden häufig für Rohrverlegungen oder ähnliche Aufgaben eingesetzt, bei denen ein langes, schmales Loch benötigt wird. Ein Grabenzieher kann je nach Situation mit unterschiedlichen Aushubvorrichtungen ausgestattet werden. Beispielsweise kann ein Grabenzieher ein Metall Kette verwenden, um den Boden aufzureißen. Dieses kettensägenähnliche Gerät muss keine Pause einlegen, um kleine Steine oder Wurzeln auf seinem Weg zu finden.

29. Nutzfahrzeug

Nutzfahrzeuge (UTVs) sind eine breite Kategorie von Fahrzeugen, die eher für Arbeitszwecke als für den Personenverkehr auf der Straße bestimmt sind. Bauarbeiter verwenden diese Fahrzeuge, um sich schnell auf einer großen Baustelle fortzubewegen oder kleine Material- oder Ausrüstungsladungen von Ort zu Ort zu transportieren. Nutzfahrzeuge sind ein vielseitiges und hilfreiches Gut für viele verschiedene Aufgaben, die über die Bauindustrie hinausgehen, einschließlich Landwirtschaft und anderen Bereichen.

30. Schürfzug

Ein Raddozer-Schürfzug ist eine große schwere Maschine, die für Erdbewegungen verwendet wird. Wie der Name schon sagt, kratzen diese Fahrzeuge den Boden, um ihn zu glätten. Der Teil "Raddozer" bezieht sich auf die Vorderseite der Maschine, bei der es sich einfach um einen Raddozer handelt. Im hinteren Teil befinden sich die Schürfbauteile. Das Besondere an einem Raddozer-Schürfzug ist, dass er Schmutz aufnimmt und nicht nur bewegt. Wenn eine Schar den Boden schneidet und auflockert, wird der Boden über ein Förderband in einen Trichter transportiert.

Besuchen Sie Cat Rentals℠ , um Ihre Baumaschinen zu benötigen

Es gibt viele Arten von Baumaschinen, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind, auch solche, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind. Das Mieten kann eine kostengünstige und bequeme Möglichkeit sein, die benötigte Ausrüstung zu erhalten, ohne eine dauerhafte Investition tätigen zu müssen. Dies ist eine strategische Wahl, wenn Sie eine Maschine oder ein Anbaugerät benötigen, das Sie nicht häufig verwenden werden, oder wenn Sie Arbeiten außerhalb der Stadt durchführen und keine Ausrüstung zur Arbeit transportieren möchten.

Wenn Sie hochwertige Miet-Baumaschinen benötigen, besuchen Sie Cat Rentals. Mit mehr als 1.300 Standorten weltweit ist Cat Rentals für Sie da, wo immer Sie sich befinden. Caterpillar ist seit fast einem Jahrhundert ein bekannter Name für Baumaschinen, sodass Sie sich darauf verlassen können, dass Cat-Maschinen Ihnen helfen, Ihre Arbeit sicher und effizient zu erledigen.

Unsere Händler bieten eine große Auswahl an Baumaschinen, damit Sie für jeden Einsatz gerüstet sind. Durchsuchen Sie Ihre Ausrüstung online oder rufen Sie uns unter 1-800-RENT-CAT an, um weitere Informationen zu erhalten oder um ein Preisangebot anzufordern.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Angebot anfordern

Das Mieten von Maschinen kann manchmal überwältigend sein, da es viele Auswahlmöglichkeiten, Bedingungen und den Papierkram gibt. Bei Cat Rentals machen wir das Mieten einfach. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren!

Weiterlesen

Ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der Ausrüstung ist die Größe der Maschine. Erfahren Sie, wie Sie mit Cat Rentals die richtige Maschine finden.

Weiterlesen

Bei der Anmietung der richtigen Ausrüstung spielen viele Faktoren eine Rolle – von den Projektanforderungen über die Kraftstoffkosten bis hin zur Erfahrung der Fahrer. Mehr erfahren mit Cat Rentals.

Weiterlesen

Vor allem kleine Unternehmen können von der Flexibilität und Vielseitigkeit der Anmietung von Maschinen profitieren. Erfahren Sie mehr über die Vorteile einer Anmietung bei Cat Rentals.

Weiterlesen
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen