Top 10 Sicherheitstipps für Abbrucharbeiten
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Bei Abbrucharbeiten müssen von den Besatzungsmitgliedern zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen gegen potenzielle Gefahren getroffen werden. Typische Abbruchgefahren sind die Nähe zu Asbest enthaltenden Materialien, scharfkantige Gegenstände und der Kontakt mit bleihaltiger Farbe.

Wir bei Cat Rentals℠ möchten, dass alle Kunden so sicher wie möglich sind. Hier ist unsere Checkliste mit Tipps zur Sicherheit bei Abbrucharbeiten, um Sie und Ihre Mitarbeiter auf einer Baustelle zu schützen:

  1. Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA): Auch wenn die PSA-Anforderungen von Land zu Land unterschiedlich sein können, sollten Arbeiter auf einer Abbruchstelle einen Schutzhelm/Helm, eine Schutzbrille, Handschuhe, eine Warnweste oder -jacke und Stahlkappenstiefel tragen.
  2. Bewahren Sie ein Bewusstsein für Asbest:Beginnen Sie erst mit dem Abriss, nachdem Sie eine umfassende Untersuchung des Asbests vor Ort durchgeführt haben. Stellen Sie sicher, dass Sie alle lizenzierten und nicht lizenzierten Asbestmaterialien entfernt haben, bevor Sie fortfahren.
  3. Versorgungsleitungen abschalten: Alle Strom-, Abwasser-, Gas-, Wasser- und anderen Versorgungsleitungen abschalten und vor Beginn die entsprechenden Versorgungsunternehmen benachrichtigen.
  4. Beginnen Sie ganz oben: Beim Abbruch von Außenwänden und -böden ist es am sichersten, oben an der Struktur zu beginnen und sich bis zum Boden vorzuarbeiten.
  5. Entfernen Sie die tragenden Lager zuletzt: Entfernen Sie keine tragenden Lager, bevor Sie die Stockwerke über dem Boden entfernt haben, auf dem Sie arbeiten.
  6. Schutz vor herabfallenden Trümmern: Rutschen mit geschlossenen Schiebern an der Auswurfseite installieren, wenn Schutt in Behälter oder auf den Boden fällt.
  7. Begrenzen Sie die Größe der Bodenöffnungen: Sicherstellen, dass die Größe aller Bodenöffnungen, die zur Entsorgung bestimmt sind, 25 % der Gesamtbodenfläche nicht übersteigt.
  8. Halten Sie Mitarbeiter von unsicheren Bereichen fern: Stellen Sie sicher, dass Ihr Team keine Bereiche betritt, in denen strukturelle Gefahren vorhanden sind, bis Sie die entsprechenden Verschalung oder Versteifungsschritte implementiert haben.
  9. Schaffen Sie klare Fahrzeugwege und Fußgängerwege: Ermöglichen Sie Baumaschinen und Arbeitern, frei und sicher auf der Baustelle zu navigieren, indem Sie ungehinderte Wege außerhalb der Gefahrenzone schaffen.
  10. Pflegen Sie eine saubere Baustelle: Eine sauberere Abbruchstelle führt zu weniger Verletzungen und Unfällen. Halten Sie den Bereich sauber, indem Sie während des gesamten Projekts Schmutz konsequent entfernen, anstatt bis zum Ende zu warten.
Wenden Sie sich an Cat Rentals℠, wenn Sie Abbruchmaschinen benötigen

Cat Rentals bietet alles, was Sie für ein produktives und sicheres Abbruchprojekt benötigen. Unser umfangreicher Ausrüstungspark umfasst alles von knickgelenkten Muldenkippern und Umschlagmaschinen von Cat bis hin zu Baggern und Baggerladern. Darüber hinaus finden Sie eine große Auswahl an Abbruchanbaugeräten wie Löffel, Greifer, Hämmer und Universalscheren.

Unser Know-how zeichnet uns aus. Wir können Ihnen bei der Auswahl der richtigen Maschine für Ihre Anwendungen helfen und Sie bei der effektiven und sicheren Verwendung unterstützen.

Mieten Sie die benötigte Ausrüstung von Leuten, die alles tun, was nötig ist. Durchstöbern Sie unseren aktuellen Ausrüstungsbestand , und rufen Sie uns unter 1-800-RENT-CAT an, oder kontaktieren Sie uns noch heute für ein schnelles Angebot .

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen