Wie erdbebensichere Gebäude konzipiert werden
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Während viele Erdbeben moderat sind und nur minimale Schäden verursachen, trifft ein starkes Beben manchmal eine Gemeinde, die nicht ausreichend auf die mögliche Zerstörung vorbereitet ist. Einige dieser schweren Ereignisse beeinträchtigen Tausende von Menschenleben und kosten Milliarden an Reparaturen. Eine der effektivsten Methoden zur Vermeidung erheblicher Schäden durch eine Erdbebenkatastrophe besteht darin, die Bauvorschriften mit optimalen Konstruktions- und Erdbebenbemessungsstandards zu befolgen.

Ingenieure ergreifen seit Jahrzehnten Maßnahmen zum Schutz vor Erdbeben und haben erhebliche Fortschritte beim Verständnis der Auswirkungen von Erdbeben auf Gebäude gemacht. Neben dem Bau neuer Gebäude, die widerstandsfähiger gegen Schäden sind, können Bauunternehmen diese Innovationen nutzen, um ältere Strukturen zu sanieren und sie im Katastrophenfall stabiler zu machen.  

Wie verursachen Erdbeben Schäden?

Erdbeben treten auf, wenn Gesteinsgruppen in der Erdkruste abrutschen und kollidieren. Diese Bewegung erfolgt entlang einer Verwerfungslinie, einem Riss in einem Gesteinskörper, der sich über viele Kilometer erstrecken kann. Wenn das Gestein abrutscht, setzen sie enorme Mengen an Energie frei, die sich als seismische Wellen in alle Richtungen durch die Kruste ausbreiten und den Boden an der Oberfläche vibrieren und erschüttern lassen.

Bodenerschütterungen sind der Hauptgrund dafür, dass Gebäude bei einem Erdbeben beschädigt werden. Mehrere Faktoren können die Stärke der Erschütterungen beeinflussen, darunter die Stärke des Erdbebens, der Bodentyp und die Nähe des Gebäudes zur Verwerfung. Obwohl viele traditionelle Gebäudekonstruktionen vertikale Schwerkraft und Gewicht bewältigen können, können einige den horizontalen Kräften, die durch seismische Wellen verursacht werden, nicht standhalten. 

So entwerfen Sie ein erdbebensicheres Gebäude

Vor Beginn eines größeren Bauprojekts bewerten Ingenieure die seismische Aktivität einer Baustelle mit Hilfe von nationalen seismischen Gefährdungskarten , die vom United States Geological Survey erstellt wurden. Spezifische Bauvorschriften geben auf der Grundlage dieser Karten seismische Bemessungsbestimmungen an. In diesen Fällen müssen Bauherren strengere Standards einhalten, um potenzielle Zerstörungen in Bereichen mit hoher Gefährdung zu bewältigen.

Einige spezifische Bautechniken, die dazu beitragen können, dass ein Bauwerk während eines Erdbebens nicht beschädigt wird, sind:

Sockelisolierung

Die Sockelisolierung erfordert die Schaffung eines flexiblen Fundaments, um das Gebäude mithilfe von Isolierfedern, Lagern oder gedämpften Zylindern "schweben" zu lassen. Wenn sich das Fundament während eines Erdbebens bewegt, vibrieren diese Isolatoren, während der Rest der Struktur stabil bleibt. 

Eine der gängigsten Isolationskonstruktionen verwendet Blei-Gummi-Lager mit einem festen Bleizentrum, das mit Schichten aus Stahl und Gummi ummantelt ist. Die Führungsmittelpunkte machen diese Lager stabil und steif in der vertikalen Ausrichtung, während die Stahl- und Gummischichten auf horizontaler Ebene Flexibilität bieten.

Aktive Massendämpfung

Bei der aktiven Massendämpfung wird ein schweres Gewicht auf der Oberseite eines Gebäudes platziert, das mit Dämpfern verbunden ist, die Stöße absorbieren. Wenn das Gebäude wackelt, wirkt diese Masse wie ein Pendel und bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung, um für Stabilität zu sorgen. Diese Methode eignet sich gut für Wolkenkratzer oder in Gebäuden mit mehreren Stockwerken.

Andere Dämpfungsmethoden umfassen Vibrationskontrolleinrichtungen auf mehreren Ebenen im gesamten Gebäude. Dämpfer mit Kolbenböden in geschmierten Zylindern passen zwischen die Säulen und Träger des Gebäudes. Das Gebäude überträgt die Schwingungsenergie eines Erdbebens auf die Kolben, die gegen das Silikonöl im Inneren der Zylinder drücken und die Energie in Wärme umwandeln. 

Verstärken der Struktur

Eine weitere Methode zur Umverteilung der Kräfte, die während eines Erdbebens durch ein Gebäude fließen, ist die Verstärkung der Gebäudestruktur mit Scherwänden, Membranen und Momentenschutzrahmen.

  • Scherwände: Scherwände bestehen in der Regel aus mehreren Platten, die dazu beitragen, dass ein Gebäude während der Bewegung seine Form behält. Diese Wände werden häufig mit Kreuzstücken aus Stahl kombiniert, um zusätzliche Spannung und Kompression zu erzeugen, um den Kräften durch Druck oder Druck entgegenzuwirken.
  • Membranen: Membranen sind ein kritisches Element der horizontalen Struktur auf jedem Stockwerk und dem Dach. Ingenieure verstärken diese Membranen in der Regel horizontal, um seitliche Kräfte mit den vertikalen Komponenten des Gebäudes zu teilen.
  • Momentenbeständige Rahmen: Momentenfeste Rahmen ermöglichen in Kombination mit den Fugen der Struktur ein Verbiegen der Balken und Stützen, während die Fugen starr bleiben. Diese Rahmen sind besonders wichtig für die innere Stabilität.

Obwohl diese Verstärkungsprozesse eine wichtige Hilfe bei der Stoß- und Schwingungsdämpfung sind, ist die Auswahl der effektivsten Baumaterialien für einen angemessenen Schutz von entscheidender Bedeutung. Strukturen aus Materialien mit geringer Duktilität, wie Ziegel und Beton, absorbieren wenig Energie und sind anfälliger für Risse. Im Gegensatz dazu sind Gebäude aus Baustahl oder Stahlbeton widerstandsfähiger, da sie eine höhere Stoßdämpfung aufweisen.

Wie Cat Rentals℠ bei erdbebensicheren Gebäudeentwürfen helfen kann

Während der Bauphase eines erdbebensicheren Gebäudes können zuverlässige, leistungsstarke und schwere Geräte einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtqualität des Projekts und zur Produktivität der Besatzung leisten. Cat Rentals℠ bietet ein umfassendes Angebot branchenführender Baumaschinen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Wir unterstützen Sie mit überlegenem technischem Know-how und Beratung bei der Auswahl der perfekten Ausrüstung für Ihren Einsatz.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie der Mietbestand unseres Händlernetzwerks Ihrem nächsten Bauprojekt zugute kommen kann, stöbern Sie in unserer Auswahl an Maschinen oder wenden Sie sich noch heute an einen Ihrer nächsten Cat Mietmaschinen .

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen