Die Bedeutung eines Notstromplans
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Geschäftsinhaber und Auftragnehmer wissen, wie wichtig es ist, auf Notfälle vorbereitet zu sein. Unterbrechungen des täglichen Betriebs können sich kritisch auf Ihr Endergebnis auswirken, aber ein Plan kann viele dieser Risiken mindern. 

Da die Stromausfälle mit extremeren Wetterereignissen zunehmen , müssen Geschäftsinhaber die Notfallstromplanung priorisieren und einen schnellen und kostengünstigen Backup-Energie-Plan umsetzen. Das Mieten eines Notstromaggregats zur vorübergehenden Stromversorgung im Notfall kann Ihnen helfen, Zeit und Geld zu sparen und Verluste durch plötzliche Stromausfälle zu minimieren.

Springen Sie zu einem Abschnitt:

Auswirkungen von Stromausfällen auf Unternehmen

Die meisten Unternehmen werden irgendwann einen Stromausfall erleben, daher ist ein Notfallstrom-Plan von entscheidender Bedeutung. Ob Schneestürme, Hurrikane, Tornados oder Stromausfälle – Unternehmen müssen verschiedene Energiebedrohungen bekämpfen, die sich auf ihr Endergebnis auswirken können. 

Eine Umfrage aus dem Jahr 2018 ergab, dass 25 % der US-Unternehmen mindestens einmal im Monat einen Stromausfall erlebten. Diese Stromausfälle wurden am häufigsten von kleinen Unternehmen gemeldet, die bereits mit einer Vielzahl anderer Herausforderungen konfrontiert sind, darunter eine erhöhte Nachfrage nach schnelleren Lieferungen, wachsender Wettbewerb und steigende Betriebskosten. 

Stromausfälle wirken sich nicht nur finanziell auf Unternehmen aus. Sie können auch Sicherheitsrisiken darstellen und zu Geräteschäden führen. Im Folgenden sind die drei Hauptbedrohungen von Stromausfällen aufgeführt, mit denen Unternehmen konfrontiert sind:

1. Finanzielle Unterbrechungen

Bei einem Stromausfall besteht ein unmittelbares finanzielles Risiko für Unternehmen. Die Produktion stoppt, die Fabrikation stoppt und die Kunden können ihre Dienstleistungen nicht erhalten. Ohne eine stetige Stromversorgung können die Mitarbeiter ihre Geräte nicht bedienen und Manager und Verwaltungspersonal haben keinen Zugriff auf ihre digitalen Ressourcen. Ein plötzlicher Stromausfall nimmt einem Unternehmen die Möglichkeit, Einnahmen zu erzielen und Serviceverträge zu erfüllen, völlig zunichte.

Während eines Stromausfalls stoppen die Einnahmen, aber die Ausgaben nicht. Wenn ein Stromausfall Ihr Einkommen unterbricht, entstehen Ihrem Unternehmen zusätzliche Kosten, um den Produktivitätsverlust auszugleichen. Arbeitgeber müssen für die Arbeitskosten aufkommen, da die Mitarbeiter noch auf der Uhr sind. Zusätzlich zu den Lohnkosten gibt es andere Gemeinkosten, wie z. B. Serviceverträge, die sich zu summieren beginnen, ohne durch Einnahmen ausgeglichen zu werden. Außerdem müssen Sie für Notdienste bezahlen, z. B . für das Mieten eines tragbaren Stromaggregats , um die Maschine wieder in Betrieb zu nehmen.

2. Verletzungsgefahr

In vielen Fällen können Stromausfälle das Risiko von Verletzungen am Arbeitsplatz erhöhen. Wenn Sie ein Lager betreiben, kann der plötzliche Stromausfall visuelle Gefahren für die Sicherheit schaffen, durch die die Mitarbeiter navigieren müssen. Im Freien stellen Stromausfälle, die durch Stürme oder andere wetterbedingte Katastrophen verursacht werden, ein unmittelbares Risiko für die Sicherheit der Arbeiter dar.

Es ist wichtig, Notfallverfahren zu haben, die gut geplant sind und mit dem Personal kommuniziert werden. Die Arbeiter müssen wissen, wie sie an Taschenlampen und Batterien, Notfallvorräte und Funkgeräte herankommen. Jeder vor Ort sollte wissen, wie man bei einem Stromausfall Sicherheitstore und Garagentore manuell öffnet und schließt.

An den Arbeitsplätzen sollten Protokolle vorhanden sein, die befolgt werden müssen, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist oder bis die Geschäftsleitung ein tragbares Notstromaggregat beschaffen kann, das weiterhin Strom liefern kann.

3. Beschädigung der Ausrüstung

Stromausfälle können zu Schäden an der Ausrüstung führen. Computer können ihre Festplatten beschädigen, und Leiterplatten können überlastet werden, wenn die Stromversorgung plötzlich wieder eingeschaltet wird. Elektrisch betriebene Geräte sind für bestimmte Spannungen ausgelegt. Wenn der Strom ausfällt und plötzlich wiederhergestellt wird, kann dies zu einem vorübergehenden Stromstoß führen, wodurch die Spannung erhöht wird und Ihre Geräte überlastet werden.

Wenn Überspannungen gleichzeitig in zahlreichen Geräten und Leiterplatten auftreten, kann Ihre Ausrüstung nicht wieder eingeschaltet werden. Das Vorhandensein von Überspannungsschutzvorrichtungen kann das Risiko von Geräteschäden verringern. 

Ein Notstromversorgungssystem kann die richtige Spannung an Ihre Geräte liefern, bevor die Netzleistung wiederhergestellt wird, wodurch die Geräte vor Schäden geschützt werden können.

Tipps für die Planung der Notstromversorgung

Wenn es um die Planung Ihrer Notstromversorgung geht, müssen Sie wissen, wie, wann und woher Sie Ihren Notstrom beziehen. Im Notfall werden viele andere lokale Unternehmen nach Notstromaggregaten suchen, um den Stromausfall zu überstehen. Wenn Sie im Voraus wissen, was genau Ihr Stromversorgungsbedarf ist und woher Sie Ihre Generatoren bekommen, ist dies entscheidend, um Zeit und Geld zu sparen und Schäden und Verletzungen zu vermeiden. 

Die folgenden Tipps können Ihnen helfen, Ihren Notstrom-Plan im Voraus zu formulieren, damit Sie wissen, welche Art und Kapazität Sie von wo aus mieten können. Sie wissen auch, wo und wie Sie es einrichten müssen, damit Sie Ihren Notstrom-Plan nahtlos und ohne Verzögerung umsetzen können.

1. Berechnen Sie die benötigte Leistung

Der wichtigste Schritt bei der Notstromplanung besteht darin, zu verstehen, wie viel Strom Sie tatsächlich von Ihrem Notstromversorgungssystem benötigen. Dadurch werden Größe und Kapazität des benötigten Notstromaggregats bestimmt. Der Generator muss groß genug sein, um alle Ihre Geräte während eines Stromausfalls sicher zu versorgen. Bei großen Baustellen oder Anlagen sind möglicherweise mehrere Einheiten erforderlich, um genügend Reservestromaggregat sicher bereitzustellen.

Berücksichtigen Sie zunächst zunächst die wichtigsten Geräte, gefolgt von allen zusätzlichen Systemen oder Produkten, die Sie für einen längerfristigen Ausfall mit Strom versorgen möchten. Sie können wählen, ob Sie genügend Notstrom für Ihre gesamte Einrichtung oder nur für bestimmte Notstromfunktionen bereitstellen möchten.

Hier sind einige Beispiele für Geräte, die Sie bei der Berechnung Ihres Notstrombedarfs berücksichtigen sollten:

  • Computer und Server
  • HLK-Ausrüstung
  • Beleuchtung
  • Pumpen
  • Druckluftsysteme
  • Prozesskontrollen
  • Fabrikations- und Produktionsanlagen

Nachdem Sie Ihre Liste erstellt haben, addieren Sie den Gesamtwattbedarf für jedes dieser Systeme. Sie können auf Ihre Stromrechnungen der letzten 12 Monate verweisen. Ihr Konto zeigt Ihnen Ihren Spitzenverbrauch an und gibt einen guten Wert für Ihren Notstrombedarf an.

Eine andere Methode besteht darin, Ihre Wattzahl pro Quadratfuß zu berechnen:

  1. Berechnen Sie die Gesamtlänge in Fuß Ihrer Einrichtung. 
  2. Addieren Sie die Wattzahl jedes Systems, die in den technischen Daten oder anderen Unterlagen angegeben ist. 
  3. Teilen Sie die Gesamtzahl der Watt durch Ihre Gesamtlänge in Fuß. 

Unabhängig davon, welche Methode Sie zur Bestimmung Ihres Notstrombedarfs verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie einen Pufferbetrag hinzufügen, mit dem Sie sich wohl fühlen – zwischen 10 % und 25 %. Berücksichtigen Sie auch, wie lange Sie Strom benötigen, was bei einem täglichen Betrieb anders ist als bei einem 24/7-Betrieb.

Wenn Sie Ihre Notfallvorsorge Plan, sollten Sie einen Elektriker konsultieren, um eine genaue Berechnung für diesen Schritt zu erhalten.

2. Wählen Sie eine Kraftstoffquelle

Verschiedene Generatortypen werden von unterschiedlichen Quellen gespeist. Die Wahl der Kraftstoffart hängt von folgenden Faktoren ab:

  • Kosten
  • Zuverlässigkeit
  • Leistungsabgabe
  • Stauraum
  • Klima
  • Bedenken hinsichtlich des CO2-Fußabdrucks

Hier ist ein Vergleich zwischen verschiedenen Generatorbrennstoffoptionen:

  • Diesel: Diesel ist eine gängige Kraftstoffart für Notstromaggregate und Notstromaggregate. Es handelt sich um eine effiziente Brennstoffquelle, die ausreichend Leistung für größere Anlagen liefern kann. Dieselemissionen können jedoch für einige Unternehmen ein Nachteil sein. Sie müssen auch herausfinden, wo und wie Sie Ihren Kraftstoffvorrat aufbewahren, damit er zugänglich und sicher ist. Für viele Unternehmen überwiegen diese Nachteile die Vorteile der Kosteneffizienz von Diesel.
  • Erdgas: Erdgas ist eine sauber verbrennende Kraftstoffquelle und billiger als Diesel. Mit Erdgas betriebene Notstromaggregate werden an den vorhandenen Gaszähler des örtlichen Energieversorgers angeschlossen. Dies macht es zu einer bequemen Wahl für Notfallsituationen, da Sie sich keine Gedanken über die Lagerung und das ständige Betanken machen müssen. Erdgas eignet sich auch besser für kalte Bedingungen, da es nicht so zähflüssig ist wie Diesel.
  • Benzin: Benzin ist keine gängige Kraftstoffquelle für kommerzielle Generatoren, da es nicht genügend Strom liefert. Es eignet sich besser für einen Generator in Wohngebietsgröße.
  • Propan: Propan ist ein langlebiger Kraftstoff in Bezug auf die Haltbarkeit, aber er verbrennt schnell. Dies kann für viele Unternehmen ein Deal Breaker sein, da die Kosten den Nutzen überwiegen können. Allerdings laufen Propangas-Generatoren oft leiser als andere Brennstoffquellen.

Die überwiegende Mehrheit der kommerziellen Notstromaggregate wird mit Diesel oder Erdgas betrieben.

Ein Bericht von Forschern des National Renewable Energy Laboratory aus dem Jahr 2019 verglich Diesel- und Erdgasbrennstoffquellen für Backup-Generatoren. Sie fanden heraus, dass beide Kraftstofftypen eine hohe Zuverlässigkeit aufwiesen – 94,7 % für Diesel und 97,3 % für Erdgas. Obwohl ein Unterschied von 2,6 % gering ist, können sich Unternehmen, die in Staaten tätig sind, die mehr Stromausfälle haben als andere, wie New Jersey, Florida und Texas, für Erdgas entscheiden, da es in Bezug auf die Zuverlässigkeit einen leichten Vorteil gegenüber Diesel hat.

3. Wählen Sie einen sicheren Ort

Zu wissen, wo Sie Ihren Notstromgenerator aufstellen werden, ist ein wichtiger Faktor für Sicherheit und Komfort. Hier sind einige wichtige Faktoren, die bei der Auswahl des zu mietenden Generatortyps und des Ortes, an dem er vor Ort installiert werden soll, zu berücksichtigen sind:

  • Rauschen: Die meisten Generatoren neigen dazu, laut zu sein, obwohl einige lauter sind als andere. Wenn sich Ihr Arbeitsplatz im Freien befindet, ist es wichtig, den Generator so weit wie möglich von den verkehrsstärksten Bereichen entfernt aufzustellen, um Störungen zu vermeiden. Wenn sich Ihr Arbeitsplatz in Innenräumen befindet, sollten Sie ein Gerät mit Schalldämpfer wählen, um den Schall zu reduzieren. 
  • Vibrationen: Da Generatoren Vibrationen verursachen, kann es zu Störungen des Personals und anderer Geräte kommen, wenn sie in Innenräumen eingesetzt werden. Es ist wichtig, sie so einzurichten, dass diese Störungen minimiert werden.
  • Auspuff: Generatoren stoßen Rauchgase aus Kohlenmonoxid, daher ist es wichtig, den Generator weit entfernt von Klimaanlagen-Lüftungsschlitzen zu positionieren. Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie Ihren Generator aufstellen, gut belüftet ist. Aus diesem Grund ist es immer besser, es im Freien aufzustellen.
  • Zugang: Die Generatoren verfügen über automatische Umschalter, die direkt an die vorhandene Verkabelung Ihrer Einrichtung angeschlossen werden. Je näher Sie den Generator an Ihrer Verkabelung installieren können, desto einfacher wird der Vorgang. Achten Sie bei der Auswahl Ihres Mietstromaggregats darauf, Kabel zu besorgen, die lang genug sind, um die Anbindungspunkte am Einsatzort zu erreichen.

Wenn Sie sich frühzeitig mit Ihrem Anbieter der Maschinenvermietung über diese Bedenken beraten, kann ein reibungsloser Montagevorgang bei der Einrichtung Ihres Notstromaggregats gewährleistet werden.

4. Planen Sie sichere Arbeitsunterbrechungen ein

Stromausfälle können ohne Vorwarnung auftreten. Je nach Ursache sind Sie möglicherweise länger ohne Strom, als finanziell machbar ist. Egal, ob Sie eine Baustelle oder eine Fabrikation leiten, Sie wissen, dass ein stabiler Arbeitsablauf wichtig ist. Wenn ein Stromausfall zum ungünstigsten Zeitpunkt auftritt, müssen Sie darauf vorbereitet sein, zeitkritische Aufgaben sicher und mit minimaler Unterbrechung Ihres Betriebs zu erledigen.

Richten Sie mit Ihren Mitarbeitern oder Subunternehmern eine Notfall Plan ein, die Protokolle für das sichere Beenden der Arbeit bei Stromausfall definiert. Entscheiden Sie, was Sie mit Elektrowerkzeugen, Arbeitsmaterialien, Verbrauchsmaterialien und anderen Produktionsmitteln tun möchten, damit diese nicht beschädigt, verdorben oder ruiniert werden, bevor Sie die anstehende Aufgabe erledigen können.

Das Ready Business Power Stromausfall Toolkit kann Ihrem Managementteam helfen, einige dieser Szenarien durchzuarbeiten.

5. Stellen Sie Techniker für die Installation ein

Ihr Spezialist für die Maschinenvermietung kann Ihnen zwar bei der Auswahl der richtigen Generatorgröße für Ihre Anforderungen behilflich sein. Bei der Einrichtung des Generators müssen jedoch einige entscheidende Konfigurationsschritte vorgenommen werden. Wenn Sie oder jemand aus Ihrem Team über Elektrokenntnisse verfügt, können Sie die Einheiten möglicherweise selbst installieren. Andernfalls entscheiden Sie sich dafür, dass Ihr Mietanbieter seine Techniker entsendet, um Ihren Generator für Sie zu installieren.

Erfahrene Techniker berücksichtigen kritische Installationsfaktoren wie:

  • Lage, Stabilität und Sicherheit
  • Ordnungsgemäße und sichere Anschlüsse
  • Prüfung auf einwandfreie Funktion

Die Beauftragung eines Technikers mit der ordnungsgemäßen Installation Ihrer Mietstromaggregate kann Ihnen ebenfalls eine gute Einführung in die Bedienung des Systems geben. Techniker können Ihnen eine Einweisung geben, wie Sie die Geräte gemäß den Anweisungen ordnungsgemäß betreiben. Ein Techniker kann auch Sicherheitsinformationen bereitstellen, z. B. wann und wie ein Dieselgenerator richtig betankt wird. 

Sie müssen auch wissen, wie Sie die Ausrüstung ordnungsgemäß warten, damit sie weiterhin optimal funktioniert, während Ihre Notsituation anhält. Die Bereitstellung all dieser wichtigen Informationen ist Teil der Aufgabe des Technikers, wenn Sie ihn mit der Installation der Ausrüstung beauftragen.

6. Arbeiten Sie mit dem richtigen Mietanbieter zusammen

Bei so vielen Faktoren, die bei einem Notstrom-Plan zu berücksichtigen sind, ist es wichtig, einen Fachmann zu konsultieren. Wenn Sie Ihren Notstromgenerator mieten, achten Sie darauf, einen Mietwagen mit nachgewiesener Expertise zu wählen. Hier sind einige Kriterien, auf die Sie bei einem Anbieter von Notstromaggregaten achten sollten:

  • Bewährte Erfahrung in der Unterstützung von Kunden bei der Auswahl der richtigen Größe, des richtigen Typs und der richtigen Anzahl von Generatoren
  • Techniker mit Ausbildung und Erfahrung in der Installation gewerblicher Generatoren an verschiedenen Standorten und Einrichtungen
  • Gut gewartete und zuverlässige Ausrüstung, die seit dem letzten Kunden gewartet wurde

In Notsituationen möchten Sie sich nicht auf der Suche nach einem Generator befinden. Sie benötigen einen vertrauenswürdigen Anbieter, an den Sie sich auf kurze Hinweis wenden können. Wenn Sie die oben genannten Faktoren im Voraus ermitteln und jetzt mit dem richtigen Anbieter zusammenarbeiten, können Sie Ihren Notstrom-Plan sofort einführen, wenn es soweit ist. Sie wissen bereits, wie Ihr Notstromversorgungssystem aussieht und woher Sie es bekommen. Dadurch kann Ihr Unternehmen im Notfall Zeit und Geld sparen.

Vorteile der Anmietung von Hilfsstromaggregaten von Cat Rentals℠

Wenn Sie Hilfe bei der Planung der Notstromversorgung für Ihr Unternehmen benötigen, entscheiden Sie sich für Cat Rentals. Unsere Händler sind eine zuverlässige Quelle für die richtige Größe und den richtigen Generatortyp, wenn Sie sie brauchen. Durch eine Partnerschaft mit Cat Rentals für Ihren Bedarf an Notstromaggregaten können Sie von einem umfangreichen Bestand an zuverlässigen Geräten sowie sachkundigen Ausrüstungsexperten profitieren, die den Prozess für Ihr Unternehmen in schwierigen Zeiten so reibungslos wie möglich gestalten können.

Im Folgenden finden Sie einige Gründe, warum Sie sich für Cat Rentals bei der Anmietung von Notstromaggregaten entscheiden sollten:

1. Große Auswahl an Generatorgrößen

Cat Rentals verfügt über ein umfangreiches Händlernetz mit mehreren Standorten, die alle mit zuverlässigen Geräten ausgestattet sind, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Bei Cat Rentals finden Sie mit Sicherheit die passende Stromaggregatgröße , die Sie für Ihren Arbeitsplatz benötigen. Dazu gehören:

  • Generatoren mit großer Kapazität
  • Schleppbare Stromaggregate
  • Anhängermontierte Generatoren

Unsere Händler bieten Diesel- und Erdgasgeneratoren in unterschiedlichen Größen und Nennleistungen an. Wenden Sie sich an die Ausrüstungsexperten in Ihrer Nähe, um ein Modell mit den richtigen Funktionen und Konfigurationen für Ihre Anforderungen zu finden.

2. Zuverlässige Ausrüstung

Wenn Sie Stromaggregate von Cat Rentals mieten, erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt, das getestet und gut gewartet wurde. Eines der Risiken beim Mieten eines Generators aus einer unzuverlässigen Quelle besteht darin, dass er zwischen den Nutzungen möglicherweise nicht ordnungsgemäß gewartet wurde.

Cat Rentals steht hinter der Leistung aller Mietausrüstungen, einschließlich Stromaggregaten, indem die Ausrüstung bei jedem Check-in und Check-out inspiziert wird. So erhalten Sie immer ein leistungsstarkes Produkt, was besonders bei Notstromversorgungsanlagen von entscheidender Bedeutung ist. Die Generatoren, die Sie von Cat Rentals mieten, sind sichere und effektive Produkte, mit denen Sie eine Notsituation unbesorgt überstehen können.

3. Einfacher Transport

Die Stromaggregate bei Cat Rentals sind in praktischen Konfigurationen für einen einfachen Transport erhältlich. Ihre Portabilität und Mobilität sind ein enormer Vorteil für Unternehmen, die eine sofortige Backup-Energiequelle benötigen. Abschleppbare Generatoren lassen sich bequem mit dem eigenen Fahrzeug zwischen den Einsatzorten transportieren. Mit mehreren Knickgelenkoptionen können Sie sicherstellen, dass Sie eine sichere Verbindung zwischen dem Generator und Ihrem LKW haben. Schleppbare Generatoren sind zudem einfach einzurichten, was Ihnen bei einem ungeplanten Stromausfall Zeit spart.

Größere Anhänger montierte Generatoren sind mobile Energiesysteme, die Ihnen komfortable temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung bieten. Auf Anhängern montierte Stromaggregate, die bei Cat Rentals gemietet werden können, sind auf vom Verkehrsministerium zugelassenen Anhängern montiert, sodass Sie während des Transports vom Verleihgeschäft zu Ihrem Arbeitsplatz und zurück die Vorschriften einhalten.

Unsere Händler bieten auch Lieferungen an, sodass Sie sich nicht selbst um den Transport des Generators zum und vom Einsatzort kümmern müssen.

4. Flexible Vertragslaufzeiten

Da Stromausfälle unvorhersehbar sind, müssen Sie wissen, dass Sie ein Notstromversorgungssystem so lange wie nötig gesichert haben. Wenn Sie sich für Cat Rentals entscheiden, profitieren Sie von flexiblen Mietverträgen. Ganz gleich, ob Sie eine kurzfristige Lösung oder eine langfristige Energieversorgung benötigen, unsere Händler können sich darauf einstellen. Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter von Cat Hires, um mehr über unsere täglichen, wöchentlichen und monatlichen Vermietungen zu erfahren, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

5. Hilfreiche Experten für Mietausrüstung

Die Entscheidung, welchen Typ, welche Größe und welche Konfiguration Sie für den Generator benötigen, kann eine überwältigende Aufgabe sein. Deshalb brauchen Sie Geräteexperten, die Erfahrung darin haben, den Bedarf an Stromversorgungen zu berechnen. Durch eine Partnerschaft mit Cat Rentals erhalten Sie Kontakt mit einem Spezialisten für Mietmaschinen, der Ihnen dabei helfen kann, Ihren Versorgungsbedarf zu ermitteln und eine geeignete Kalkulation zur Deckung Ihres Bedarfs durchzuführen.

Ausrüstungsexperten helfen Ihnen auch bei der Auswahl des richtigen Zubehörs und der richtigen Kabel für Ihre Spannung und Stromstärke. Ihr Ansprechpartner kann Sie bei der Konfiguration Ihres Geräts und der erfolgreichen Installation vor Ort unterstützen.

Vorteile der Anmietung
Hilfe bei der Planung der Notstromversorgung bei Cat Rentals

Die Vorbereitung auf einen Stromausfall im Notfall ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um Störungen abzumildern und die Produktivität aufrechtzuerhalten. Ihre Lösung für die Notstromversorgung wartet bei Cat Rentals. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um zuverlässige und kostengünstige Notstromaggregate für Notfälle zu finden, um die richtige Lösung für Sie zu finden. 

Durchsuchen Sie unsere Mietangebote für Stromerzeugung online oder füllen Sie ein schnelles Angebot aus, um weitere Informationen zur Anmietung einer bestimmten Einheit zu erhalten. Besuchen Sie einen unserer mehr als 1.300 Standorte weltweit und sprechen Sie noch heute mit einem Vertreter. Oder rufen Sie Cat Rentals unter 1-800-RENT-CAT an.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Banner mit Schnellzitat
Hilfe bei der Planung der Notstromversorgung
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen