Einfache Generatorsicherheitstipps für Baustellen
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Generatoren halten Ihre Crew bei Stromausfällen oder in abgelegenen Gebieten am Laufen. Sie können Lichter, Werkzeuge und Maschinen betreiben, aber sie sind auch mit Risiken verbunden. Die falsche Verwendung eines Generators kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Hier sind einfache Tipps, damit Sie sicher bleiben und das Beste aus Ihrer Mietausrüstung herausholen können.

7 Sicherheitshinweise für Generatoren
  1. Lesen Sie das Handbuch: Vor der Einrichtung immer die Herstelleranleitung nachlesen. Diese Maschinen erzeugen starke elektrische Energie, die gefährlich sein kann. Wenn möglich, lassen Sie die Installation von einem geschulten Fachmann durchführen.
  2. Nur im Freien verwenden: Den Generator niemals in geschlossenen Räumen betreiben. Gasmodelle setzen Kohlenmonoxid frei, das tödlich ist. Bewahren Sie Geräte im Freien auf und verwenden Sie schwere Verlängerungskabel, wenn Sie drinnen Strom benötigen.
  3. Vor dem Tanken abkühlen: Den Generator ausschalten und abkühlen lassen, bevor Kraftstoff nachgefüllt wird. Das Betanken einer heißen oder laufenden Anlage kann einen Brand verursachen.
  4. Trocken halten: Wasser und Strom sind eine schlechte Mischung. Den Generator unter einem offenen Fahrstand mit Schutzdach oder einer offenen Abdeckung platzieren, um Regen und Schnee abzuhalten. Tragen Sie Handschuhe und stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie etwas anschließen.
  5. Verwenden Sie den richtigen Kraftstoff: Im Handbuch nach der richtigen Kraftstoffsorte und -sorte suchen. Einige Modelle benötigen auch einen Stabilisator, um zu verhindern, dass der Kraftstoff schlecht wird.
  6. Zuerst starten, dann anschließen: Den Generator einschalten, bevor Werkzeuge angeschlossen werden. Schließen Sie jeweils ein Teil mit drei Stiftkabeln an. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit von Überlastungen.
  7. Rückspeisung vermeiden: Einen Generator nicht an eine Steckdose oder Verkleidung anschließen. Dies kann dazu führen, dass Strom durch Versorgungsleitungen zurückgeleitet wird und Arbeiter oder Nachbarn geschädigt werden. Beauftragen Sie einen lizenzierten Elektriker, wenn Sie ein festverdrahtetes Setup benötigen.
Zuverlässige Generatoren von Cat Rentals℠

Cat Rentals℠ vermietet Diesel- und Benzin-Stromaggregate für Aufträge jeder Größe. Mit mehr als 1.300 Standorten weltweit ist Hilfe immer in der Nähe. Unsere Experten können Ihnen das richtige Stromaggregat für geplante Arbeiten, Notfälle oder abgelegene Standorte zusammenbringen.

Finden Sie zunächst einen Cat Rentals-Standort in Ihrer Nähe .

Häufig gestellte Fragen zur Generatorsicherheit

F: Warum Generatoren draußen lassen?

A: Gasmodelle geben Kohlenmonoxid frei, das ohne Frischluft tödlich ist.

F: Kann ich sofort tanken?

A: Nein. Immer zuerst das Gerät abschalten und abkühlen, um ein Feuer zu verhindern.

F: Was ist der sichere Weg, um Werkzeuge anzuschließen?

A: Zuerst den Generator starten und dann jeweils ein Element mit drei Kabeln anschließen.

F: Warum einen Generator mieten?

A: Mieten spart Geld im Voraus, vermeidet Lagerung und gibt Ihnen Zugang zu gut gewarteten Modellen, wenn Sie sie brauchen.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Finden Sie die benötigte Ausrüstung bei Cat Rentals
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen