Auswahl der richtigen Größe des Mietbaggers für Ihr Projekt
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Ein Bagger ist aufgrund seiner vielseitigen Vielseitigkeit ein unverzichtbares Maschinenteil auf vielen Baustellen. Von kleinen Aufgaben wie dem Pflanzen von Bäumen bis hin zu großen Abbrucharbeiten und dem Grabenaushub – ein Bagger kann Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient zu erledigen. So vielfältig die Anwendungen von Baggern auch sind, es ist sinnvoll, dass diese Maschinen in verschiedenen Größen erhältlich sind.   

Die kleinsten Bagger sind gerade groß genug für Präzisionsaushubarbeiten, während die größten massive Arbeitspferde für die Industrie sind, die große Mengen an Erde und Materialien schnell bewegen können. Wenn der benötigte Bagger irgendwo zwischen diesen beiden Extremen liegt, fragen Sie sich vielleicht, wie Sie die richtige Maschinengröße auswählen. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie die verschiedenen verfügbaren Größenoptionen und die Faktoren verstehen, die bei der Auswahl der richtigen für Sie eine Rolle spielen.

Springen Sie zu einem Abschnitt:

Technische Daten für Bagger

Bevor wir uns die unterschiedlichen Größen von Baggern ansehen, ist es hilfreich, sich genau zu überlegen, was wir mit Größe meinen. Beim Vergleich der Größen von Baggern können wir einige Aspekte dieser Maschinen ansprechen, darunter:

  • Gewicht: Die wichtigsten Angaben zu Größen beziehen sich auf das Gewicht oder das Einsatzgewicht. Das Einsatzgewicht eines Baggers ist das Gesamtgewicht des mit Kraftstoff befüllten Baggers mit Fahrer. Das Einsatzgewicht kann von kleineren zu größeren Baggern erheblich variieren. Es handelt sich um eine wichtige Spezifikation, die Sie beachten sollten, da sie sich auf den Transport, die Auswirkungen der Maschine auf das Gelände und die Leistungsfähigkeit des Modells auswirken kann.
  • Abmessungen: Eine andere Möglichkeit, Größe zu verstehen, sind die Maßeinheiten eines Ausrüstungsteils – mit anderen Worten, wie viel physischen Platz es in Länge, Breite und Höhe einnimmt. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, ob ein Bagger problemlos gelagert, transportiert oder auf einer Baustelle eingesetzt werden kann.
  • Heckschwenkung: Ein weiteres Merkmal, das sich auf den Platzbedarf eines Baggers auswirken kann, ist sein Heckschwenkwerk. Bei Baggern mit herkömmlichem Heckschwenkradius ragt das Haus beim Drehen über die Ketten hinaus. Bei Modellen mit reduziertem oder gar keinem Heckschwenkradius ragt das Haus nicht über die Gleise hinaus oder nur ein wenig aus und ist daher eine gute Wahl für enge Räume. 

Andere Faktoren, wie z. B. Anbaugerätekonfigurationen, können sich ebenfalls auf Größe und Kapazität eines Baggers auswirken. All diese Faktoren müssen bei der Auswahl des richtigen Baggers und Zubehörs für Ihre Anwendung berücksichtigt werden. 

Welche unterschiedlichen Größen haben Bagger?

Jedes Baggermodell hat seine eigenen Spezifikationen. Wir können die Baggermodelle jedoch in vier allgemeine Größenkategorien  einteilen: Mini, Klein, Mittel und Groß. Jede Größenklasse bietet ihre eigenen Merkmale und Vorteile.

1. Minibagger

Minibagger sind die kleinste Option auf dem Markt. Im Jahr 2016 entwickelten sich Minibagger zum wichtigsten Segment des Bagger-Marktes. Einige der kleinsten Minis passen durch eine Türöffnung.  Cat®-Minibagger wiegen zwischen 1 und 10 Tonnen. Einige der beliebtesten Minibagger auf dem Markt für schwere Maschinen wiegen zwischen 3 und 4 Tonnen. 

Minibagger sind ideal, wenn Sie etwas Kompaktes und Leichtes benötigen, um sich auf der Baustelle fortzubewegen. Natürlich sind Minibagger im Vergleich zu größeren Modellen in ihrer Kapazität und Leistung begrenzt, sodass sie nicht alle Arbeiten bewältigen können. 

Für Arbeiten, die kein größeres Bagger erfordern, ist möglicherweise ein Mini-Bagger vorzuziehen, da er leichter ist. Das bedeutet, dass sie leichter zu transportieren sind, einen geringeren Kraftstoffverbrauch aufweisen und schonender für das Gelände sind, wodurch weniger ausgeprägte Spurspuren hinterlassen werden. Minibagger sind auch die bessere Wahl für das Navigieren auf engem Raum, was sie zu wertvollen Maschinen für Baustellen in Wohngebieten oder städtischen Gebieten macht. Darüber hinaus bieten Minibagger eine höhere Präzision beim Graben, wenn sich Versorgungsleitungen oder Rohre in unmittelbarer Nähe befinden, die intakt bleiben müssen.

Minibagger werden unter anderem für folgende Aufgaben eingesetzt:

  • Arbeitsplätze in Innenräumen
  • Reparaturen von Abwasserleitungen
  • Kleine Demoprojekte
  • Schneepflügen
  • Landschaftsgestaltung
  • Installation von Whirlpools, Pools und Teichen
  • Materialumschlag
  • Entfernen von Baumstümpfen
  • Untertage-Aushub

2. Kleine Bagger

Kleine Bagger, auch Kompaktbagger genannt, sind im Vergleich zu Standardbaggern immer noch eher miniaturisiert, aber sie sind größer als Minibagger. Baggermodelle am größeren Ende der kleinen Kategorie können als Midi-Bagger bezeichnet werden. 

Jeder Hersteller hat seine eigenen Bezeichnungen, wenn es um Größenklassen geht. Caterpillar hält Bagger mit einem Gewicht von weniger als 32 Tonnen für klein. Einige Leute bevorzugen diese Baggergröße gegenüber Minis, da sie immer noch viele der gleichen Vorteile bietet und gleichzeitig etwas mehr Leistung und Kapazität bietet. 

Einer der Hauptunterschiede liegt in der Motorleistung in Minibaggern und kleinen Baggern. Während die kleinsten Minibagger eine ähnliche Leistung wie ein Aufsitzmäher für Privathaushalte bieten, können kleine Bagger bis zu 130 PS erbringen, wenn es sich um kleine Cat-Bagger handelt. Die Leistung eines Baggers wirkt sich direkt darauf aus, wie schnell er fahren, rückverfüllen und graben kann. Kleine Bagger bieten auch eine größere Reichweite als Minimodelle.

Kleine Bagger eignen sich gut für die gleichen Aufgaben wie Minibagger, z. B. für die Landschaftsgestaltung und Poolinstallation, sind jedoch die bessere Wahl, wenn mehr Leistung, Reichweite und Schaufelinhalt erforderlich sind.

3. Mittelgroße Bagger

Einige Bagger fallen in die Hauptkategorie Standard-, Mittel- und Mittelklasse. Dies sind einige der vielseitigsten Bagger-Modelle auf dem Markt. Sie sind auf der Baustelle noch recht mobil und bieten gleichzeitig mehr Leistung, Reichweite und Grabtiefe, sodass sie für einen breiteren Anwendungsbereich geeignet sind. Sie verfügen außerdem über die Hydraulik, die für viele Anbaugeräte erforderlich ist, was ihre Vielseitigkeit erhöht.

 Das Einsatzgewicht der mittelgroßen Cat-Baggermodelle reicht von knapp 22 Tonnen bis etwa 38 Tonnen. Diese Größe bedeutet, dass mittelgroße Bagger am besten für größere Baustellen geeignet sind. Einige Standardmodelle bieten jedoch immer noch eine relativ kleine Stellfläche und die Option für einen geringen oder sogar keinen Hecküberstand. 

Das höhere Gewicht bedeutet, dass diese Bagger das Gelände etwas aufreißen können, wenn sie auf weichem Boden oder auf fertigem Boden eingesetzt werden. Im schwereren Bereich der Standardkategorie können Bagger schwieriger zu lagern und zu transportieren sein, weshalb einige Bauunternehmen kleinere mittelgroße Bagger bevorzugen.

Während Mini- und Kompaktbagger bei kleineren Projekten beliebt sind, sind mittelgroße Bagger in der Baubranche beliebter. Vor allem in Anbetracht aller Anbaugeräte, die Sie verwenden können, sind Standardbagger unschätzbare Werkzeuge für eine Vielzahl von schweren Anwendungen, darunter:

  • Allgemeine Arbeiten
  • Grabenaushub
  • Abbruch
  • Beseitigung von Fremdkörpern
  • Straßen- und Brückenbau
  • Hochbau

4. Große Bagger

Die größten Bagger können über 90 Tonnen wiegen . Diese industriellen Arbeitstiere sind nicht so wendig wie kleinere Modelle, aber was ihnen an Mobilität fehlt, machen sie durch schwere Leistung wett. Die großen Bagger von Cat zeichnen sich durch Leistung, Geschwindigkeit und Kraftstoffeffizienz aus.

Große Bagger haben ihre potenziellen Nachteile. Aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts sind für den Transport großer Bagger übergroße Anhänger oder Lastwagen erforderlich. Diese Bagger verursachen auch größere Bodenschäden, weshalb sie nicht auf fertigen Baustellen eingesetzt werden. Ihre große Größe bedeutet, dass Sie sie auch nicht in städtischen oder Wohngebieten finden werden. Größere Bagger haben tendenziell einen größeren Heckschwenkradius, da sie mehr Kontergewicht benötigen, um das Gleichgewicht zu halten, und sind daher keine gute Wahl für enge Manövrierfähigkeiten.

Die Komplikationen, die mit einer größeren Maschine einhergehen, sind es wert, wenn Sie etwas benötigen, das bei groß angelegten Ausgrabungsprojekten hilft. Große Bagger eignen sich am besten für industrielle und gewerbliche Anwendungen. Einige Beispiele für die anspruchsvollen Aufgaben, die diese massiven Maschinen bewältigen können, sind:

  • Großflächige Abbrucharbeiten
  • Lkw-Beladung
  • Gewerbliche Bauprojekte
  • Aushub von Fundamenten für Gewerbebauten
  • Großflächige Erdbewegungen
  • Bergbau
  • Installation der Rohrleitung
Welche Baggergröße benötige ich?

Ein wichtiger Aspekt beim Größenvergleich von Baggern besteht darin, Ihre eigenen Anforderungen und Parameter zu verstehen. Es gibt mehrere wichtige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, um den richtigen Bagger für eine bestimmte Aufgabe zu mieten. Schauen wir uns jeden dieser Faktoren an, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Denken Sie daran, dass Sie in jeder Größenkategorie wahrscheinlich mehrere Modelle zur Auswahl haben, sodass Sie Ihre ideale Maschine genauer bestimmen können.

1. Einschränkungen am Einsatzort

Zunächst sollten Sie den Einsatzort berücksichtigen, an dem Sie arbeiten werden, insbesondere im Hinblick auf das Gelände und die Platzbeschränkungen. Wenn Sie diese Faktoren kennen, können Sie leichter bestimmen, welche Größe und Finesse Sie von einem Bagger erwarten. Wenn Sie auf weichem Boden oder bearbeiteten Oberflächen wie Bürgersteigen oder Parkplätzen arbeiten, sollten Sie sich für leichtere Baggermodelle entscheiden, die keine Schäden verursachen. 

Sie sollten auch aus kleineren Modellen wählen, wenn Ihre Baustelle klein ist oder Hindernisse oder Gefahren aufweist, die Sie vermeiden müssen, wie Bäume oder nahe gelegene Gebäude. Um diese Hindernisse zu umgehen, ist ein Bagger mit ausreichender Mobilität und geringem oder keinem Heckschwenkradius erforderlich. Wenn Sie Erdrohre und Versorgungsleitungen vermeiden müssen, ist eine kleinere Schaufel mit mehr Präzision am besten.

Wenn Ihre Arbeit in einem größeren, offeneren Bereich stattfindet, in dem Kompaktheit, Sanftheit und Manövrierfähigkeit nicht im Vordergrund stehen, steht es Ihnen frei, aus größeren Modellen zu wählen, die möglicherweise besser für die Aufgabe geeignet sind. Mit einem größeren Bagger können Sie große Baustellen schneller durchqueren und größere Aufträge effizienter bewältigen.

2. Lagerungs- und Transportanforderungen

Weitere zu berücksichtigende Faktoren sind die Lager- und Transportanforderungen, die von Größe zu Größe variieren. Wenn Sie nicht viel Stauraum haben oder einfach mobile Maschinen benötigen, die Sie von Baustelle zu Baustelle bewegen können, sollten Sie sich Mini- und Kompaktbagger ansehen. 

Die am einfachsten zu transportierenden Bagger sind diejenigen, die klein genug sind, um sie mit einem Lkw der Klasse 1 oder Klasse 2 zu transportieren. In vielen Staaten benötigt der Fahrer nicht einmal einen gewerblichen Führerschein (Cat-Datenübertragung (Cat Data Link)), um einen dieser Lkw zu fahren. Das Transportieren eines größeren Bagger ist ein komplexerer Prozess, der in der Regel eine große Tiefladefläche Anhänger und übergroße Ladeanordnungen erfordert.

In Bezug auf den Stauraum nimmt der kleinste Mini-Bagger nur etwa 2 1/2 Fuß Breite und 5 Fuß Höhe ein, was diese Maschinen zu etwas macht, das Sie in einen Schuppen oder eine andere kleine Lagereinrichtung einbauen könnten. Im krassen Gegensatz dazu benötigen die größten Bagger große Lagerräume mit über 12 Fuß hohen Decken oder Abdeckungen .

Kleinere Bagger sind eindeutig einfacher zu lagern und zu transportieren, aber das bedeutet nicht, dass sie immer die beste Wahl sind. Größere Bagger sind in einigen Fällen die bessere Wahl oder eine Notwendigkeit, wenn das Projekt mehr Leistung und Kapazität erfordert. Es ist auch erwähnenswert, dass Lager- und Transportprobleme weitaus weniger wichtig sind, wenn Sie Ausrüstung kurzfristig mieten. 

3. Notwendige Fähigkeiten

Eine der wichtigsten Überlegungen sind die Aufgaben, die Ihr Bagger bei der Arbeit erledigen muss. Was muss Ihr Bagger zum Graben, Laden, Heben und für andere Aufgaben können? Berücksichtigen Sie beim Vergleich von Baggern die folgenden Spezifikationen, die sich von Modell zu Modell unterscheiden:

  • Grabtiefe: Wie tief muss Ihr Bagger beim Graben gehen? Die Grabtiefe ist eine wichtige Spezifikation, die Sie bei der Betrachtung jedes Baggermodells leicht überprüfen können. Die Grabtiefe hängt im Allgemeinen von der Größe des Baggers ab. Kleinere Bagger reichen für das Graben kleiner Löcher für die Landschaftsgestaltung und andere leichte Anwendungen aus, während größere Bagger in der Lage sind, viel tiefere Löcher für eine Vielzahl von Anwendungen zu graben.
  • Reichweite: Sie sollten auch die Reichweite eines Baggers berücksichtigen. Die Auslegerreichweite gibt an, wie weit ein Bagger im Stillstand graben kann. Eine größere Reichweite bedeutet eine bessere Zugänglichkeit, die in manchen Situationen erforderlich ist. Dies kann jedoch auch einen langsameren Grabzyklus bedeuten. Die Bagger mit der größten Reichweite werden als Bagger mit großer Reichweite bezeichnet und verfügen über einen verlängerten Ausleger und Arm. 
  • Hubkapazität: Wenn Sie Ihren Bagger für Materialumschlag, Erdbewegungen oder das Be- und Entladen von Materialien verwenden, sollten Sie auf die Hub- und Tragfähigkeit achten. Die Hubfunktion ist wichtig, um festzustellen, ob der Bagger in der Lage ist, Materialien auf der Ladefläche eines Muldenkippers oder an einem anderen Ort abzuladen. 
  • Tragfähigkeit: Die Tragfähigkeit gibt an, wie viel Material Sie auf einmal bewegen können, was einen großen Einfluss auf die Zeit haben kann, die Sie für die Erledigung eines Auftrags benötigen. Die Materialmenge hängt sowohl vom Volumen als auch vom Gewicht ab. Das Gewicht, das Sie heben können, hängt weitgehend vom Kontergewicht ab, das den Bagger beim Heben einer Last stabil hält. Denken Sie daran, dass Sie bei Bedarf verschiedene Löffel anbauen können, die mehr aufnehmen können, sofern Ihr Bagger diese Anbaugeräte unterstützt. 
  • Anbaugeräte-Konfigurationen: Bagger werden noch vielseitiger, wenn Sie sie mit verschiedenen Anbaugeräten ausstatten. Größe und Modell des Baggers sowie seine hydraulischen Fähigkeiten bestimmen, welche Anbaugeräte Sie verwenden können. Zu den weiteren Anbaugeräten gehören neben Schaufeln auch Erdbohrer, Hämmer, Aufreißer und mehr.

4. Budget

Ein weiteres praktisches Anliegen, das Sie berücksichtigen müssen, ist Ihr Budget. Im Allgemeinen gilt: Je größer der Bagger, desto höher der Preis. Auch die Betriebskosten werden höher sein. Das bedeutet, dass das Mieten eines größeren Baggers eine ernsthaftere Investition ist als die eines kleineren. Wenn es also für Ihre Anforderungen übertrieben ist, erhalten Sie nicht den Return on Investment (ROI), den Sie sonst mit einer etwas günstigeren Option erzielen würden, die immer noch die Arbeit erledigen kann. 

Beim Kauf eines Baggers spielt das Budget eine größere Rolle. In diesen Fällen müssen Sie neben dem Anschaffungspreis auch die laufenden Lager-, Wartungs- und Transportkosten berücksichtigen. Aus diesem Grund ist das Mieten von Baggern ein kluger Schachzug, wenn Sie einen großen Bagger benötigen.

Weitere Merkmale, die bei der Auswahl eines Baggers zu berücksichtigen sind

Die Größe ist nicht das Einzige, was einen Bagger von einem anderen unterscheidet. Es gibt eine ganze Reihe von Merkmalen, die bestimmte Hersteller voneinander unterscheiden und die individuellen Modelle unterscheiden. Einige Baggermodelle sind beispielsweise so konzipiert, dass sie ergonomisch sind, sodass sie für den Fahrer komfortabler und einfacher zu bedienen sind. Funktionen wie einstellbare Joystick-Bedienelemente können die Bedienung müheloser und intuitiver machen.

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist der Stil des Laufwerks. Die meisten Bagger fahren auf Ketten, einige kleinere Modelle sind mit Gummiketten ausgestattet, größere Modelle mit Stahlketten. Es ist wichtig, dass die Ketten eines Raupenfahrwerks Bagger langlebig und für die jeweilige Anwendung geeignet sind. Auf dem Markt sind auch einige Mobilbagger erhältlich, die straßenfreundlichere Optionen bieten. 

Warum Größenanforderungen das Mieten zu einer lohnenden Option machen

Wenn Sie verschiedene Bagger in Betracht ziehen, ist die Frage , ob Sie kaufen oder mieten sollten, entscheidend. Beide Optionen sind in manchen Fällen eine Überlegung wert, aber Sie werden feststellen, dass das Mieten genau den Bagger ermöglicht, den Sie für eine bestimmte Aufgabe benötigen. Der Kauf hingegen zwingt Sie dazu, auf Vielseitigkeit zu setzen und eine Maschine zu wählen, die für manche Arbeiten möglicherweise nicht ideal ist. 

Beim Kauf müssen Sie einen Bagger wählen, der vielseitig genug ist, um für alle Anwendungen geeignet zu sein, oder zumindest für die meisten Anwendungen, für die Sie ihn einsetzen Plan. Wenn Sie einen Bagger kaufen, der für viele Ihrer Arbeiten zu groß oder zu klein ist, sammelt er Staub und treibt Lager- und Wartungsrechnungen in die Höhe, ohne dass Sie eine gute Rendite erzielen. Der Kauf ist die richtige Wahl, wenn Sie sicher sind, dass Sie einen Bagger immer wieder für eine Vielzahl von Aufgaben einsetzen können. 

Große Unternehmen können zwei oder mehr Baggergrößen für ihre Flotte kaufen. Dies wäre der richtige Schritt, wenn Sie regelmäßig ein Mini- oder Kompakt-Bagger für bestimmte Aufgaben benötigen und auch häufig ein Standard- oder sogar großes Bagger für andere Aufgaben benötigen. In vielen Fällen ist es jedoch die richtige Wahl, das eine Bagger Modell zu kaufen, von dem Sie wissen, dass Sie es häufig verwenden werden, und kleinere oder größere Modelle zu mieten, wenn Sie auf Aufträge stoßen, die etwas erfordern, das Ihr Bagger nicht liefern kann. 

Die Anmietung ist ideal, wenn Sie ein bestimmtes Baggermodell vorübergehend benötigen. Selbst wenn Sie wissen, dass Sie die gleiche Größe in Zukunft wieder benötigen, ist das Mieten immer noch kostengünstiger, wenn Sie nur selten benötigt werden. Mieten erspart Ihnen zusätzlich zu den Verantwortlichkeiten und Kosten für Lagerung, Transport und Wartung eine große Anfangsinvestition. Außerdem haben Sie beim Mieten die Möglichkeit, Ausrüstung auszuprobieren, bevor Sie sich entscheiden, ob Sie einen Kauf tätigen möchten.

Bagger mieten von Cat Rentals℠

Wenn Sie einen Bagger benötigen, der Ihnen hilft, die Arbeit richtig und pünktlich zu erledigen, ist Cat Rentals für Sie da. Cat Rentals ist ein weltweites Netzwerk mit mehr als 1.300 Standorten und dem umfangreichsten Bestand an Cat-Baggern, die Sie finden können.

Wenn Sie eine Partnerschaft mit Cat Rentals eingehen, erhalten Sie Zugriff auf den großen Bestand an schweren Maschinen eines Händlers, einschließlich gemieteter Bagger und Arbeitsgeräte, damit Sie Ihre Ausrüstung optimal nutzen können. Die Bagger unserer Händler verfügen über die Funktionen, die Sie benötigen, und sind gut gewartet. Mieten Sie alles, was Sie brauchen, von den Leuten, die heute alles tun, was nötig ist.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Angebot anfordern
Bagger mieten
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen