Warum Baumaschinen gelb sind?
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Bulldozer, Gabelstapler, Kräne, Bagger und andere Arten von Baumaschinen haben jeweils einzigartige Fähigkeiten. Eine Gemeinsamkeit haben sie jedoch – die Farbe Gelb.

Warum sind Baumaschinen gelb? Die Hauptgründe für diese Farbwahl sind:

  • Sichtbarkeit: Gelb ist eine helle, aufmerksamkeitsstarke Farbe. Von den sieben Farben im sichtbaren Lichtspektrum ist Gelb eine der am besten aus der Ferne sichtbaren Farben und es ist die am besten sichtbare Farbe im Dunkeln. Gelb hebt sich auch gut von anderen Farben, dem Boden, Staub und anderen Bedingungen ab.
  • Sicherheit: Da Gelb auch unter schwierigen Bedingungen gut zu erkennen ist, eignet sich dieser leuchtende Farbton hervorragend als Warnfarbe. Gelbe Farbe gewährleistet, dass Arbeiter und Fußgänger Baumaschinen gut sehen und sich von diesen Maschinen fernhalten. Auf diese Weise können Mitarbeiter und Fußgänger auf oder in der Nähe von Baustellen sicher bleiben.
  • Bewusstsein: Gelb wird auch als energiereiche Farbe wahrgenommen, die die geistige Aktivität anregt. Diese Anregung trägt dazu bei, die Energie und das Bewusstsein der Maschinenbediener und Bauarbeiter zu steigern, wodurch Ihre Baustelle sicherer und produktiver wird.
  • Kultur: Gelb ist seit Jahrzehnten die Standardfarbe für Baumaschinen, und die Farbe Gelb wird oft mit Bauwesen in Verbindung gebracht.
WAS MACHT GELB SO SICHTBAR?

Licht breitet sich in Wellen unterschiedlicher Länge und Frequenz aus – diese Unterschiede bestimmen, welche Farbe wir sehen. Das menschliche Auge sieht Farbe in Lichtwellenlängen, die in Nanometern gemessen werden. Das sichtbare Farbspektrum umfasst Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett (ROYGBIV) und reicht von 380 Nanometern (violett) bis 700 Nanometern (rot). Gelbe Lichtwellenlängen liegen zwischen 570 und 590 Nanometern, was Gelb zu einer gut sichtbaren Farbe macht. 

Unsere Augen nehmen Farbe durch Photorezeptorzellen wahr, die als Zapfen bekannt sind. Zapfen spüren die Wellenlänge einer Farbe und teilen dem Gehirn mit, welche Farbe wir sehen. Einige Wellenlängenfarben sind von Natur aus für die Augen leichter wahrnehmbar. Tagsüber ist Gelb eine der Farben, die unsere Augen am leichtesten sehen können, nach Grün.

In Zeiten schlechten Lichts greifen auch Stäbchen – eine andere Art von Photorezeptorzellen in unseren Augen – an, um uns beim Sehen zu helfen. Wenn es dunkel ist oder die Sichtverhältnisse schlecht sind, erkennen unsere Stäbchen und Zapfen Gelb auch aus der Ferne schnell, da es unter diesen Umständen die sichtbarste Farbe ist . Deshalb sind gelbe Baumaschinen ideal. denn das menschliche Auge kann Gelb durch Staubwolken, Dunst, Nebel, Schnee und andere raue Baustellenbedingungen erkennen. 

GESCHICHTE DER GELBEN CAT®-MASCHINEN

Gelb war nicht immer die am häufigsten verwendete Farbe für Baumaschinen. In den frühen 1900er Jahren waren die Baumaschinen von Cat® schlachtschiffgrau . 1931 änderte Caterpillar die Farbe seiner Maschinen in "Hi-Way Yellow".

Diese historische Innovation entstand aus dem Bedürfnis nach besserer Sicht auf Straßenbau-Baustellen. Caterpillar wünschte sich eine ästhetisch ansprechende Farbe mit bester Sichtbarkeit aus der Ferne bei Tag und Nacht. Die Suche führte sie zu der Farbe Gelb, und die Lackspezialisten von Caterpillar entwickelten den unverwechselbaren Farbton Hi-Way Yellow. Hi-Way Yellow war ein heller und kräftiger Gelbton, der Aufmerksamkeit erregte und sehr gut sichtbar war. Ebenfalls 1931 änderte Caterpillar die roten Zierleisten durch schwarze Zierleisten, und Cat-Maschinen haben auch heute noch dieses Aussehen.

Bis 1979 verwendete Caterpillar Hi-Way Yellow, danach wurde es eingestellt und durch Caterpillar Gelb ersetzt, die rechtlich geschützte Lackfarbe, für die Cat-Maschinen heute bekannt sind. Im Vergleich zu Hi-Way Yellow ist Caterpillar Gelb gedeckter und optisch ansprechender, aber dennoch gut sichtbar.

Caterpillar passt die Formel weiterhin an, um sicherzustellen, dass der Lack seiner Ausrüstung maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit bietet, der spezifische Gelbton jedoch unverändert bleibt. Der Farbton ist für die Marke so wichtig geworden, dass Caterpillar Gelb und Schwarz zu den offiziellen Farben ernannt wurden. Diese Farben werden auf allen Cat-Maschinen verwendet und wurden in das moderne Cat-Logo integriert, das 1989 entworfen wurde.

WENDEN SIE SICH AN Cat RENTALS, UM HOCHWERTIGE BAUMASCHINEN ZU ERHALTEN

Mit der markanten, gut sichtbaren Farbe Caterpillar Gelb heben sich Cat-Maschinen auf Ihrer Baustelle ab, tragen zur Schaffung einer sichereren Umgebung bei und liefern branchenführende Leistung. Wenn Sie auf der Suche nach Mietmaschinen sind, finden Sie über unser Händlernetz hochwertige Optionen, wenn Sie dessen Bestand online durchstöbern. Sie können auch ein Mietangebot unter der Telefonnummer 1-800-RENT-CAT anfordern.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen