Warum sollten Sie bei Ihrem nächsten Projekt auf Kompaktmaschinen zurückgreifen?
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Kompakte Baumaschinen bieten einzigartige Vorteile im Vergleich zu ihren schwereren Gegenstücken. Bei der Entscheidung, welche Produkte auf Ihrer Baustelle verwendet werden sollen, ist es hilfreich, die Vorteile der einzelnen Typen zu verstehen.

Schwerere Modelle bieten tendenziell mehr Leistung als kompakte Maschinen, aber kompakte Modelle bieten einen hohen Nutzen. Das richtige ausgeglichene Verhältnis von schweren und kompakten Maschinen kann Ihre Effizienz und Ihren Gewinn verbessern. Berücksichtigen Sie diese sieben Faktoren bei der Auswahl von Kompaktmaschinen für Ihr nächstes Projekt.

1. Manövrierfähigkeit

Aufgrund der geringen Größe und Leichtbauweise eignen sich kompakte Geräte gut für enge Räume. Kompakte Modelle bieten Funktionen wie versetztes Graben und Drehen um 360 Grad, die die Steuerung auf kleinen Flächen erleichtern. Im Vergleich zu schwereren Modellen bieten hochwertige Kompaktmaschinen genug Leistung, um viele Arbeiten auf engstem Raum zu erledigen.

2. Kraftstoffkosten

Mit kompakten Baumaschinen können Sie Kraftstoffkosten sparen. Dank der kleineren Bauweise verbrauchen diese Modelle bei Fahrten über die Baustelle weniger Kraftstoff als der Durchschnitt. Sie können auch kompakte Maschinen mit kraftstoffsparenden Fahrzeugen abschleppen, um noch mehr Einsparungen zu erzielen.

3. Lärm und Stoßbelastung

In Situationen, in denen die Umgebung weniger belastet werden muss, sollte der Einsatz von Kompaktmaschinen in Betracht gezogen werden. Diese Produkte erzeugen tendenziell weniger Lärm als größere Modelle und tragen dazu bei, eine ruhigere Umgebung zu schaffen. Sie bieten auch einen geringeren Bodendruck, wenn Sie nahe gelegenen Rasen erhalten müssen. 

4. Benutzerfreundlichkeit

Die geringe Größe und das geringe Gewicht von Kompaktgeräten erleichtern dem Bediener die Steuerung. Ein kompaktes Modell passt besser in kleine Räume und bietet eine präzise Lenkung für die besten Ergebnisse. Außerdem nimmt das Laden weniger Zeit in Anspruch, was Ihnen hilft, Arbeitskosten zu sparen. Je nach Modell und Erfahrung des Fahrers kann es auch weniger Zeit dauern, bis der Fahrer den Umgang mit einem kompakten Modell erlernt hat.

5. Lizenzierung

Je nachdem, welches Modell Sie verwenden, können Sie durch kompakte Geräte Arbeits- und Lizenzkosten sparen. Das geringere Gewicht einer kompakten Maschine macht sie für kleinere Transportfahrzeuge geeignet. Mit einer leichteren Last kann das Fahrzeug von einem Fahrer mit Chauffeurschein anstelle eines gewerblichen Führerscheins bedient werden. Diese Anforderungen können die Vielseitigkeit des Personals für den Transport Ihrer Ausrüstung erhöhen.

6. Auswahl des Anbaugeräts

Wie ihre schwereren Gegenstücke können Kompaktmaschinen mit einer Vielzahl von Anbaugeräten verwendet werden. Sie können mehrere Aufgaben mit derselben Maschine ausführen und sparen so Ausrüstungskosten. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Anbaugeräten für Aufträge in hart arbeitenden Branchen.

7. Mietoptionen

Wenn Sie sich entscheiden, Kompaktmaschinen zu mieten, haben Sie die Wahl aus einer Vielzahl von Optionen, die für verschiedene Aufgaben geeignet sind. Fragen Sie Ihren lokalen Cat® Vertreter nach Ihrer Auswahl.

Kompakte Baumaschinen von Cat Rentals℠ mieten

Bei Cat Rentals haben wir eine große Auswahl an Kompaktmaschinen von Caterpillar und anderen vertrauenswürdigen Marken. Wir bieten flexible Mietpläne und mehr als 1.300 Standorte weltweit. Rufen Sie 1-800-RENT-CAT an oder fordern Sie ein schnelles Angebot an, um das beste Mietpaket für Ihre Bedürfnisse zusammenzustellen.

 

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen