Cómo manejar el transporte de materiales de construcción
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

La economía de la construcción depende de entregas seguras y puntuales. La industria ayuda a generar más de $ 1.23 mil millones para la economía estadounidense y la mayoría de las cargas se mueven por camión. De hecho, los camioneros manejan el 72.7% de toda la carga en los Estados Unidos. Cuando planifica bien la logística, protege los horarios, reduce los costos y mantiene la productividad de las cuadrillas.

Esta guía explica la planificación, el cumplimiento y la manipulación segura para el transporte común de materiales de construcción. También muestra las categorías de equipos que puede alquilar para mover, levantar y organizar productos en el momento adecuado.

Tenga un plan de logística

Un plan completo cubre las mudanzas entrantes y salientes, los materiales y el embalaje, el equipo, la configuración del sitio, la comunicación y las necesidades reglamentarias. Constrúyalo antes de la movilización.

  • Transporte de entrada: equilibre la relación recíproca entre el costo y el tiempo para que los productos lleguen cuando se necesiten. Las llegadas tempranas ponen a prueba el almacenamiento y el efectivo. Las llegadas tardías corren el riesgo de paros y retrabajos.
  • Transporte de ida: devuelva el exceso de materiales y el equipo alquilado de inmediato. Incluya pasos para los desperdicios y el reciclaje que se ajusten a las reglas locales.
  • Logística de materiales: organizar las entregas para que coincidan con los hitos. Tenga en cuenta los costos reales, como el alquiler, el combustible, el tiempo de carga y descarga.
  • Logística del equipo: enumere las máquinas y los accesorios por tarea, cuándo y dónde se necesita cada uno, y cómo los obtendrá, transportará y devolverá.
  • Administración del sitio: prepare las áreas de acceso, almacenamiento y levantamiento para cada entrega. Confirme el cojinete de tierra, el espacio de giro y el espacio libre superior.
  • Comunicación: publique un horario simple para que todos sepan qué está llegando, cuándo y quién lo maneja. Comparta los cambios rápidamente.
  • Clima y temporada: planifique para condiciones de lluvia, viento, calor y congelación. Tenga a mano cubiertas y guarde las fechas de copia de seguridad de los materiales sensibles.
Cumplir con las regulaciones

El transporte en camión tiene reglas que mantienen las carreteras seguras y las operaciones predecibles. Conocer los conceptos básicos le ayuda a evitar multas y demoras.

Las organizaciones de la industria rastrean los problemas críticos en la industria del transporte por carretera. La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes requiere el uso de dispositivos de registro electrónico (ELD) para registrar las horas de servicio de muchos conductores. Siga los límites de peso, capacidades y dimensiones, y verifique la licencia cuando sea necesario.

Coordine la sincronización con los conductores para que las cargas puedan pasar por las estaciones de pesaje y llegar al sitio durante las ventanas de recepción abiertas. Confirme las rutas de acceso al sitio antes de la primera entrega.

Materiales para techos

Los techos son pesados y, a menudo, llegan en formas mixtas, como productos enrollados, tejas y paletas. Utilice el vehículo correcto y asegure los amarres para el tipo de carga. Los camiones de plataforma plana o los tractores con remolque funcionan bien según el tamaño.

Durante la entrega, las grúas y los manipuladores telescópicos en el sitio colocan paletas en los techos. Para paquetes más livianos, los  montacargas o los minicargadores con horquillas para paletas gestionan la descarga. Use correas de tela y trinquetes para asegurar las cargas de la plataforma abierta y la protección de los bordes cuando sea necesario.

Mantenga un observador en su lugar, haga barricadas en las áreas de levantamiento y almacene los materiales en superficies niveladas y protegidas para evitar daños por resbalones o por agua.

Materiales de construcción a granel

Los productos a granel incluyen agregados, madera para estructuras y material aislante. Contenga y proteja las cargas para que lleguen intactas. Utilice contenedores, cajones, remolques con lonas, contenedores rodantes o plataformas planas con dispositivos de levantamiento.

Asegúrese de que las áreas de carga y descarga tengan el engranaje de levantamiento correcto en ambos extremos. El embalaje puede ser un desafío debido a tamaños inconsistentes, así que planifique la contención, el etiquetado y la manipulación por adelantado.

Cuando el clima amenaza, use cubiertas y mantenga los caminos de drenaje despejados para que los materiales no absorban agua o se los lleve el viento.

Muebles y artículos para el hogar

A medida que finalizan los proyectos, los artículos delicados como electrodomésticos y obras de arte necesitan protección contra la intemperie y un manejo cuidadoso. Las camionetas y remolques cerrados mantienen los productos a salvo del sol y la lluvia.

Use plataformas rodantes y patines para limitar los levantamientos manuales pesados, almohadillas y lonas para evitar raspaduras, y correas de amarre para asegurar las cargas. Las rampas y los elevadores reducen la tensión de las cuadrillas y disminuyen el riesgo de que se caigan objetos.

Cree una lista de verificación de recepción simple para que los equipos verifiquen los recuentos, inspeccionen en busca de daños y registren las ubicaciones para la instalación.

Mezclas de hormigón

El hormigón premezclado es sensible al tiempo. Una vez que el agua se encuentra con el cemento y los agregados, comienzan las ventanas de colocación. Coordine las plantas, los conductores y las cuadrillas del sitio para que las mezclas lleguen y se viertan según lo programado.

Las herramientas típicas incluyen la mezcla de hormigón, la colocación y el equipo de manipulación: camiones mezcladores, camiones cisterna, vibradores, paletas mecánicas y perforadoras de núcleo. 

Los conductores capacitados y la comunicación clara lo ayudan a mantener la calidad y los plazos. Prepare las rutas de acceso, las áreas de lavado y las rutas de colocación de respaldo. Mantenga las herramientas de acabado listas antes de que llegue el primer camión.

En Cat Rentals℠, haga coincidir su trabajo con las máquinas y herramientas adecuadas relacionadas con la construcción . Las categorías incluyen:

Consejos para la planificación y la recepción
  • Organice los materiales cerca del punto de utilización para cortar y volver a manipularlos.
  • Separe las mercancías frágiles o de alto valor y márquelas para almacenarlas en lugares cerrados.
  • Confirme los puntos de levantamiento y las capacidades nominales de carga antes del aparejo.
  • Mantenga los pasillos despejados, registre patrones de tráfico y use observadores para giros cerrados.
  • Cierre el círculo con los proveedores compartiendo comentarios sobre el embalaje y el tiempo de entrega.
Alquilar equipos de Cat Rentals

El alquiler mantiene bajos los gastos generales y garantiza que la máquina correcta esté disponible en el momento adecuado. Puede alinear la entrega con la movilización y programar la recolección en el cierre.

Para consultar las tarifas y la disponibilidad, explore nuestros equipos en línea y, luego, comuníquese con su distribuidor local de Cat Rentals para conocer el tamaño, la entrega y el respaldo.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies