Generadores para la construcción: ¿Cuánta energía necesita?
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Si es un contratista de construcción, es muy probable que necesite alquilar un generador en algún momento. Los generadores proporcionan electricidad para herramientas, equipos e iluminación en sitios remotos que no tienen acceso a la red eléctrica. También pueden proporcionar potencia de respaldo de emergencia cuando ocurre un corte, lo que minimiza el riesgo de costosos tiempos de inactividad.

Cuando busque el mejor generador para el sitio de trabajo para sus proyectos de construcción, descubrirá que viene en una amplia variedad de tamaños, configuraciones y capacidades de salida de potencia. Es importante seleccionar un modelo que proporcione suficiente energía para mantener su sitio en funcionamiento, pero no tanto como para que termine desperdiciando electricidad y dinero.

Factores a tener en cuenta al seleccionar un generador para la construcción

Como regla general, querrá un generador que proporcione suficiente energía para su sitio cuando opere al 70-90 % de su capacidad. Un generador que funciona a menos del 50 % de su capacidad crea una situación llamada "apilamiento húmedo", que reduce significativamente la eficiencia operativa de la unidad.

Tener en cuenta los siguientes factores puede ayudarlo a determinar el tamaño y la capacidad de salida adecuados para el alquiler de su generador:

  • Tamaño del sitio: Como puede suponer, cuanto mayor sea el tamaño de su sitio de construcción, más energía necesitará para producir su generador. Los sitios más grandes pueden requerir varios generadores para cumplir con los requisitos de energía.
  • Tipos de equipos: Si su trabajo de construcción requiere el uso de equipos y herramientas de servicio pesado, necesitará un generador con más potencia que cuando se usan productos más pequeños que consumen menos electricidad.
  • Potencia de reserva: Algunos equipos requieren más electricidad para arrancar de lo que necesitan para funcionar. Asegúrese de elegir un generador que pueda soportar sobretensiones que puedan ocurrir al arrancar varias máquinas o herramientas a la vez.
  • Capacidad de voltaje: Junto con la potencia de un generador, también debe considerar el voltaje que puede proporcionar. Cuanto mayor sea la salida de voltaje, mayor será la corriente eléctrica que suministrará el generador.
  • Fase: Los generadores vienen en opciones de una y tres fases. Para un proyecto de construcción, es probable que necesite la última versión, ya que brindará una fuente de alimentación más estable y confiable.

Una forma sencilla de calcular el mejor tamaño de generador para el sitio de trabajo es sumar los vatios de todos los equipos y herramientas que requieren energía eléctrica. Luego puede comparar este total con la potencia de los generadores que están disponibles para alquilar. Asegúrese de elegir un modelo que ofrezca un poco más de capacidad para compensar las sobretensiones y la posible adición de más equipos durante el proyecto.

Use una calculadora de tamaño de generador para simplificar el proceso

Una calculadora de tamaño de generador comercial le brinda una manera más fácil de determinar el tamaño apropiado para sus unidades. Comience por hacer una lista de todas las herramientas y la maquinaria (compresores de aire, sierras, martillos neumáticos, equipos portátiles de oficina y de computación, etc.) que pueden requerir energía eléctrica en sus sitios de construcción. Luego puede verificar el vataje de arranque y funcionamiento de cada uno, que está inscrito en el equipo.

Finalmente, calcule su requerimiento total de potencia sumando todas las cantidades de kW o KVA. La capacidad de potencia del generador que elija debe superar esta cifra en un 10-20 % para darle un margen de error.

Generadores diésel vs. generadores de gas natural

Otro factor a considerar al elegir un generador para su sitio de trabajo es la fuente de combustible. Tanto los modelos con motor diésel como los de gas natural están disponibles, y cada uno ofrece ciertas ventajas.

Diésel

Los beneficios de los generadores diésel incluyen:

  • Eficiencia: Si bien el combustible diésel es más caro que el gas natural, también es más denso en energía. Obtendrá más de una unidad de diésel que del mismo volumen de gas.
  • Potencia constante: El diésel es una fuente de energía confiable, por lo que es una excelente opción para los sitios de trabajo que requieren un suministro de energía constante y a largo plazo.
  • Construcción robusta: Los motores diésel cuentan con un diseño resistente que puede soportar los rigores del uso intensivo y aún así proporcionar una larga vida útil.
  • Seguridad: El diésel es menos inflamable que muchos otros tipos de combustible. La ausencia de bujías en los motores diésel reduce la probabilidad de incendios repentinos.

Gas

Algunas de las ventajas que ofrecen los generadores de gas natural son:

  • Combustión limpia: Hoy en día, las operaciones de construcción deben cumplir con requisitos de emisiones cada vez más estrictos. El gas natural se quema de manera más limpia que otras fuentes de combustible, lo que le permite cumplir con las normas y ser un buen administrador del medio ambiente.
  • Menores costos iniciales de combustible: El gas natural es una de las fuentes de combustible más baratas.
  • Eficiencia: Al igual que el diésel, el gas natural es un combustible altamente eficiente, lo que reduce los costos de energía.
  • Accesibilidad: Las líneas y la infraestructura de los servicios utilitarios subterráneos ya están en funcionamiento para facilitar el suministro de gas natural, lo que facilita el acceso a muchos sitios de construcción. Estos modelos a menudo eliminan el costo y la molestia de almacenar un suministro de combustible.
Obtenga ayuda para elegir el generador adecuado para la construcción

Cat Rentals℠ tiene un amplio inventario de generadores portátiles en alquiler a precios competitivos. Nuestra flota cuenta con productos de Caterpillar, lo que garantiza que obtendrá equipos que cumplan con sus estándares de desempeño, confiabilidad y calidad. Las unidades están disponibles en una amplia gama de tamaños para satisfacer cualquier necesidad de generación de energía. Nuestros generadores de alquiler también se pueden remolcar, lo que le permite transportarlos desde y hacia sus sitios y colocarlos en las ubicaciones ideales.

También contamos con la experiencia necesaria para ayudarlo a seleccionar el mejor generador en el lugar de trabajo para sus necesidades de energía. Nuestro equipo trabajará en estrecha colaboración con usted para calcular sus necesidades de electricidad en función de todos los factores anteriores. Obtendrá el equipo del tamaño adecuado y recibirá orientación sobre cómo configurarlo en su sitio de construcción.

Explore nuestra línea de generadores hoy

Cat Rentals puede ayudarlo a explorar todos los beneficios de alquilar generadores y otros equipos, como más flexibilidad de la flota, menores costos de operación, disponibilidad inmediata y mejores resultados gracias al uso de modelos específicos para el trabajo. También ofrecemos términos flexibles y un menú completo de servicios para maximizar la experiencia del cliente.

No dude en explorar nuestra línea de generadores actual. Llámenos al 1-800-RENT-CAT o comuníquese con su oficina más cercana para obtener más información y consejos sobre cómo elegir un modelo: estamos disponibles las 24 horas para ayudarlo. Para solicitar una cotización rápida, complete y envíe nuestro formulario de contacto en línea.

Encuentre alquileres en Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp