.png)
Ya sea que esté realizando una demolición a gran escala, un trabajo de construcción comercial o un proyecto de remodelación en casa, deshacerse de los materiales sobrantes de un proyecto a veces puede ser la parte más desafiante de todo el proceso. Los materiales como el concreto requieren atención especial, ya que los trozos grandes pueden apilarse rápidamente alrededor de su sitio de trabajo. Si bien algunas empresas terminan transportando estas grandes pilas de exceso de concreto al vertedero local, existen alternativas mucho más ecológicas.
Aunque reciclar concreto el 100% del tiempo puede no ser práctico, hacerlo cuando sea posible puede tener un impacto positivo sustancial en el medio ambiente y en el presupuesto de un proyecto. Debido a que los trozos y losas de concreto ocupan mucho espacio, transportarlos a un vertedero puede ser increíblemente costoso. Afortunadamente, hay muchas formas de reciclar el hormigón usado según el tipo, la cantidad, el tamaño y la forma de las piezas.
Algunos de los principales beneficios de reciclar concreto en lugar de depositarlo directamente en un vertedero incluyen:
- Reducción de los costos de eliminación: Reciclar o reutilizar su concreto usado ahorra mucho dinero en tarifas de acarreo y depósito en vertederos.
- Eficiencias mejoradas: Utilizar opciones para reciclar concreto en el sitio mejora la eficiencia operativa al eliminar grandes pilas y permitir que su equipo maniobre libremente.
- Menores costos de material: Cuando reutiliza concreto viejo en relleno, base de agregados, mantillo para jardinería o alguna otra forma utilizable, reduce los gastos generales de materia prima de su empresa.
Dependiendo del tipo de proyecto, algunos métodos para la eliminación del hormigón son más efectivos que otros. Si un propietario está reemplazando una sección de acera y tiene algunas losas de concreto sobrante, alquilar equipos para triturar el exceso de material no tiene mucho sentido. Al mismo tiempo, si una empresa de construcción está realizando un proyecto de demolición con varias toneladas de concreto roto, no vale la pena usar un contenedor de basura y que se lo lleven cada vez que se llena.
Varios de los métodos de eliminación de concreto más comunes incluyen:
- Rellenos sanitarios: Aunque los vertederos son la opción menos ecológica, a veces son necesarios para trabajos más pequeños o cuando no se dispone de reciclaje ecológico.
- Contenedores de basura: Muchos servicios de gestión de residuos ofrecen contenedores de basura para materiales usados por una tarifa plana que incluye los costos de transporte y eliminación. Estos servicios a menudo utilizan las formas más prácticas de reciclaje en lugar de vaciar los contenedores en vertederos. Los contenedores de basura funcionan como opciones rentables para trabajos más pequeños sin desperdicio excesivo.
- Proveedores de materiales de construcción: Dependiendo del tamaño, la forma y la cantidad de desechos de concreto que genere, los minoristas de suministros de construcción aceptarán concreto usado y lo reciclarán adecuadamente, aunque es probable que deba transportarlo a sus instalaciones.
- Empresas de paisajismo: Las empresas de paisajismo con frecuencia buscan concreto usado y otros materiales para capas base y relleno cuando construyen aceras, cavan cimientos o construyen muros de contención. Dependiendo de la cantidad o el tamaño de las piezas, incluso pueden eliminar sus desechos de forma gratuita.
- Transportistas de chatarra: Aunque las empresas de transporte de basura cobran tarifas por eliminar los desechos de concreto, a veces son una opción mucho mejor que alquilar grandes camiones comerciales para transportarlos y reciclarlos fuera del sitio.
- Reciclaje en el sitio: Si su operación es lo suficientemente grande y justifica el costo del alquiler del equipo, elegir Cat Rentals℠ para reciclar equipos como perfiladoras de pavimento en frío y trituradoras puede generar ahorros significativos para su empresa. Estas herramientas muelen el concreto a medida que lo arranca, creando materiales agregados más pequeños que se pueden reutilizar más tarde. Los modelos vienen en muchos diseños, desde máquinas compactas altamente maniobrables hasta perfiladoras de pavimento en frío a gran escala ideales para aplicaciones de carretera y autopista.
Antes de elegir un método de eliminación, es fundamental comprender los diferentes tipos de residuos de hormigón y cómo puede reutilizarlos o reciclarlos. Algunos de los tipos reutilizables más comunes incluyen:
- Bloques y losas de hormigón: Los bloques y losas representan los tamaños más grandes de desechos de concreto y, a menudo, son demasiado grandes para contenedores o contenedores. Estos tipos generalmente requieren mandíbulas o impactadores grandes para descomponerlos en pedazos más pequeños antes de reciclarlos.
- Trozos de hormigón y escombros: Los fragmentos pueden incluir cualquier cosa, desde bloques hasta adoquines y losas rotas. Dependiendo del reciclador, pueden funcionar como opciones de relleno o dividirse aún más para aplicaciones de áridos más pequeños.
- Mezcla de hormigón y lechada: La pulpa o mezcla es ideal para verter cimientos para una estructura o un camino de entrada o insertar un poste o un poste en el suelo. Dado que la mezcla seca ya está descompuesta, tiene muchos usos prácticos, como representar el ingrediente principal de la arena de ingeniería. La pulpa se puede condensar fácilmente eliminando el agua con un solidificador.
Si está buscando las soluciones óptimas de reciclaje de concreto para su organización, Cat Rentals tiene varias opciones que se adaptan a sus necesidades. Nuestra amplia red de distribuidores proporciona acceso a expertos que pueden analizar su aplicación y ayudarlo a identificar la solución de equipos más beneficiosa. Contáctenos en línea para obtener una cotización rápida o llame al 1-800-RENT-CAT hoy mismo para obtener más información.
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación