Cargadores de ruedas medianos y sus diferentes usos
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

El mundo de los equipos pesados abarca una amplia gama de funciones, y el cargador es una de las máquinas más versátiles y ampliamente utilizadas. Los cargadores de ruedas medianos son una de estas máquinas adaptables y, una vez que comprenda sus usos, se encontrará usándolos en el campo en cualquier oportunidad que tenga.

¿Qué es un cargador de ruedas mediano?

Un cargador de ruedas es una máquina pesada con un cucharón grande instalado en el extremo delantero. En lugar de cadenas continuas, esta máquina utiliza ruedas duraderas, lo que la hace capaz de desplazarse por carreteras sin dañar el asfalto acabado. El cargador de ruedas se encuentra entre muchos otros cargadores en una familia de equipos, incluidos los minicargadores y las retroexcavadoras.

Los cargadores de ruedas medianos de Caterpillar consulte un volumen de cucharón y un peso en orden de trabajo específicos. Nuestros modelos medianos tienen una capacidad mínima de cucharón de 3 yardas cúbicas y un peso en orden de trabajo varía de 30,000 libras a poco menos de 80,000. Estos modelos también tienen entre 200 y 500 caballos de fuerza. 

Como el tamaño entre nuestros modelos compacto y grande, el cargador de ruedas mediano ofrece versatilidad para una variedad de proyectos. Una vez que comprenda sus usos, puede encontrar un sinfín de aplicaciones para un cargador de ruedas mediano en su lugar de trabajo.

Usos de un cargador de ruedas mediano

Cuando considere los usos de un cargador de ruedas mediano, debe considerar cuánto espacio tiene para operar y con cuánto material planea trabajar. Estos factores lo ayudarán a identificar el tamaño y la capacidad del cucharón adecuados para su aplicación.

Las funciones del cargador de ruedas mediano se dividen en cuatro categorías básicas: excavación, carga, acarreo y nivelación.

Excavación

La pala grande en un cargador de ruedas mediano se presta fácilmente para trabajos de excavación. La necesidad de excavar se manifiesta en muchos sitios de trabajo diferentes, ya sea que esté acondicionando un área para líneas de gas o colocando los cimientos para una nueva construcción. 

Los modelos medianos pueden cubrir cucharones de volumen pequeño y grande para manejar necesidades de excavación extensas. Los cucharones más grandes pueden ayudarlo a lograr más en menos tiempo. Si bien los cargadores de ruedas grandes ofrecen altas capacidades, con un modelo mediano se gana más maniobrabilidad. 

Loading (Cargando)

En aplicaciones de maquinaria pesada, materiales como rocas, tierra y desperdicios se deben trasladar de un lugar a otro. Los cargadores de ruedas medianos son equipos valiosos para llenar camiones de descarga que transportan materiales a otras áreas de un sitio de trabajo.

Al igual que en las aplicaciones de excavación, los usos de carga dependen del volumen del cucharón. También es valioso tener en cuenta que una mayor salida de carga requerirá una potencia más significativa. Muchos sitios de construcción generales tendrán algunos requisitos de carga, pero no demandarán capacidades extremas como la industria minera.

Transporte

Los cargadores de ruedas no necesitan llenar camiones de descarga para transportar materiales de un lugar a otro. Muchos equipos usarán estas máquinas para transportar rocas, tierra y otros materiales a diferentes áreas del sitio. Los cucharones de los cargadores de ruedas pueden manipular materiales livianos y pesados, que incluyen:

  • Tubo
  • Ladrillos
  • Mantillo
  • Virutas de madera
  • Suelo
  • Arena

Cuando busque un cargador de ruedas mediano para su aplicación, considere el peso y la masa de sus materiales. Los modelos medianos en el extremo pequeño son ideales para mantillo y tierra, mientras que las capacidades más grandes pueden manejar ladrillos y barras de metal.

Nivelación

Si bien los minicargadores, las retroexcavadoras y los tractores topadores son los equipos más comunes para nivelar terrenos, los cargadores de ruedas también pueden realizar el trabajo. Si ajusta el cucharón en el ángulo correcto, puede inclinar el terreno de acuerdo con sus especificaciones. La nivelación en retroceso también puede ayudarlo a lograr la pendiente correcta sin dañar la tierra.

Esta aplicación requiere un operador capacitado, pero sigue siendo una opción. Si necesita un trabajo de nivelación rápido y tiene a mano un cargador de ruedas mediano, podría ser una buena opción para su equipo.

Aplicaciones para la industria

Dado que el cargador de ruedas mediano es tan versátil, tiene un lugar en muchas industrias de equipos pesados. Puede encontrar cargadores de ruedas en:

Encuentre un cargador de ruedas mediano para alquilar en Cat Rentals℠

Dado que los cargadores de ruedas medianos se adaptan a muchos trabajos con facilidad, son una excelente opción de alquiler a corto plazo para operaciones de todos los tamaños. En Cat Rentals℠, lo conectamos con una red de distribuidores que ofrece una amplia selección de cargadores de ruedas con tecnología avanzada y eficiencia del combustible. 

Si desea obtener más información sobre nuestros modelos de cargadores de ruedas, puede encontrar a su distribuidor Cat local o hablar con un miembro del equipo al 1-800-RENT-CAT. También puede navegar por nuestros cargadores de ruedas en línea o utilizar el formulario de solicitud de presupuesto rápido para alquilar lo que necesite de las personas que hacen lo que sea necesario.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies