Aunque la mayoría de los trabajadores son conscientes de los riesgos de seguridad asociados con la operación de equipos pesados, no todos piensan en los efectos del ruido de la construcción. La discapacidad auditiva en el lugar de trabajo generalmente ocurre gradualmente, por lo que muchos trabajadores no notan que su audición se está dañando hasta que no se puede corregir, lo que resulta en una pérdida auditiva irreversible inducida por el ruido.
Estar cerca de máquinas ruidosas es inevitable cuando se trabaja en un sitio de construcción, sin embargo, existen numerosas formas de protegerse a sí mismo y a sus empleados de la pérdida auditiva en el trabajo. Con los siguientes consejos de protección contra el ruido para los trabajadores, puede proteger la audición de su equipo contra daños.
Cuando trabaje en un sitio de construcción, es fundamental que tome las medidas necesarias para protegerse a sí mismo y a su equipo de los daños causados por el ruido. Tenga en cuenta los siguientes consejos de protección auditiva para los trabajadores de la construcción a fin de promover una mejor seguridad auditiva.
Use equipo de protección auditiva
Una de las formas más fáciles de proteger los tímpanos en el lugar de trabajo es invertir en equipos de protección auditiva de grado industrial, como orejeras y tapones para los oídos, que bloquearán el ruido de la construcción. Es una buena regla empírica exigir a sus trabajadores que usen estos dispositivos en todo momento en el sitio de construcción, incluso si no están operando maquinaria.
En la mayoría de los casos, debe evitar la protección auditiva que se aloja demasiado en el canal auditivo. Aunque este tipo de equipos minimizarán la recepción de sonido, también pueden perforar los tímpanos y crear acumulación de cera y residuos en el oído.
Regular los niveles de ruido en el lugar de trabajo
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) recomienda que los niveles de ruido en el lugar de trabajo no excedan un promedio de 85 decibelios durante ocho horas de trabajo para proteger los tímpanos de daños. Puede medir el ruido en el sitio de trabajo con un sonómetro, que utiliza un micrófono colocado a la altura del oído para evaluar el ruido del equipo. Puede etiquetar los equipos extremadamente ruidosos con una etiqueta de ruido peligroso para advertir a los trabajadores de los riesgos potenciales.
Si no tiene acceso a un medidor de nivel de sonido, puede evaluar los niveles de ruido manualmente parándose a unos tres pies de distancia de un compañero de trabajo. Si no puede escuchar a su pareja o tiene que levantar la voz para que lo escuche, es probable que el nivel de sonido de su sitio esté por encima de los 85 decibelios.
Invierta en maquinaria más silenciosa
A medida que la tecnología continúa avanzando, cada vez hay más equipos disponibles con capacidades operativas más silenciosas. Los equipos compactos son ideales para limitar el ruido de la construcción, ya que tienden a exhibir niveles de ruido más bajos que las máquinas más grandes.
Por ejemplo, los equipos de construcción compactos Cat® son conocidos por su funcionamiento silencioso diseñado para cumplir con estrictas normas regulatorias.
Reduzca la exposición al ruido
Puede planificar en torno a proyectos específicos para minimizar la posible exposición al ruido antes de comenzar una tarea. Existen numerosas maneras de implementar una mejor planificación de reducción de ruido en el lugar de trabajo, como construir barreras acústicas y programar trabajos más ruidosos cuando haya menos trabajadores presentes. También puede organizar reuniones de seguridad de rutina para discutir las prácticas de limitación de ruido que puede ejecutar en el trabajo.
Puede proteger a sus trabajadores de la pérdida auditiva inducida por el ruido con el alquiler silencioso de equipos de Cat Rentals. Nuestros distribuidores cuentan con una amplia selección de maquinaria pesada de alto rendimiento equipada con las últimas tecnologías.
¡Solicite una cotización para una máquina hoy mismo!