¿Qué es la construcción abatible?
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

La construcción tilt-up se ha convertido en uno de los métodos de construcción más utilizados en la industria de la construcción. Pero, ¿qué implica exactamente este proceso y por qué tantas empresas lo prefieren a otras tácticas? Tocaremos estos temas y más a través de esta guía completa.

¿Qué es la construcción abatible?

La construcción tilt-up es el proceso de levantar paneles de hormigón para armar las paredes exteriores de un edificio. Para lograr este proceso, los constructores deben verter hormigón en una forma de piso horizontal y levantar la pared fuera de este molde con una grúa. Una vez que las paredes asumen una posición vertical, se colocan en bases de cimentación y se refuerzan hasta que el techo esté seguro en la parte superior.

La construcción tilt-up es adecuada para proyectos residenciales y comerciales de todo tipo, tales como:

  • Almacenes
  • Instalaciones de fabricación
  • Edificios de oficinas
  • Tiendas minoristas
  • Centros de distribución
  • Escuelas
  • Caja
  • Centros de datos
¿Cómo es el proceso de construcción inclinable?

La construcción de tilt-up implica más que vaciar hormigón y levantar paredes: este proceso incluye muchos pasos vitales para garantizar que cada panel sea sólido y seguro.

1. Diseño

Antes de construir los muros de concreto, los trabajadores primero deben crear un diseño de edificio que sirva como marco para el proyecto. El proceso de diseño consta de tres pasos principales:

  1. Evaluación del sitio: Primero, el equipo de construcción visita el sitio de trabajo para verificar que tienen acceso completo al área y que las condiciones son adecuadas para la construcción de concreto. Si es así, pueden aprobar el sitio para la construcción.
  2. Planificación: Luego, la empresa diseña el edificio, determinando la forma y las dimensiones ideales. También crearán un diseño que describa cómo se organizará cada panel antes de levantarlo.
  3. Documentación: Finalmente, la empresa constructora maneja todo el papeleo necesario.

2. Construcción

Una de las partes más intensivas del proceso de construcción tilt-up es la construcción de los paneles de hormigón que servirán como paredes del edificio. Los constructores crean estos paneles a través de los siguientes pasos:

  1. Construcción de losas de hormigón: Para comenzar, los trabajadores vierten la losa de concreto e instalan bases en su destino para prepararse para la colocación del panel.
  2. Ensamblaje de formulario de panel: Ahora, el equipo puede comenzar a crear las formas de paneles, que sirven como moldes de madera para el concreto. También instalarán los componentes y las aberturas necesarias para características como puertas y ventanas. 
  3. Refuerzo del panel: A continuación, los constructores construyen una rejilla de acero atando una serie de barras.
  4. Instalación de inserción e incrustación: Luego, el equipo instala varias incrustaciones e inserciones, que ayudan a levantar los paneles y unirlos al techo, la base y entre sí.
  5. Verter de hormigón: Después de confirmar que no hay escombros ni agua estancada en la losa del piso, el equipo de construcción vierte el concreto en las formas para crear los paneles. 
  6. Aislamiento: Se aplica aislamiento a cada panel de construcción para garantizar que la estructura sea energéticamente eficiente. 

3. Levantamiento

Ahora que se han construido todas las piezas necesarias, es hora de comenzar a colocarlas en su lugar: 

  1. Eliminación de formularios: Una vez que los paneles se solidifican, los trabajadores retiran los formularios.
  2. Conexión de grúa: Luego, la cuadrilla conecta el primer panel a la grúa usando cables y un gancho que se adhiere a los insertos. 
  3. Colocación del panel: Después de que los trabajadores colocan los tirantes en el panel, usan la grúa para levantarlo de la losa del piso a una posición vertical sobre las bases. Luego colocan el panel y lo colocan en su lugar.
  4. Seguridad del panel: Para conectar el panel, el equipo conecta los tirantes del panel a la losa y sus incrustaciones a la base antes de desconectar los cables de la grúa.
  5. Repite: El equipo repite este proceso para cada panel hasta que todos estén nivelados, rectos y seguros.
  6. Acabado: Los constructores agregan los toques finales al edificio, como pintura, chorro de arena, tintes, masilla y parches.
  7. Techos: Finalmente, se instala el techo del edificio. 
Beneficios de la construcción abatible

La construcción tilt-up es uno de los métodos de construcción comercial más populares en el país debido a sus muchas ventajas innovadoras:

  • Rentabilidad: Las paredes inclinadas requieren menos personal y maquinaria para ensamblar en comparación con otros métodos de construcción, lo que minimiza los costos de mano de obra y equipos. 
  • Velocidad de instalación: Erigir un edificio a través de la construcción tilt-up lleva mucho menos tiempo en completarse que otros métodos, y permite un proceso de diseño/construcción altamente eficiente.
  • Flexibilidad de diseño: Los edificios inclinados tienen muchas posibilidades estéticas y de diseño, desde acabados de edificios hasta texturas de paredes y adornos.
  • Eficiencia energética: Debido a que los edificios inclinados comprenden concreto y aislamiento incorporado, promueven el ahorro de energía. 
  • Durabilidad: Los edificios producidos con métodos de construcción tilt-up están diseñados para resistir la prueba del tiempo, mostrando pocos signos de envejecimiento incluso 50 años después del ensamblaje. Estas estructuras también son resistentes al fuego.
Alquile equipos de construcción para su próximo proyecto en Cat Rentals℠

Si necesita equipo pesado para su próximo proyecto de construcción de tilt-up, puede alquilar lo que necesite en Cat Rentals℠. Ofrecemos a nuestros clientes equipos confiables y rentables en los términos de alquiler más flexibles.

Llame al 1-800-RENT-CAT para obtener más información sobre nuestros productos o explore nuestros equipos en línea.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp