¿Debo usar un remolque utilitario cuando me muevo?
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Al planificar una mudanza, una de las primeras preguntas es cómo transportará sus pertenencias. La mayoría de la gente considera alquilar un camión de mudanzas, pero esa no es la única opción. Un remolque utilitario puede ser una mejor opción según el tamaño, la distancia y el tipo de artículos que esté moviendo. Esta guía explica los pros y los contras de usar un remolque utilitario para que pueda decidir qué funciona mejor para su mudanza.

¿Cuáles son sus opciones para mudarse?

Las dos opciones más comunes de vehículos de mudanza son los camiones de mudanzas y los remolques utilitarios. Un camión de mudanza es autónomo y, por lo general, lo suficientemente grande como para que quepan todas sus pertenencias a la vez. Un remolque, por el contrario, se conecta a una camioneta o SUV y proporciona espacio de transporte adicional. Cada opción tiene beneficios según sus necesidades.

¿Qué es un remolque utilitario?

Un remolque utilitario es una plataforma abierta o cerrada sobre ruedas que se conecta a un vehículo remolcador. Vienen en muchos tamaños, desde pequeñas unidades de un solo eje para cargas livianas hasta grandes remolques de doble eje para equipos más pesados.

Puede transportar artículos como:

  • Muebles y electrodomésticos
  • Mover cajas y contenedores
  • Equipos de jardín como cortadoras de césped o vehículos todo terreno
  • Materiales de construcción o paisajismo

Debido a que los remolques son versátiles, son útiles no solo para mover artículos del hogar, sino también para proyectos antes o después de la mudanza, como transportar escombros, herramientas o suministros.

Remolque utilitario vs. camión en movimiento

Así es como se comparan las dos opciones:

  • Costo: Los remolques utilitarios generalmente cuestan menos de alquilar que los camiones de mudanza, especialmente para mudanzas locales en las que ya tiene un vehículo de remolque.
  • Capacidad: Los camiones de mudanza pueden acomodar a toda una familia en un solo viaje. Los remolques pueden requerir varios viajes según el tamaño de la carga.
  • Conveniencia: Con un remolque, puede usar su propio vehículo, evitar aprender a conducir un camión grande y mantener pasajeros o mascotas con usted durante la mudanza.
  • Eficiencia del combustible: remolcar un remolque a menudo consume menos combustible que alquilar y conducir un camión de mudanzas, especialmente para mudanzas más cortas.

Si se muda al otro lado de la ciudad o solo transporta parte de sus pertenencias, un remolque utilitario puede ser la opción más simple y asequible. Para mudanzas de larga distancia o de toda la casa, un camión de mudanzas podría ahorrar tiempo al reducir la cantidad de viajes.

¿Cuándo se debe usar un remolque y un camión?

En algunos casos, la combinación de ambas opciones tiene sentido. Por ejemplo, si necesita un camión para muebles, pero también desea espacio adicional para herramientas de jardín o artículos frágiles, un remolque proporciona capacidad de desbordamiento. Los contratistas o las empresas de mudanzas de bricolaje a menudo alquilan tanto cuando reubican herramientas como artículos para el hogar al mismo tiempo.

Consejos para el uso seguro del remolque

Si se decide por un remolque utilitario, tenga en cuenta estos consejos de seguridad:

  • Verifique que su vehículo esté clasificado para remolcar el peso del remolque.
  • Equilibre las cargas de manera uniforme y asegure los artículos con correas o amarres.
  • Revise dos veces las luces y los frenos del remolque antes de salir a la carretera.
  • Conduzca más lento de lo habitual, dejando espacio adicional para frenar y girar.
Alquile remolques utilitarios en Cat Rentals℠

Cat Rentals℠ ofrece una amplia gama de remolques utilitarios para facilitar la mudanza. Puede buscar remolques de alquiler o encontrar los alquileres de Cat cerca de usted para comunicarse con su distribuidor local hoy mismo.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies