¿Qué tamaño de equipo de compactación debo alquilar?
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Los compactadores, apisonadores y rodillos juegan un papel destacado en los sitios de construcción. Si bien estas máquinas realizan una función similar, cada una tiene una aplicación específica en el sitio de trabajo. 

Un compactador utiliza placas vibratorias para compactar suelo granular y asfalto. Un apisonador es generalmente más pequeño que un compactador y utiliza el impacto físico en lugar de la vibración para condensar el suelo cohesivo o semicohesivo en áreas más pequeñas. Un rodillo, que puede ser una máquina con operador a bordo o a pie, depende de tambores grandes para comprimir el material. 

Estas máquinas están disponibles en varios tamaños: elegir el tamaño adecuado es crucial para optimizar los resultados de su proyecto. 

¿Qué tamaño de compactador debo alquilar?

La elección del compactador del tamaño apropiado depende del tipo de equipo y la composición de la tierra o el suelo que planea comprimir. Las clasificaciones generales de las opciones de máquina disponibles son:

  • Plato único: Como su nombre indica, esta máquina cuenta con una placa vibratoria, lo que la convierte en la compactadora más ligera y ágil. La mayoría de los modelos generan entre 3.000 y 5.000 libras de fuerza, lo que los hace ideales para trabajar con arena, grava o tierra en áreas más pequeñas y confinadas.
  • Placa vibratoria reversible: Mientras que un compactador de una sola placa solo puede moverse hacia adelante, esta versión también puede desplazarse hacia atrás cuando sea necesario. También ejerce más fuerza, lo que le permite ejecutar proyectos de compactación más profundos, como la construcción de entradas de vehículos. 
  • Servicio pesado: Estas máquinas más grandes y de alto rendimiento ofrecen la mayor fuerza de compactación. Funcionan mejor cuando se comprime suelo con mayor contenido de arcilla que responde menos a las vibraciones. 

La cantidad de fuerza centrífuga generada por la vibración del compactador es un criterio de selección de la máquina más preciso que su tamaño físico. Como regla general, la mayoría de las unidades pueden comprimir 1 pulgada de material por cada 1.000 libras de fuerza que produce. 

La frecuencia de vibración es otro parámetro esencial de evaluación. Una frecuencia más baja de 3.000 a 4.000 vibraciones por minuto ofrece resultados óptimos para capas más gruesas de tierra u otros materiales. Un compactador que proporciona hasta 5.700 vibraciones por minuto funciona mejor para capas más delgadas. 

¿Qué tamaño de rammer debo alquilar?

Como equipo de compactación manual, los apisonadores deben ser pequeños y livianos para facilitar las maniobras y el transporte. El tamaño de la zapata es un factor determinante a la hora de elegir un apisonador, ya que este es el componente que hace contacto con el suelo y realiza la compresión. Una zapata más grande le permite cubrir un área más extensa, aunque la máquina tiende a ser más difícil de controlar a medida que aumenta el tamaño de la zapata.

También debe determinar el tamaño y el tipo de motor apisonador apropiado para sus aplicaciones. Las opciones disponibles incluyen versiones de dos y cuatro tiempos. 

Un motor de dos tiempos, también conocido como de dos cilindros, tiene menos piezas móviles, lo que simplifica la operación de la máquina y los requisitos de mantenimiento preventivo. La mayor desventaja para muchos usuarios es el menor potencial de par, lo que significa que el motor generará menos potencia. La economía de combustible también puede ser un problema con un apisonador de dos tiempos.

Un apisonador de cuatro tiempos ofrece más potencial de potencia, lo que es beneficioso para tareas de compactación más desafiantes. Estas máquinas tienen más piezas y componentes móviles, lo que aumenta su peso y la cantidad de mantenimiento. También producen más vibración, lo que dificulta el control del equipo. La economía de combustible es mejor que la de un modelo de dos tiempos y hay menos emisiones nocivas. 

¿Qué tamaño de rodillo debo alquilar?

Los rodillos de tamaño completo están disponibles en múltiples tipos y variaciones de tamaño. Las dimensiones del área que necesita compactar son una consideración primordial. Si trabaja en un sitio de trabajo más grande, un modelo con conductor a bordo aumentará la productividad al permitirle cubrir más terreno en menos tiempo. Una unidad de operación a pie es ideal para espacios más reducidos o cuando se necesita más precisión y control de compactación. 

También puede elegir entre rodillos de tambor sencillo o rodillos de tambor en tándem más grandes. El primero cuenta con un tambor en la parte delantera y neumáticos especialmente diseñados en la parte trasera, lo que proporciona más control y la capacidad de atravesar prácticamente cualquier tipo de superficie. Este último tiene un tambor en la parte delantera y trasera para obtener más potencia y resultados de compactación más rápidos. Sin embargo, la ausencia de neumáticos limita la tracción y la estabilidad de la máquina. 

Cat Rentals℠ puede guiar su proceso de selección

Ya sea que esté tratando de decidir qué tamaño de compactador alquilar o necesite ayuda para elegir el apisonador o rodillo adecuado, los expertos de Cat Rentals pueden indicarle la dirección correcta. Nuestra amplia categoría de equipos de compactación abarca una amplia gama de productos de los principales fabricantes, lo que garantiza una calidad, un rendimiento y una fiabilidad excepcionales. Muchos de nuestros alquileres están disponibles en varios tamaños para cumplir con los requisitos exclusivos de su sitio de trabajo.

Llámenos al 1-800-RENT-CAT o contáctenos en línea para solicitar una cotización rápida hoy mismo.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp