Un césped puede recibir una paliza con el tiempo. Mucho tráfico peatonal, humedad insuficiente, infiltración y aplicaciones de materia orgánica pueden causar la compactación del suelo, una condición insalubre que puede hacer que un césped se vea delgado y débil. La aireación es una tarea de mantenimiento regular que puede contribuir a un césped más grueso y saludable.
La aireación es un proceso mecánico que utiliza equipos especializados para perforar pequeños agujeros en la superficie de un césped, desplazando la tierra, el césped y la paja. Esta técnica proporciona un suministro de aire subterráneo al mover oxígeno y dióxido de carbono entre los poros de la tierra y la atmósfera, evitando la falta de oxígeno y reduciendo los niveles nocivos de dióxido de carbono.
La aireación regular del césped ofrece una serie de beneficios:
- Reduce la compactación del suelo: El suelo compactado evita que el aire, el agua y el fertilizante lleguen al sistema de raíces del césped. La aireación disminuye la densidad del suelo, lo que da como resultado un césped más grueso y menos manchas irregulares.
- Previene la acumulación de paja: La paja es una capa de material orgánico que puede acumularse alrededor de la base de las plantas de césped y evitar que el agua y los nutrientes lleguen a ellas. La aireación inyecta microorganismos que descomponen la paja en el suelo.
- Promueve el grosor: cuando se combina con la resiembra, la aireación estimula la germinación de las semillas y crea el ambiente óptimo para el crecimiento y desarrollo del césped. El resultado es un césped exuberante y espeso que es saludable y estéticamente agradable.
- Prepara las plantas para la temporada de invierno: el césped se vuelve inactivo cuando llega el clima más frío. La aireación y la aplicación de fertilizantes en otoño promueven la absorción de nutrientes durante todo el invierno, lo que da como resultado un césped más verde en la primavera.
- Reduce el estrés por calor y sequía: para los propietarios que viven en regiones cálidas o afectadas por la sequía, la aireación puede aliviar los efectos dañinos del suelo seco al permitir que el agua y la humedad lleguen al sistema radicular.
- Mejora la absorción de fertilizantes: la fertilización proporciona nutrientes vitales al sistema de raíces de un césped. Al reducir la compactación del suelo, la aireación permite que las raíces reciban el suministro constante de nutrientes que necesitan para mantenerse saludables.
- Previene el encharcamiento: El suelo compactado puede resistir la penetración del agua de lluvia, lo que lleva a la formación de charcos de agua en el césped. La aireación ayuda a promover la absorción de agua al disminuir la densidad del suelo, lo que evita la escorrentía.
El mejor momento para airear un césped es cuando el césped está en la temporada alta de crecimiento. El clima y la geografía juegan un papel importante a la hora de determinar el momento más apropiado. Los propietarios de viviendas en climas del norte que cultivan pastos de "estación fría" deben airearse a principios de la primavera u otoño. En el sur de los EE. UU., donde abundan los pastos de "estación cálida", el proceso debería ocurrir a fines de la primavera o principios del verano.
Además, la aireación es menos exigente para el equipo si se realiza mientras el suelo está húmedo. Evite airear cuando el suelo esté demasiado seco o saturado.
Debido a que la aireación es un proceso ocasional, alquilar equipos para realizar el trabajo suele ser la solución más práctica y rentable. Cat Rentals℠ cerca de usted tiene todo lo que necesita para administrar la tarea. Llámenos al 1-800-RENT-CAT o contáctenos en línea para obtener más información y una cotización rápida.