.png)
La nieve se puede acumular rápidamente. Para mantener abiertos caminos, lotes y caminos, necesita el accesorio de remoción de nieve adecuado en una máquina que ya posee. El alquiler suele ser la opción más rentable para el trabajo por temporadas, y muchos modelos de movimiento de tierras también destacan en las tareas de invierno. Si es nuevo en la remoción de nieve, use esta guía para comparar los mejores accesorios y elegir el que se adapte a su sitio, equipo y presupuesto.
La mayoría de las flotas ya tienen equipos que pueden empujar, transportar o arrojar nieve. Los más comunes son los minicargadores, las retroexcavadoras y los cargadores de ruedas. Para baja presión sobre el suelo o pendientes con hielo, un cargador de cadenas compacto proporciona tracción y estabilidad adicionales.
1. Escobas
- Ideal para: acumulaciones ligeras de hasta aproximadamente dos pulgadas en superficies lisas donde el riesgo de resbalones es alto y la velocidad importa
- Cómo funciona: Las escobas hidráulicas barren la nieve de la superficie rápidamente para que el tráfico pueda reanudarse.
- Tenga en cuenta: las escobas apartan la nieve en lugar de colocarla. Son menos eficientes en nieve pesada o húmeda y ofrecen un control limitado sobre dónde termina la nieve.
2. Cucharones
Ideal para: pilas pequeñas a medianas cuando puede realizar cargas en camiones o apilarlas en un área designada
Cómo funciona: un accesorio de cucharón recoge y transporta material para colocarlo o cargarlo.
Tenga en cuenta: los cucharones agregan precisión, pero mueven menos nieve por pasada que las herramientas de empuje anchas.
3. Cuchillas
Ideal para: Entradas de vehículos, aceras y limpieza de lotes en generalidades donde las hileras ayudan a mantener los carriles abiertos
Cómo funciona: las hojas en ángulo siguen los contornos de la superficie y hacen rodar la nieve hacia un lado para despejar una trayectoria.
Tenga en cuenta: las hojas más pequeñas se adaptan a áreas estrechas. Los modelos más grandes cubren caminos y abren lotes más rápido.
4. Empuja
Ideal para: áreas pavimentadas grandes y abiertas, como estacionamientos, pistas de aterrizaje y caminos rectos largos
Cómo funciona: Las palas para nieve usan los lados de la caja para capturar y contener grandes volúmenes en una sola pasada.
Tenga en cuenta: el movimiento en línea recta mueve la nieve de manera eficiente, luego tiene que apilar o cargar en el punto de descarga.
5. Arados
Ideal para: Carreteras y carriles de circulación que necesitan una vía limpia, transitable y rápida
Cómo funciona: un accesorio de arado para nieve utiliza cuchillas para penetrar la nieve y dejarla a un lado mientras la hoja se desplaza por la superficie.
Tenga en cuenta: los arados sobresalen en la limpieza continua donde sigue cayendo nieve.
6. Sopladores
Ideal para: Áreas donde debe tirar la nieve lejos de aceras, automóviles o edificios o donde el espacio para apilar es limitado
Cómo funciona: Los quitanieves recogen y descargan la nieve en línea recta o a un lado para colocarla donde quieras.
Tenga en cuenta: los sopladores manejan hileras profundas y galerías compactas, pero se mueven más lentamente que los empujes en lotes anchos.
Utilice estas comprobaciones para hacer coincidir la herramienta con la tarea sin gastar de más.
- Tipo de proyecto: decida si está despejando entradas de alto tráfico, carriles largos o lotes anchos. Por ejemplo, una escoba puede mantener seguros los paseos por el hospital entre pasadas, mientras que un empujón despeja rápidamente las grandes áreas de estacionamiento.
- Plan de manejo de nieve: aclare si sacará la nieve de un carril, la apilará en el sitio o la cargará en camiones para transportarla. Los cucharones permiten la carga. Los empujadores y los arados mueven el volumen. Los sopladores colocan la nieve con precisión.
- Características del sitio: mida los anchos, los obstáculos y el espacio de giro. Las hojas y los empujadores se adaptan a sitios abiertos más grandes. Los cucharones ayudan en propiedades ajustadas donde la ubicación es importante.
- Tipo de superficie: haga coincidir la herramienta con superficies pavimentadas como entradas de vehículos, estacionamientos y aceras. Los quitanieves se construyen para carreteras donde las hileras ayudan a mantener los carriles despejados.
- Ajuste de la máquina: confirme el tamaño, la potencia, la capacidad de peso y la configuración de la máquina básica. Asegúrese de que el sistema hidráulico, los acopladores y la visibilidad sean compatibles con el accesorio que elija.
- Condiciones de nieve: elija cucharones o cepillos para acumulaciones más pequeñas. Elija empujes y hojas para una cobertura pesada. Use sopladores cuando necesite reubicar la nieve limpiamente.
- Presupuesto: compare las tarifas de alquiler y elija la herramienta que cumpla con sus objetivos sin costos excesivos. El alquiler evita el almacenamiento y el mantenimiento del equipo de temporada.
Puede alquilar el accesorio que necesita por una semana, un mes o una temporada y devolverlo cuando cambie el pronóstico. Explore el inventario completo en línea, solicite una cotización rápida o encuentre Cat Rentals℠ cerca de usted para hablar con su equipo local.
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación
.jpg)