Cómo cortar hormigón
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Si está a punto de cortar concreto para un proyecto, hay muchos factores a considerar. Por ejemplo, necesita saber qué tipo de estructura de concreto está haciendo y si tiene las herramientas adecuadas para el trabajo. Asegurarse de tener todo el equipo de seguridad adecuado también es una parte fundamental del proceso.

Si bien cortar concreto requiere un alto nivel de precisión y cuidado, puede maximizar el rendimiento con las habilidades y el conocimiento adecuados. Esta guía rápida para cortar concreto lo ayudará a aumentar la calidad del trabajo y mantener a sus trabajadores seguros durante las aplicaciones de concreto.

La seguridad es lo primero

Antes de comenzar a trabajar con concreto, debe tomar las medidas de seguridad adecuadas. El polvo, los residuos y el uso incorrecto del equipo pueden causar peligros en el lugar de trabajo si está cortando trozos de hormigón sin las herramientas y el equipo adecuados.

Puede reducir los riesgos de seguridad de varias maneras. Primero, asegúrese de que sus trabajadores estén capacitados para usar el equipo correctamente. Necesitará equipo de seguridad, incluidos tapones para los oídos, guantes, gafas y calzado cubierto de acero. El uso de métodos de ventilación de alta calidad y el corte húmedo en lugar del corte en seco también pueden ayudar a proteger a los trabajadores de la inhalación de polvo.

Invierta en una hoja de alta calidad

El tipo de sierra para hormigón que necesita puede depender de la aplicación. Por ejemplo, los trabajos de corte más pequeños requieren sierras manuales, mientras que las sierras de empuje suelen ser mejores para proyectos más grandes. Los tipos de cuchillas incluyen:

  • Hojas de diamante: si necesita avanzar hacia cortes más profundos, una hoja de diamante es la mejor herramienta de corte en seco. Es duradero y adecuado para aplicaciones más exigentes.
  • Hojas abrasivas: Si bien las hojas abrasivas se desgastan lenta y rápidamente, son útiles para hacer cortes poco profundos en concreto seco.
  • Cuchillas de corte húmedo: Las cuchillas de corte húmedo están diseñadas para operar en concreto húmedo y son ideales para los trabajadores que buscan reducir el polvo durante el proceso.

Independientemente del tipo de proyecto de corte de hormigón en el que esté trabajando, necesita una hoja que se adapte a la aplicación. Alquilar sierras puede ser una excelente opción para proyectos de concreto a corto y largo plazo.

Planifique el corte

Una vez que haya tomado todas las medidas de seguridad necesarias y preparado su cuchilla, es hora de planificar el corte. Para mejorar la precisión, marque la losa de hormigón donde desea que esté la ranura. Luego, cubre el área que vas a cortar con un poco de agua para minimizar el polvo.

Otra parte importante del proceso de preparación es colocar una tabla guía en la línea de corte para que pueda producir una fisura recta y limpia.

Haga cortes cuidadosos y superficiales

Ahora, puedes empezar a cortar. Es fundamental mantener ambas manos sobre la sierra, manteniendo solo una pequeña cantidad de presión mientras la guía hacia el concreto. Comience haciendo un corte poco profundo de aproximadamente un cuarto de pulgada de profundidad.

Después de hacer funcionar la máquina durante unos 45 segundos, deténgala y deje que se enfríe durante aproximadamente la misma cantidad de tiempo. Continúe haciendo cortes poco profundos en estos intervalos hasta que haya alcanzado la profundidad deseada.

Comuníquese con Cat Rentals℠

Cat Rentals℠ ofrece una amplia selección de sierras y otros equipos para aplicaciones de construcción y jardinería. Puede navegar por nuestra selección para encontrar una sierra que satisfaga sus necesidades o llámenos al 1-800-RENT-CAT para obtener más información. No dude en solicitar una cotización en línea con preguntas específicas sobre productos. Alquile lo que necesite de las personas que hacen lo que sea necesario.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies