¿Cuáles son los beneficios de la perforación direccional?
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Las zanjas son necesarias para colocar tuberías y conductos para el transporte de fluidos y materiales. Aunque la excavación de zanjas ha sido durante mucho tiempo el método de instalación tradicional, la perforación direccional es una alternativa cada vez más popular, con atractivos beneficios para la eficiencia y la sostenibilidad. 

La perforación direccional utiliza una máquina perforadora de superficie para cavar un camino subterráneo. El pozo se perfora siguiendo una trayectoria de perforación específica, lo que resulta en una perturbación mínima en el suelo. Esta técnica prácticamente sin zanja, también se denomina perforación horizontal, perforación desviada, perforación inclinada o perforación direccional horizontal (HDD, horizontal directional drill).

Ventajas de la perforación direccional

La perforación direccional ofrece varias ventajas en comparación con el proceso tradicional de excavación de zanjas.

1. Menos alteración del suelo

La perforación direccional ofrece una forma de cavar zanjas debajo de edificios, carreteras y otros obstáculos sin causar daños por encima del suelo. Estas perforadoras ocupan menos espacio, lo que causa una alteración mínima en el suelo donde se instala el equipo. La apertura tradicional de zanjas es imposible en estas aplicaciones.

2. Conciencia ambiental

La perforación direccional disminuye la contaminación del agua subterránea, mantiene intacto el ecosistema del sitio de excavación y causa menos fracturas en áreas rocosas. Como resultado, la zona de excavación y el área circundante pueden permanecer preservadas y protegidas.

3. Finalización más rápida del proyecto

El proceso de perforación horizontal es más rápido y eficiente que el de excavación de zanjas tradicional. El proceso de limpieza después del proyecto también es más sencillo y rápido. Su equipo puede ahorrar tiempo con las tareas de movimiento de tierras, ya que la perforación direccional desplaza menos suciedad. Dado que la perforación direccional requiere menos trabajadores para completarla, los otros miembros de su equipo pueden trabajar en otros componentes del proyecto, acelerando el cronograma del proyecto.

4. Seguridad del trabajador

Debido a que la perforación direccional produce una perturbación mínima, los riesgos de caída de rocas y escombros son menores. Los trabajadores tienen menos probabilidades de sufrir lesiones en el trabajo de excavación. Con la excavación tradicional de zanjas, debe instalar sistemas de protección como apuntalamiento de zanjas, ya que los peligros son mayores.

5. Seguridad en todas las condiciones climáticas

La apertura tradicional de zanjas es más segura en condiciones de buen tiempo e impone riesgos de seguridad durante la lluvia o la nieve. Puede completar el aburrimiento direccional ya sea que llueva o truene, lo que significa que enfrentará menos tiempo de inactividad y retrasos en el proyecto. 

Diferencias entre la excavación tradicional de zanjas y la perforación direccional

La apertura tradicional de zanjas y la perforación direccional tienen diferencias clave, lo que hace que cada método sea ideal para diversas aplicaciones.

La excavación de zanjas requiere que las cuadrillas caven una zanja de una longitud y profundidad específicas para colocar tuberías o conectar servicios públicos. Debido a que esta técnica perturba el suelo, la excavación de zanjas solo es posible para sitios de trabajo sin obstrucciones.

Si se comparan los precios de instalación de la excavación de zanjas frente a la perforación direccional, la excavación tradicional cuesta menos. La diferencia de costo puede hacer que la excavación de zanjas sea la mejor opción para proyectos con un presupuesto limitado.

El presupuesto del proyecto y el diseño de la propiedad son los dos factores principales a considerar al decidir entre la excavación de zanjas y la perforación direccional. Algunos proyectos utilizan ambos métodos. La excavación de zanjas tradicional puede ofrecer una solución para la mayoría de los trabajos de movimiento de tierras, mientras que la perforación direccional es ideal para excavar con precisión y navegar alrededor y debajo de las estructuras.

¿Para qué se utiliza la perforación direccional?

La perforación direccional se utiliza para los mismos tipos de proyectos que puede completar la apertura de zanjas tradicional, incluidos los siguientes:

  • Tendido de tubos
  • Instalación de la red eléctrica externa
  • Reparaciones de plomería
  • Instalación de conductos
  • Instalación del cable

Las empresas de petróleo, gas y energía eligen la perforación direccional para perforar pozos a través de la roca e instalar servicios públicos y tuberías.

La perforación direccional también es el método de excavación ideal para proyectos que operan con un cronograma ajustado. Las cuadrillas pueden ahorrar tiempo con menos trabajo de restauración después del proyecto, lo que hace el trabajo más rápido.

Alquiler de apuntalamiento de zanjas de distribuidores Cat Rentals℠

La red de distribuidores Cat® autorizados a través de Cat Rentals tiene el equipo de apertura de zanjas que necesita para su próximo proyecto. Nuestros equipos de apuntalamiento en alquiler ayudan a prevenir derrumbes y derrumbes para mantener a su cuadrilla segura y el proyecto avanzando.

Nuestros alquileres de apuntalamiento de zanjas incluyen una amplia variedad de blindajes de aluminio y acero en varios tamaños y configuraciones. Explore opciones que incluyen:

Todos nuestros alquileres de apuntalamiento se mantienen de manera regular y exhaustiva entre alquileres. Ofrecemos alquileres confiables y seguros para que pueda beneficiarse del más alto rendimiento.

Solicite hoy mismo una cotización para el alquiler de su equipo

Con Cat Rentals, puede alquilar lo que necesite de personas que hacen lo que sea necesario. Explore nuestros alquileres de apuntalamiento de zanjas en nuestro sitio web. Comuníquese con un especialista del producto en el 1-800-RENT-CAT para obtener más información sobre cada opción. Complete un formulario de cotización de alquiler rápido en línea para comenzar su alquiler hoy mismo.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies