Hay docenas de tipos de equipos de construcción disponibles, que van desde máquinas comunes que verá en casi cualquier sitio de trabajo hasta dispositivos oscuros que se utilizan para tareas especializadas. Incluso los trabajadores con experiencia en la industria de la construcción pueden encontrar nombres de equipos con los que no están familiarizados de vez en cuando. Si recién se está iniciando en la industria, es probable que haya muchos nombres de equipos que aún no conozca.
Hemos recopilado una lista de 30 piezas clave de equipos de construcción para que pueda aprender sobre cada uno de ellos: cómo se ven, cómo funcionan y qué logran. Estos tipos de equipos provienen de diversos sectores de la construcción, incluidos la construcción de carreteras, demolición, construcción, silvicultura y más.
Saltar a una sección:
.jpg)
Una retroexcavadora es un equipo de excavación muy común. El término "retroexcavadora" se refiere técnicamente al accesorio, un brazo con un cucharón de excavación en el extremo, que se puede montar en varios tipos de maquinaria pesada. A menudo, "retroexcavadora" es la abreviatura de una retroexcavadora cargadora: una retroexcavadora conectada a una cargadora frontal. Esta máquina se considera la máquina para movimiento de tierras más versátil en la industria de la construcción. Incluye un cucharón en la parte delantera y el accesorio retroexcavador en la parte trasera, lo que le permite excavar zanjas, cargar y descargar materiales y levantar objetos.
Un elevador de pluma es una máquina móvil, generalmente con ruedas. Incluye una grúa larga con una plataforma o cucharón en el extremo que suele ser lo suficientemente grande para que uno o dos trabajadores se paren en él. Este elevador aéreo permite a los trabajadores acceder a áreas elevadas de manera segura en un sitio de construcción, como un piso superior en la fachada de un edificio. Los elevadores de pluma vienen en opciones articuladas y telescópicas.
Un tractor topador, también llamado tractor topador, es una pieza básica del equipo de construcción. Consiste en un tractor, generalmente sobre cadenas en lugar de ruedas, con una placa de cucharón de metal grande. Los operadores utilizan la placa para tareas como excavar, excavar y nivelar el suelo y otros materiales. También puede usar una hoja topadora para demolición, romper materiales compactados y limpiar la nieve. Los tractores topadores están disponibles en una amplia gama de tamaños para diferentes tareas.
Una perfiladora de pavimento en frío es una fresadora para asfalto y hormigón. A medida que la máquina rectifica el asfalto en una carretera u otra superficie, mueve el asfalto del suelo desde el tambor mediante un sistema de correa del transportador. El operador sigue de cerca detrás de un camión de descarga para que el asfalto suelto caiga en la parte trasera del camión. Las perfiladoras de pavimento en frío se utilizan principalmente cuando llega el momento de repavimentar un camino.
Un cargador de cadenas compacto y un cargador todoterreno son cargadores pequeños, pero son grandes caballos de batalla en la mayoría de los sitios de construcción. Estos cargadores pequeños proporcionan una manera conveniente de mover materiales en un sitio de trabajo. También puede agregar archivos adjuntos para realizar todo tipo de tareas. La diferencia entre estas dos máquinas es que un cargador de cadenas compacto tiene un tren de rodaje diseñado para entornos más difíciles, mientras que un cargador todoterreno tiene una presión sobre el suelo más baja y es una opción más segura para superficies más delicadas.
Un compactador es una máquina que comprime y remodela una superficie como tierra, grava o asfalto. Esto los convierte en un activo valioso para la construcción de carreteras y otras tareas de construcción. Los compactadores vienen en muchas formas y tamaños. Un tipo común es un compactador de placas, que es un dispositivo que se empuja de manera similar a una cortadora de césped. La placa de base vibra y nivela la superficie inferior. Otro tipo común es una apisonadora , un vehículo con un gran cilindro giratorio que comprime la superficie que se encuentra debajo.
Una excavadora dragalina es un equipo grande que se utiliza para proyectos de excavación profunda. Esta máquina incluye una pluma larga con un cucharón de excavación suspendido en el extremo. Los operadores controlan el cucharón con un sistema de cuerdas y cadenas. Algunas excavadoras de dragalinas son lo suficientemente pequeñas como para transportarlas a un sitio de trabajo, mientras que las excavadoras de dragalinas más grandes, que a menudo se utilizan para operaciones de minería a cielo abierto, se ensamblan en el sitio. Algunas de estas máquinas dragalinas pueden pesar miles de toneladas.
Es posible que no vea una plataforma de perforación en todos los sitios de construcción, pero son un elemento básico en cualquier tipo de pozo. Ya sea que esté tratando de acceder a agua subterránea, petróleo o gas natural, una plataforma de perforación puede ayudarlo. Algunas plataformas de perforación son extremadamente grandes. La estructura alta que ve se llama torre de perforación, pero hay muchos otros componentes que trabajan juntos para perforar un material. En el otro extremo del espectro de tamaño están los sinfines, pequeñas plataformas de perforación que un solo trabajador puede operar manualmente.
Un camión de descarga es un camión con una caja grande en la parte trasera que se utiliza para transportar materiales hacia y desde un sitio de trabajo o para mover materiales en el sitio de construcción. El operador puede levantar el extremo delantero de la caja del camión con la ayuda de arietes hidráulicos para descargar los materiales en su interior. Esto facilita el depósito de materiales en un vertedero o en un sitio de trabajo. Algunos camiones volquete están diseñados para conducirse en carretera, mientras que otros son vehículos todoterreno diseñados para desplazarse por terrenos accidentados.
Una excavadora es otra pieza fundamental del equipo de construcción que se utiliza para una variedad de tareas. Un operador se sienta dentro de una cabina que gira 360 grados. Es por eso que a veces escuchará que una excavadora se conoce como 360. La cabina se asienta sobre un tren de rodaje, generalmente con cadenas, aunque algunas excavadoras están equipadas con ruedas. Los operadores utilizan el cucharón conectado al extremo de un brazo y la pluma que se extiende desde la cabina para excavar, levantar y realizar otras acciones.
Una taladora apiladora es un activo valioso en las operaciones de tala y desmonte de tierras. Una taladora apiladora consta de una cabina sobre cadenas o ruedas con una pluma conectada. Hasta ahora, esto puede sonar como una excavadora u otro equipo similar. Lo principal que hace que una taladora apiladora sea única es la cabeza de la taladora apiladora en el extremo de la pluma. Este dispositivo envuelve los troncos de los árboles y corta el árbol en la base con una motosierra antes de depositar el árbol en algún lugar para llevarlo.
Los montacargas son especialmente comunes en los almacenes, pero también es posible que los vea en un sitio de construcción, ya que ayudan con todo tipo de manejo de materiales. Un montacargas se parece a un automóvil pequeño con un mástil, un cilindro de levantamiento, un respaldo y un carro en la parte delantera, junto con horquillas que se extienden hacia adelante desde la parte inferior de la cabina. Estos componentes le permiten levantar materiales, como palés de ladrillos, o moverlos de un lado a otro. Hay varios tipos y tamaños de carretillas elevadoras diseñadas para diferentes aplicaciones.
Al igual que una taladora apiladora, un transportador es una pieza útil del equipo forestal. Mientras que una taladora apiladora corta árboles y los deposita en una pila, un transportador transporta troncos a un sitio de carga. Este equipo es esencialmente un camión todoterreno, generalmente con ocho ruedas y un mecanismo para transportar troncos, manteniéndolos justo por encima del suelo para que no se arrastren. Esto distingue a un transportador de troncos de un arrastrador de troncos, que arrastra árboles por el suelo. Un transportador está limitado en el tamaño de los troncos que puede transportar.
Los cargadores de ruedas son uno de los tipos de equipos de construcción más polivalentes disponibles. Como su nombre indica, estos cargadores utilizan ruedas para moverse por el sitio de trabajo. El accesorio predeterminado es un cucharón que puede recoger, mover y descargar materiales. También puede utilizar otros accesorios, como sinfines, retroexcavadoras y desgarradores para ayudar con una variedad de tareas. Los cargadores de ruedas vienen en una variedad de tamaños, desde compactos hasta grandes, para que pueda elegir el modelo y los accesorios que mejor se adapten a su trabajo.
También llamada motoniveladora, la motoniveladora es un equipo importante para la construcción de carreteras. Incluye tres ejes, dos en la parte trasera y uno en la parte delantera, con una placa de metal que corre entre los ejes. Por lo general, tiene seis ruedas para acomodar el bastidor largo. La placa metálica nivela la tierra o la grava que hay debajo a medida que el operador conduce la máquina sobre un área. La cabina donde se sienta el operador está justo encima de los ejes traseros. Las niveladoras son esenciales para crear una superficie plana y uniforme antes de construir un camino.
Una cosechadora es un equipo forestal que se usa para cosechar troncos. Esta máquina tiene una cabina pesada y un brazo conectado que los operadores usan para despejar áreas y agarrar troncos. Un accesorio especial en el extremo del brazo ayuda a cortar, procesar y descortezar árboles. Los accesorios cosechadores están hechos para adaptarse a diferentes tamaños de árboles para una máxima versatilidad. Este equipo viene en variedades con ruedas y cadenas para adaptarse al sitio de trabajo donde se usa.
Un cargador forestal de pluma recta es otro dispositivo utilizado para el registro. Una vez que un transportador o arrastrador de troncos ha depositado troncos en un sitio de carga, un cargador forestal de pluma recta se encarga de cargar los troncos cortados y desmontados en un camión para que puedan ir a su destino final. Un cargador forestal de pluma recta es una máquina giratoria con cabezal de grúa especialmente diseñado para recoger troncos y cargarlos eficientemente en un camión. La cabina de un cargador forestal de pluma recta puede montarse en un remolque o puede funcionar sobre ruedas o cadenas.
El término "elevador de personas" se puede usar para etiquetar toda la categoría de elevadores aéreos, que incluye elevadores de pluma, elevadores de tijera y más. Sin embargo, según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), un elevador de personas se refiere a un dispositivo con una correa accionada mecánicamente que solo se mueve en una dirección y está destinado a transportar a los trabajadores de un piso a otro. Estos también se denominan elevadores de personal verticales , ya que se mueven hacia arriba y hacia abajo, no de lado a lado. Por lo general, están diseñados para transportar un trabajador a la vez.
En construcción, una hormigonera es un camión equipado con un tambor grande que mezcla hormigón. Todo lo que el operador tiene que hacer es añadir cemento seco, áridos y agua, y dejar que el tambor gire para mezclar los materiales y formar hormigón húmedo. El tambor tiene una hoja en espiral en el interior para ayudar con la mezcla. Algunos camiones son hormigoneras dedicadas, pero también puede encontrar accesorios de hormigoneras o hormigoneras estacionarias para usar en un sitio de trabajo cuando necesite verter hormigón.
Una grúa móvil es un equipo extremadamente útil para levantar y mover objetos. Como sugiere la parte "móvil" del nombre, estas grúas están equipadas con ruedas o orugas para que pueda conducirlas por un sitio de trabajo, especialmente si son un modelo todo terreno. La mayoría de las grúas utilizan un sistema hidráulico para mover el mecanismo del dispositivo de levantamiento, que tiene un gancho en el extremo para sujetar objetos. Algunas grúas móviles pueden girar 360 grados, lo que facilita aún más la navegación en espacios reducidos.
Una pavimentadora de asfalto, o pavimentadora para abreviar, es un dispositivo utilizado en la construcción de carreteras y actividades similares como la creación de estacionamientos. Por lo general, un camión de descarga alimenta continuamente asfalto en la tolva de la pavimentadora, ubicada en la parte delantera de la máquina. Esto permite que la pavimentadora distribuya el asfalto uniformemente sobre la superficie deseada. La pavimentadora también compacta el asfalto con un rodillo pequeño, pero sigue siendo necesario un rodillo compactador para compactarlo y alisarlo aún más.
Para trabajos de cimentación profundos, un martinete es una pieza esencial del equipo. En un sistema típico de hincado de pilotes, una pluma se extiende desde una grúa. Conectado a la pluma hay un conductor, un bastidor que se usa para alinear la pila, junto con un martillo y una pila. El equipo de hincado de pilas levanta una pila y luego la introduce en el suelo hasta que alcanza la profundidad adecuada. Esto proporciona un apoyo vital para cimientos profundos.
Un elevador de tijera es un tipo de andamio aéreo. Los elevadores de tijera utilizan un sistema de gatos metálicos entrecruzados para levantar y bajar la plataforma. Al igual que un elevador de personas, no se mueven horizontalmente. Estos levantamientos funcionan con electricidad o con un motor. Los elevadores de tijera son más populares en entornos de almacén, ya que permiten a los trabajadores llegar a áreas de almacenamiento altas. También pueden ayudar a los trabajadores de la construcción a acceder a puntos altos o niveles superiores de un edificio.
Un minicargador es una pieza versátil y compacta de equipo de construcción sobre cuatro ruedas. Recibe su nombre del hecho de que los operadores de minicargadores deben usar la dirección diferencial, un método en el que impulsa un lado del vehículo hacia adelante mientras deja el otro bloqueado, lo que hace que el equipo patine en la dirección deseada. Este método de dirección proporciona a los minicargadores un radio de giro impresionante, lo que los hace perfectos para operar en espacios reducidos. Puede conectar todo tipo de herramientas a un minicargador.
Un arrastrador de troncos realiza una función similar a la de un transportador. La principal diferencia es que los arrastradores de troncos tienden a arrastrar árboles por el suelo y, por lo general, pueden manejar una gama más diversa de tamaños de árboles en comparación con un transportador. El arrastrador de troncos tradicional es un arrastrador de troncos con cable que utiliza un cable para tirar de árboles. Al igual que un transportador, un arrastrador de troncos deposita árboles en un sitio de carga donde se pueden talar más y cargar en un camión.
El nombre manipulador telescópico es la abreviatura de manipulador telescópico. Telescópico se refiere a la pluma telescópica de esta máquina, donde se pueden conectar varias herramientas para diferentes tareas. Aparte de la pluma, esta máquina parece un montacargas más grande y de servicio pesado. Un manipulador telescópico combina esencialmente las funciones de una grúa y una carretilla elevadora para crear una máquina versátil para la manipulación de materiales. En comparación con un montacargas, un manipulador telescópico tiene neumáticos más grandes que se adaptan mejor a las aplicaciones todoterreno. También puede llegar más alto y realizar más tareas.
.jpg)
Las grúas torre son más grandes que las grúas móviles mencionadas anteriormente. De hecho, estas enormes grúas no son en absoluto móviles. Se fijan en una ubicación específica, generalmente montadas en una losa de hormigón en el suelo. Las grúas torre son un tipo de grúa de equilibrio, lo que significa que tienen forma de T. El contrapeso se conecta a un extremo de la pieza horizontal y el gancho se conecta al otro extremo, que se extiende más lejos de la parte vertical de la grúa. La cabina del operador se encuentra en la intersección de la grúa.
No es de extrañar que las zanjadoras se utilicen para cavar zanjas. Sin embargo, no solo cavan. Estas máquinas usan una correa del transportador para quitar cuidadosamente el suelo excavado. Las zanjadoras se utilizan a menudo para el tendido de tuberías o tareas similares en las que se necesita un orificio largo y estrecho. Una zanjadora puede equiparse con diferentes dispositivos de excavación según la situación. Por ejemplo, una zanjadora puede usar una cadena de metal para desgarrar el suelo. Este dispositivo similar a una motosierra no tiene que detenerse para ver pequeñas rocas o raíces en su camino.
Los vehículos utilitarios (UTV) son una amplia categoría de vehículos destinados al trabajo más que a aplicaciones de pasajeros en carretera. Los trabajadores de la construcción utilizan estos vehículos para desplazarse rápidamente por un sitio de trabajo grande o transportar pequeñas cargas de materiales o equipos de un lugar a otro. Los vehículos utilitarios son un activo versátil y útil para muchos trabajos diferentes que se extienden más allá de la industria de la construcción, incluida la agricultura y otros campos.
Una mototraílla es una gran pieza de maquinaria pesada que se utiliza para el movimiento de tierras. Como su nombre indica, estos vehículos raspan el suelo para aplanarlo. La pieza "tractor de ruedas" se refiere a la parte delantera de la máquina, que es simplemente un tractor de ruedas. La parte trasera es donde están los componentes raspados. Lo que hace que una mototraílla sea única es que recolecta suciedad en lugar de simplemente moverla. A medida que una hoja corta y afloja el suelo, una correa del transportador mueve el suelo hacia arriba en una tolva.
Hay muchos tipos de equipos de construcción adecuados para una amplia variedad de aplicaciones, incluso aquellos que no están incluidos en esta lista. El alquiler puede ser una forma rentable y conveniente de obtener el equipo que necesita sin tener que hacer una inversión permanente. Esta es una opción estratégica siempre que necesite una máquina o accesorio que no espere usar repetidamente o cuando esté trabajando fuera de la ciudad y no desee transportar equipos al trabajo.
Cuando necesite equipos de construcción de alquiler de calidad, visite Cat Rentals. Con más de 1.300 oficinas en todo el mundo, Cat Rentals está a su disposición dondequiera que esté. Caterpillar ha sido un nombre confiable en equipos de construcción durante casi un siglo, por lo que puede confiar en los equipos Cat para ayudarlo a realizar el trabajo de manera segura y eficiente.
Nuestros distribuidores ofrecen una amplia variedad de equipos de construcción para que pueda estar preparado para cualquier trabajo. Busque equipos en línea o llámenos al 1-800-RENT-CAT para obtener más información o solicitar una cotización de precios.
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación