.png)
Ya sea que sea nuevo en la contratación o un profesional experimentado, los trabajos a corto plazo recompensan a los equipos que se mantienen flexibles. Alquilar su equipo le proporciona la máquina adecuada en el momento justo, mantiene estable el flujo de caja, reduce el riesgo y respalda la rentabilidad. Con el respaldo de un distribuidor de confianza, puede aceptar más trabajo sin tener que asumir compromisos a largo plazo.
1. Obtenga exactamente lo que necesita para cada trabajo
El trabajo a corto plazo avanza rápido, por lo que es importante hacer coincidir la herramienta con la tarea. El alquiler le permite elegir una máquina diseñada para el trabajo en lugar de forzar un ajuste deficiente. Si necesita excavación o nivelación pesada, comience con equipos de alquiler de movimiento de tierras. Para lotes estrechos y terrenos blandos, considere los cargadores compactos o todoterreno.
Cada máquina tiene una función, y vienen en tamaños que se adaptan a su alcance. El tamaño correcto evita la ineficiencia de una unidad que es demasiado pequeña o el costo de una que es demasiado grande. Cat Rentals℠ puede ayudarlo a elegir el modelo, el tamaño y las características para obtener resultados seguros y efectivos.
¿Necesita variedad en una sola máquina? Agregue el alquiler de accesorios de herramientas para convertir una unidad base en una máquina multitarea para perforar, cortar, despejar y más.
2. Manténgase flexible cuando la demanda oscila
La demanda de construcción sube y baja. Cuando aparecen contratos, usted quiere que el equipo esté listo para poder movilizarse rápidamente, ofertar con confianza y pasar de un trabajo a otro sin demora. Un socio de alquiler lo mantiene ágil durante las oleadas de primavera y verano y lo ayuda a cambiar entre los tipos de trabajo.
3. Asume más proyectos y servicios
Una flota de alquiler diversa lo ayuda a ampliar los servicios sin comprar máquinas que solo utilizará a tiempo parcial. Con los alquileres, una empresa de jardinería puede agregar equipos de remoción de nieve y hielo en invierno. Las empresas de movimiento de tierras pueden agregar capacidad de perforación o corte de maleza con el accesorio adecuado. Con un acceso confiable a herramientas y máquinas especializadas, puede responder más rápido y completar el trabajo a corto plazo en plazos más ajustados.
Con el socio adecuado, puede ampliar su negocio rápidamente mientras construye una reputación de calidad y velocidad.
4. Minimice su flota propia
Muchos contratistas mantienen una pequeña flota básica para el trabajo diario y alquilan todo lo demás. Ese enfoque limita los costos de almacenamiento, transporte, seguro y financiamiento. También reduce la responsabilidad durante las desaceleraciones. Cuando el trabajo alcanza un pico de trabajo, puede aumentar la escala inmediatamente mediante el abastecimiento de máquinas específicas de una sucursal local y, luego, reducirla cuando finalice el proyecto.
5. Mejorar el flujo de caja
Un flujo de efectivo saludable lo mantiene por delante de los gastos y listo para las oportunidades. El alquiler ayuda a reemplazar los grandes desembolsos de capital por adelantado con un cargo predecible por el tiempo que necesita la máquina.
Esto es lo que evita con los alquileres a corto plazo:
- Capital inicial: Mantenga el capital de trabajo para la contratación, los materiales y el marketing en lugar de inmovilizarlo en una compra.
- Costos de transporte: Reduzca los gastos de seguro, almacenamiento y transporte cuando alquile lo que necesita solo cuando lo necesite.
- Reparación y mantenimiento: el distribuidor se encarga del servicio y el mantenimiento planificado de los activos de alquiler.
- Gastos generales de tiempo: dedique menos tiempo a administrar el financiamiento, los seguros, el almacenamiento, el transporte y el servicio programado.
- Costos de oportunidad: los gastos más pequeños y predecibles lo ayudan a mantenerse flexible para que pueda buscar un nuevo trabajo.
Con Cat Rentals, obtiene una tarifa de alquiler por adelantado sin costos ocultos, lo que facilita la planificación y el mantenimiento de un flujo de caja positivo.
6. Controle los costos del proyecto y haga ofertas con confianza
Los contratistas a corto plazo a menudo hacen malabarismos con múltiples trabajos y alcances. Las cotizaciones de alquiler fijas eliminan las conjeturas para que pueda crear ofertas precisas. Usted incluye el costo fijo en su estimación, mantiene predecibles los gastos de los equipos y reduce las sorpresas que hacen que los proyectos se salgan del presupuesto.
7. Reducir los riesgos comerciales
Cada proyecto conlleva riesgos. Los alquileres lo ayudan a reducir la exposición al evitar la depreciación de los activos y los compromisos a largo plazo. Si un proyecto cambia o se retrasa, ajuste el plazo. Y si está considerando una compra futura, puede alquilar primero para asegurarse de que la máquina haga lo que espera .
8. Obtenga soporte integrado
El tiempo de inactividad cuesta dinero. Un distribuidor de alquiler de confianza realiza el mantenimiento de las máquinas y las respalda si algo sale mal. Con Cat Rentals, obtiene equipos confiables y respaldo que lo ayudan a volver a funcionar y mantener sus trabajos a tiempo.
9. Mantenga una ventaja competitiva
El mercado premia a los equipos que entregan valor de manera rápida y segura. Tener acceso a equipos especializados cuando los necesita significa que puede aceptar trabajos que sus competidores pueden rechazar. También obtiene una ventaja en el momento de la licitación con costos de equipo predecibles y un socio que lo ayuda a alinear la máquina adecuada para cada alcance.
Las máquinas modernas incluyen funciones de productividad que ayudan a los operadores a trabajar más rápido y de forma más segura. Explore la tecnología Cat para nivelación, compactación, carga útil y más para respaldar el rendimiento en el trabajo.
1. Elija su máquina: considere la posibilidad de alquilar equipos de movimiento de tierras para excavar y nivelar o elija opciones de acceso reducido , como cargadores compactos o todoterreno.
2. Agregue lo que necesita para ampliar su alcance: el alquiler de accesorios de herramientas convierte una máquina en una máquina multitarea.
3. Reserve y programe: póngase en contacto con Cat Rentals cerca de usted para confirmar la disponibilidad, la entrega y la recogida.
Una sólida relación de alquiler lo mantiene flexible, listo para recibir más trabajos y enfocado en las ganancias. Cat Rentals ofrece equipos de alta calidad cuando y donde los necesite, a corto o largo plazo. Usted sabe que está adquiriendo máquinas que están bien mantenidas y equipadas con tecnología moderna.
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación