Cómo asegurarse de que su equipo de construcción sea del tamaño correcto
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Cuando busque alquilar equipo pesado para su negocio de construcción, no le faltarán opciones para elegir. Uno de los factores más importantes a considerar durante el proceso de selección es el tamaño de la máquina. Usando excavadoras como ejemplo, puede encontrar modelos que van desde mini (aproximadamente 18,500 libras) hasta grandes (más de 190,000 libras). 

Con una gama tan amplia de opciones disponibles, elegir el tamaño adecuado para su proyecto puede ser un desafío. Un proveedor de alquiler de confianza como Cat Rentals℠ se asegurará de que seleccione una máquina adecuada para sus aplicaciones.

Cómo elegir el equipo de construcción del tamaño correcto

Hemos reunido los siguientes consejos de tamaño para guiarlo durante su proceso de selección:

  • Condiciones del suelo: ¿Está trabajando en un terreno blando o fangoso? Una máquina más pequeña proporcionará una mejor tracción en estas condiciones desafiantes. Un modelo más pesado y voluminoso tiene más probabilidades de empantanarse o desgarrar el suelo.
  • Exigencias del trabajo: es posible que las máquinas más pequeñas no estén a la altura del desafío de las exigentes aplicaciones que requieren excavación, carga o manipulación de materiales pesados. No son tan eficientes cuando se mueven grandes volúmenes de materiales. Un modelo más grande proporcionará la potencia adicional que necesita para estas aplicaciones de servicio pesado. 
  • Consideraciones de espacio: Algunos sitios de trabajo cuentan con obstáculos o no ofrecen mucho espacio para maniobrar el equipo. En estas situaciones, podría beneficiarse de alquilar un modelo más pequeño.
  • Costo inicial: Puede esperar pagar más por una máquina grande que por una más pequeña, pero los costos iniciales no deberían ser necesariamente el factor determinante. Un modelo más grande puede permitirle completar sus proyectos más rápido, lo que significa que lo necesitará por menos tiempo. Dado que no lo tendrá por tanto tiempo, es posible que termine pagando menos en general. 
  • Costos operativos: Si opta por un equipo más grande con un motor más grande, recuerde tener en cuenta los costos de combustible más altos. Si alquila por un período de tiempo prolongado, los gastos adicionales pueden acumularse.
  • Movilidad: ¿Necesita equipos que pueda mover fácilmente por el sitio? ¿Tiene planes acarrearlo de un sitio de trabajo a otro? Los modelos más pequeños y compactos son más móviles que sus contrapartes más grandes. Dedicará menos tiempo y esfuerzo a moverlos, lo que puede ayudarlo a cumplir con los plazos ajustados del proyecto. 
Cat Rentals℠ puede ayudarlo a tomar la decisión correcta

El equipo de Cat Rentals cerca de usted le hará las preguntas correctas para ayudarlo a seleccionar el tamaño de máquina adecuado. Obtendrá el mejor valor por su dinero y también obtendrá equipos que cumplirán con sus expectativas. Con nuestro proceso rápido y sin complicaciones, tendrá su alquiler listo para el trabajo en poco tiempo.

Alquile su equipo pesado hoy mismo

Explore nuestro inventario de equipos en línea y no dude en llamarnos al 1-800-RENT-CAT para obtener más información o para recibir ayuda con la selección de tamaño. Si desea solicitar una cotización rápida, comuníquese con nosotros.

Encuentre alquileres en Cat cerca de usted
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp