Ascensores vs. escaleras

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

¿Qué es mejor, un elevador o una escalera? Debe considerar esta pregunta antes de emprender cualquier aplicación de construcción o servicios públicos. Las demandas del proyecto pueden requerir que los operadores lleguen a lugares altos, y es importante elegir el equipo que les permitirá trabajar de manera segura y eficiente.

Si bien una escalera puede ser una herramienta excelente para algunas aplicaciones difíciles de alcanzar, la última tecnología brinda al alquiler de ascensores una ventaja en casi todas las situaciones. La versatilidad y los diseños resistentes son esenciales cuando trabaja en proyectos de alta demanda, así que considere estos beneficios de elevación antes de decidirse por un elevador o una escalera.

Mayor capacidad

Muchos elevadores aéreos están diseñados para soportar cargas más grandes que sus contrapartes de escalera. Por ejemplo, algunas de las escaleras más fuertes pueden manejar entre 300 y 350 libras, mientras que varios elevadores pueden transportar trabajadores y equipos que pesan hasta 2,000 libras. Este mayor nivel de capacidad hace que las plataformas aéreas sean más seguras y eficaces para aplicaciones más grandes. También tienden a ser más resistentes, lo que les da tranquilidad a los trabajadores a medida que asumen nuevas tareas.

Diversidad

Otro beneficio de los ascensores es que hay muchos tipos diferentes disponibles. Dependiendo del proyecto en el que esté trabajando, puede elegir el tipo de plataforma de trabajo aérea que satisfaga sus necesidades.

Algunas de las opciones más comunes incluyen elevadores de tijera y elevadores de pluma. Mientras que los elevadores de tijera son ideales para levantar a los trabajadores en línea recta para que puedan realizar el mantenimiento de ventanas y edificios, los elevadores de pluma ofrecen una manera más segura y fácil de llegar a espacios pequeños. Los elevadores de personal verticales también son eficaces para ciertas aplicaciones verticales.

Movilidad

Las escaleras pueden ser voluminosas y torpes, lo que dificulta su traslado y transporte en los sitios de trabajo. Los ascensores, por otro lado, tienden a tener mejor movilidad. Si necesita mover el elevador de un lugar a otro, es fácil maniobrarlo en una superficie plana mientras mantiene la seguridad del operador.

Algunos elevadores incluso están hechos para operar en terrenos irregulares, lo que les da una ventaja en sitios de trabajo al aire libre.

Características de seguridad

Las escaleras tradicionales tienden a ser inestables y no ofrecen una red de seguridad en caja de accidente. La mayoría de los elevadores de personal actuales están equipados con características de seguridad de alta gama para proteger a los operadores de cualquier riesgo.

Con el equipo y los mecanismos de seguridad adecuados, los trabajadores pueden operar a casi cualquier altura sin un alto riesgo de lesiones. Algunas características y elementos comunes incluyen arneses de seguridad, alarmas, control de velocidad y barandillas de seguridad.

Costos más bajos

Los riesgos de seguridad son pasivos que tienden a ser costosos a largo plazo. Al invertir en tecnología de elevación aérea, puede proteger a sus empleados y sus finanzas al mismo tiempo. En lugar de esperar a que ocurra un accidente en el lugar, puede alquilar equipos confiables que lo ayudarán a prevenirlo. Este nivel adicional de seguridad también podría proporcionar una gran ventaja para su presupuesto.

Alquile elevadores aéreos en Cat Rentals℠

Un elevador aéreo es una opción superior para los profesionales que trabajan en espacios altos o estrechos. En Cat Rentals℠, ofrecemos una selección de alquileres de ascensores de las mejores marcas para que pueda satisfacer las necesidades de proyectos a corto y largo plazo. No dude en contactarnos para obtener una cotización o consulte nuestro inventario de alquiler para obtener más información. Si tiene preguntas, también puede comunicarse con nosotros al 1-800-RENT-CAT.

Encuentre alquileres en Cat cerca de usted

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies