Cómo medir la compactación de suelos
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Si sus proyectos de construcción implican la instalación de estructuras de hormigón en el suelo, es probable que esté familiarizado con el concepto de compactación del suelo. Una compactación insuficiente puede hacer que falle una losa de hormigón, un cimiento o un pavimento. 

Para lograr la compactación, los constructores deben aplicar presión al suelo o la superficie, generalmente mediante el uso de equipos como compactadores, rodillos o apisonadores. Es necesario probar y medir la compactación para verificar que el suelo soporte la aplicación de construcción específica. 

La importancia de probar la compactación de suelos

Realizar pruebas integrales de compactación del suelo es esencial por varias razones. Medir el nivel de compactación y la densidad permite a los trabajadores determinar la resistencia del suelo y si son necesarios pasos de compactación adicionales, como otra pasada con el equipo. Si las pruebas proporcionan resultados aceptables, los gerentes del proyecto saben que pueden comenzar la siguiente fase de construcción de manera segura. 

Una prueba de compactación de suelos también puede evitar problemas inesperados en el camino. Ayuda a aliviar las preocupaciones con respecto a problemas como grietas en los cimientos, carreteras que se hunden o desarrollan baches y un posible colapso parcial o total del edificio. 

¿Cómo mide la compactación del suelo?

Las pruebas de compactación de suelos implican determinar el peso de densidad seca en libras por pie cúbico de acuerdo con las normas de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM, American Society for Testing and Materials). Tres de los procesos más comunes aprobados por ASTM son el cono de arena, el medidor de densidad nuclear y los métodos de prueba de compactación Proctor.

Método de cono de arena

Este proceso implica el uso de un aparato volumétrico para medir la humedad y la densidad del suelo en el lugar. El técnico o trabajador comienza cavando un pequeño agujero y canalizando el contenido de un frasco lleno con un peso predeterminado de arena hacia la excavación. El suelo excavado y la arena restante se envían a un laboratorio para su análisis. 

La precisión y la confiabilidad son los principales beneficios de este método de prueba. También es altamente rentable, lo que le permite adaptarse a presupuestos de construcción frugales. Un inconveniente potencial es que el proceso de prueba lleva más tiempo que otros métodos, lo que podría ser perjudicial cuando se enfrenta a un plazo ajustado del proyecto. Las pruebas de conos de arena también se limitan a tipos específicos de suelo. 

Método de medidor nuclear

Este método de prueba utiliza un medidor nuclear, un equipo de prueba de densidad del suelo que emite una pequeña cantidad de partículas radiactivas al suelo a través de dos isótopos aproximadamente del tamaño de la cabeza de un alfiler. Un detector especialmente diseñado recibe la transmisión. El proceso utiliza dos modalidades: una transmisión directa, donde el técnico coloca una varilla en un agujero previamente perforado en el suelo, y una modalidad de retrodispersión, donde la varilla permanece en la máquina. 

Un ajuste detecta la cantidad de contenido de hidrógeno en el suelo, mientras que el otro mide el nivel de densidad húmeda. Con los datos obtenidos de ambas lecturas, el medidor nuclear puede calcular la densidad seca del suelo en el lugar. La comparación de esta cifra con la densidad seca máxima determinada durante las pruebas de laboratorio arroja un porcentaje. Una medición que cae entre el 90 % y el 95 % de la densidad seca máxima establecida es típicamente aceptable. 

El método de medidor nuclear es ventajoso por su velocidad y conveniencia: el proceso solo toma unos minutos y la máquina realiza todos los cálculos, lo que lo hace ideal para proyectos de prueba más grandes. También funciona bien con múltiples tipos de suelo. En el lado negativo, el indicador nuclear es costoso y requiere experiencia del usuario y cumplimiento de varios estándares regulatorios.

Método de compactación Proctor

El método Proctor es una prueba de laboratorio que determina el contenido óptimo de humedad en el que el suelo se volverá más denso y alcanzará la máxima densidad seca. El proceso de prueba implica compactar el suelo a una densidad conocida en un molde cilíndrico en un número específico de capas iguales. Cada capa recibe múltiples golpes de un martillo para determinar la densidad seca.

Esta prueba proporciona una mejor comprensión de las características de compactación de diferentes tipos de suelo cuando se altera el contenido de humedad en condiciones controladas. Puede ayudar a lograr el contenido de humedad óptimo al compactar suelos para bases de carreteras, terraplenes y plataformas de cimientos, al tiempo que garantiza la estabilidad en todos los proyectos de carga. 

Compact Cat Rentals℠ para satisfacer sus necesidades de equipos de compactación

Independientemente de los desafíos de compactación del suelo a los que se enfrenta su empresa, Cat Rentals tiene el equipo adecuado para el trabajo. Nuestro amplio inventario incluye compactadores, rodillos y apisonadores de Caterpillar y otros fabricantes líderes. Confíe en nuestros expertos para ayudarlo a seleccionar equipos con maquinaria de alta calidad, bien mantenida y en óptimas condiciones. Nuestras tarifas son competitivas y recibirá un excelente servicio durante todo el proceso.

Eche un vistazo a nuestra flota de alquiler de máquinas de compactación hoy mismo. Llámenos al 1-800-RENT-CAT o contáctenos en línea para recibir una cotización rápida.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies