Prácticas adecuadas para el concreto: mezclar, fraguar, curar
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

El hormigón es la columna vertebral de la mayoría de las construcciones. Es la mezcla de agua, agregado y cemento que se convierte en la losa, la pared o la base de la que confía. Debido a que es tan importante, debe seguir las mejores prácticas al mezclar, fijar y curar concreto. Las pequeñas fallas en estos pasos pueden aparecer más tarde como problemas mayores.

Mezclar: obtenga la receta correcta

La mezcla es la mezcla que se utiliza para un trabajo específico. La resistencia y la durabilidad dependen de algunas opciones clave:

  • Elección del cemento: El cemento Portland es un tipo popular, pero pruebe cualquier producto para confirmar que cumpla con sus requisitos de uso.
  • Tamaño del árido: Elija el tamaño que ofrezca las propiedades físicas que desea en el concreto terminado.
  • Tipo de agua: La mayoría del agua potable funciona para mezclar, pero pruébela primero.
  • Relación agua-cemento: Equilibre la trabajabilidad con la consistencia y el ajuste adecuados.
  • Revisión de durabilidad: Las pruebas en el sitio pueden medir la fuerza 28 días después del curado.
Ajuste: tiempo de observación, humedad y temperatura

El fraguado comienza cuando el agua golpea el cemento y la mezcla comienza a ganar rigidez. Lo bien que se endurece afecta la permeabilidad, la fuerza, la estabilidad del volumen, el riesgo de agrietamiento, la resistencia al congelamiento y descongelamiento y la resistencia a la abrasión. Una buena regla empírica es mantener el ambiente por encima del 80% de humedad relativa y por encima de los 50 ° F durante 3 a 14 días. El diseño de la mezcla también importa: una menor relación de agua y cemento puede aumentar la resistencia y la durabilidad, pero reduce la trabajabilidad.

Curado: controlar la pérdida de humedad

El curado es la forma de controlar la humedad durante la hidratación del cemento. Puede mantener la superficie húmeda encharcándose, aplicando arena húmeda o rociando o rociando agua ligeramente. También puede cubrir la superficie con láminas de polietileno para reducir la pérdida de humedad.

Qué sucede cuando las prácticas fallan

Omitir las mejores prácticas puede provocar agrietamiento por esfuerzo de tracción o descascarado, donde un trozo se separa de la estructura principal.

Planifique su próximo vertido

Si desea revisar el proceso de implementación del hormigón en los sitios de construcción en términos sencillos, podemos ayudarlo. 

¿Tiene un proyecto en camino? Contáctenos en línea para cotizar el equipo que necesita o encuentre Cat Rentals cerca de usted para hablar con su equipo local.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Cuál es la diferencia entre mezclar, fijar y curar?

R: Mezclar establece tu receta. El fraguado es el endurecimiento temprano impulsado por la reacción química con el agua. El curado controla la pérdida de humedad durante la hidratación.

P: ¿Qué condiciones respaldan el ajuste adecuado?

R: Apunte a una humedad relativa superior al 80% y temperaturas superiores a 50 ° F durante 3 a 14 días.

P: ¿Cuánto tiempo debe curarse el hormigón antes de que se considere completamente endurecido?

R: Si bien el concreto comienza a fraguar en cuestión de horas, el curado completo generalmente demora 28 días. Este período permite que el concreto alcance su máxima resistencia y durabilidad. 

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies