-(1).png)
La mampostería de bloques de hormigón es una opción alternativa a los ladrillos y la piedra. Los bloques de hormigón, o unidades de mampostería de hormigón (CMU), se utilizan para construir muros, pilares y otras estructuras. Los bloques de hormigón ofrecen varias ventajas, entre ellas:
- Reduzca los costos de materiales y mantenimiento.
- Manipulación más fácil gracias a los áridos ligeros.
- Mejores propiedades aislantes para la humedad, el calor y el sonido.
- Respuesta rápida del proyecto ya que los bloques de hormigón no necesitan revestimiento ni enlucido.
Los bloques de hormigón están disponibles en muchas composiciones, estilos y tamaños. Comprender los diferentes tipos de bloques de hormigón y elegir la combinación correcta lo ayudará a preparar su proyecto de construcción para el éxito.
Hay dos tipos diferentes de bloques de hormigón: huecos y macizos.
1. Hueco
Los bloques huecos tienen orificios entre un cuarto y la mitad del área total, con la parte hueca unida o dividida en componentes. Estos agujeros hacen que los bloques huecos sean livianos y le permiten pasar cables y tuberías a través de ellos para construir estructuras. Colocar barras de refuerzo en los agujeros mejora la estabilidad, ideal para cercas de límites y estructuras grandes.
2. Sólido
Los bloques sólidos son grandes ladrillos de hormigón fabricados con áridos densos. Debido a que estos bloques no tienen orificios, son ideales para aplicaciones que requieren durabilidad y resistencia, como paredes, jardineras, escalones, fogatas y cimientos. Los bloques sólidos también son más rentables que los bloques huecos.
Hay varios tipos de bloques de hormigón huecos disponibles.
1. Bloque de nariz redondeada
Los bloques redondeados son como bloques de esquina con bordes redondeados. Puede usar un bloque de punta redondeada cuando desee una apariencia redondeada en las esquinas de una estructura.
2. Bloque de columna
Los bloques de columna tienen forma cuadrada y un orificio. Puede agregar refuerzos dentro del espacio para apilar varios bloques de columna juntos para la construcción.
3. Bloque de esquina
Los bloques de esquina se utilizan en esquinas, aberturas de puertas y extremos de ventanas. El lado liso da al exterior, mientras que el lado de la camilla es paralelo a la pared.
4. Bloque de jamba
Los bloques de jamba tienen una ranura poco profunda en dos orificios y una ranura profunda en el extremo del bloque. Los miembros de la carcasa de una ventana, que suelen ser de doble hoja, encajan en estas ranuras.
5. Bloque de dintel
El bloque de dintel, o viga o bloque acanalado, tiene una profunda forma de U a lo largo del bloque. Esta ranura en U deja espacio para la viga del dintel, y el resto del espacio se llena con hormigón reforzado. Los bloques de dintel se utilizan por encima de las ventanas y las puertas para soportar la carga en la parte superior.
6. Bloque de partición
Los bloques divisorios son más largos en altura que en ancho y cuentan con dos o tres componentes huecos. Estos bloques se utilizan para la construcción de tabiques.
7. Bloque de pilar
Los bloques de pilares, también llamados bloques de esquina doble, son una opción más común de bloques de hormigón. Están diseñados para que ambos extremos sean visibles. Los bloques de pilares se utilizan con mayor frecuencia en la construcción de pilares y pilares.
8. Bloque de cara dividida
Los bloques de cara dividida son similares a los bloques de pilares, con la adición de un borde áspero que expone los agregados del bloque interior. Estos bloques son porosos y ofrecen un bajo riesgo de daños por incendio e infestación de termitas.
9. Bloque de camilla
Los bloques de camilla conectan las esquinas de las unidades de mampostería en proyectos de construcción. La cara del bloque se coloca paralela a la cara de la pared.
Los bloques sólidos no vienen en tantas variedades, pero hay algunos tipos principales para elegir.
1. Bloque de autoclave aireado
Un bloque de autoclave aireado (AAC) es liviano y recibe su nombre ya que la mayor parte del bloque es aire. Los bloques AAC se pueden moldear, son resistentes al fuego y pueden aislar la temperatura y el sonido. Las paredes laterales, las paredes divisorias y aplicaciones similares utilizan bloques AAC.
2. Bloque ligero celular
Los bloques ligeros celulares están hechos de cemento, espuma y cenizas volantes. Algunas de las ventajas de estos bloques incluyen excelente aislamiento acústico y de temperatura, resistencia al fuego, construcción ecológica y bajos costos. Dependiendo de su densidad, los bloques ligeros celulares se pueden utilizar en muros de carga, tabiques, muros de parapeto, muros compuestos y paneles de pared.
3. Bloque de áridos de arcilla expandida
Los bloques de áridos de arcilla expandida están hechos de cenizas volantes y cemento, lo que crea un bloque ligero para reducir la carga estructural. Este tipo de bloque es impermeable, resistente al fuego y aislante del sonido y la temperatura.
4. Bloque de cenizas volantes
Los bloques de cenizas volantes están hechos de cenizas volantes, una sustancia de polvo fino común en el concreto. Estos bloques crean una superficie lisa y detallada. Reducen el agrietamiento y la permeabilidad y resisten los efectos del clima frío.
5. Bloque de pavimentación
Los bloques de pavimentación tienen forma de ladrillo y son ideales para aplicaciones que incluyen arcenes de caminos, pasarelas y pavimentación.
Con Cat Rentals, puede alquilar lo que necesite de personas que hacen lo que sea necesario. Nuestra red de distribuidores autorizados alquila varias máquinas, que incluyen:
- Equipos de hormigón para mezclar, verter y transportar hormigón.
- Equipos de movimiento de tierras como excavadoras, retroexcavadoras cargadoras y tractores topadores de ruedas.
- Equipo de manipulación de materiales para mover materiales en sitios de construcción.
Explore nuestras opciones de alquiler de equipos en línea y obtenga más información sobre el equipo llamando al 1-800-RENT-CAT. Comience su alquiler hoy con una cotización de alquiler rápida.