Cómo elegir el alquiler de apisonadoras adecuado para la compactación de suelos
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

¿Su sitio de trabajo necesita una herramienta pequeña y potente para compactar el suelo rápidamente? Los apisonadores están construidos para este trabajo. Son máquinas livianas que se pueden conducir a mano, pero que ofrecen una gran fuerza para comprimir el suelo. Querrá alquilar un apisonador para la reparación de caminos, trabajos de zanjas, cimientos y cualquier trabajo que necesite suelo firme y nivelado.

Cómo funcionan los apisonadores

Un apisonador es una herramienta de compactación de suelos que funciona con gas, diésel o electricidad. Impulsa una placa hacia arriba y hacia abajo, golpeando el suelo 750 veces por minuto. Esto crea un fuerte impacto en un área pequeña. La mayoría de los apisonadores pesan de 75 a 120 libras, lo que significa que un trabajador puede operarlos.

Tipos de apisonadores que puede alquilar

Apisonadores de 2 ciclos: Estos modelos utilizan un motor de dos tiempos con un diseño simple y potente. Dan más golpes por minuto y tienen la carrera de zapata más larga, lo que significa que la placa de compactación se desplaza más lejos con cada golpe. Este impacto más profundo ayuda a mantener el rendimiento a grandes alturas, donde la potencia del motor puede disminuir debido a un aire más delgado. 

Apisonadores de 4 ciclos: Estos apisonadores, el tipo más común en los sitios de trabajo, funcionan con gasolina. Muchos están propulsados por el confiable motor Honda GX100. El principal inconveniente es que los apisonadores de 4 ciclos pueden perder potencia en elevaciones más altas porque dependen de la admisión de aire para la combustión.

Apisonadores de batería: Estas unidades eléctricas no producen emisiones, por lo que son ideales para áreas estrechas o interiores con poca ventilación. Son silenciosos, lo que los hace útiles cerca de hospitales, escuelas u oficinas. Los apisonadores de batería proporcionan la misma fuerza de compactación que los modelos de gas, pero con menos vibración, menor esfuerzo para los trabajadores y arranques sencillos con solo presionar un botón. También requieren poco o ningún mantenimiento.

Cómo elegir el apisonador adecuado

Para la mayoría de los trabajos, un apisonador de 4 tiempos es la mejor opción. Es eficiente, confiable y cumple con las normas de emisiones actuales. Debido a que lubrica a través del cárter en lugar de quemar aceite, funciona de manera más limpia y evita la acumulación de combustible.

Sin embargo, otras opciones pueden ser mejores en ciertos casos:

  • Elija un apisonador de 2 tiempos para elevaciones elevadas donde tenga un rendimiento más confiable.
  • Elija un apisonador de batería para reducir el consumo de combustible, reducir el ruido y proteger el medio ambiente sin perder rendimiento.

Piense también en la marca. Elegir un nombre de confianza como Wacker Neuson, Multiquip o Weber  significa que obtiene un equipo seguro y confiable.

Alquile apisonadores en Cat Rentals℠

Para la mayoría de las empresas de construcción, el alquiler es la forma más rentable de conseguir el apisonador adecuado. Cat Rentals℠ ofrece herramientas de compactación de suelos de alta calidad de marcas confiables. Puede alquilar por un día, una semana, un mes o más. Nuestro equipo lo ayudará a elegir el tamaño y la clase de peso adecuados para su trabajo.

Explore nuestra selección completa de apisonadores y otros equipos de compactación.

Encuentre una ubicación de Cat Rentals cerca de usted o solicite una cotización rápida.

Preguntas frecuentes de la apisonadora

P: ¿Qué hace un apisonador?

R: Un apisonador compacta el suelo con golpes rápidos y de alto impacto, lo que hace que el suelo sea estable para la construcción.

P: ¿Qué tipo de apisonador es mejor para la mayoría de los trabajos?

R: La mayoría de los contratistas prefieren apisonadores de 4 tiempos porque son eficientes y confiables.

P: ¿Dónde debo usar un apisonador a batería?

R: Los apisonadores de batería son mejores en espacios reducidos, interiores o cerca de lugares sensibles al ruido y las emisiones.

P: ¿Por qué alquilar en lugar de comprar?

R: El alquiler ahorra dinero, evita costos de mantenimiento y le permite probar diferentes modelos antes de comprar.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies