.png)
Las lesiones en el trabajo ocurren en casi todas las industrias, pero las lesiones en la construcción son especialmente comunes y, a menudo, pueden ser graves. Debido a que la construcción generalmente requiere realizar trabajos duros, manipular materiales pesados y trabajar en entornos hostiles, estos sitios de trabajo conllevan un mayor riesgo de lesiones que aquellos en muchas otras industrias.
OSHA ha identificado cuatro tipos de lesiones que son más comunes en los sitios de construcción. Siga leyendo para saber qué son y los pasos que puede tomar para prevenirlos.
Las caídas en sitios de construcción generalmente se clasifican como caídas desde alturas o caídas en el mismo nivel, como resbalones y tropezones. La mayoría de las caídas desde grandes alturas son causadas por andamios mal estructurados, uso inadecuado de escaleras y huecos sin protección en escaleras y huecos. Los resbalones y tropiezos suelen ser el resultado de elementos extraviados que impiden el tránsito peatonal y derrames o fugas que causan superficies resbaladizas.
Hay varias cosas que puede hacer para ayudar a prevenir caídas en el trabajo:
- Siga todas las normas de seguridad para techos, andamios y escaleras, y capacite a los empleados sobre estas normas
- Utilice todos los equipos contra caídas apropiados, como barandillas, sistemas personales de detención de caídas y redes de seguridad.
- Mantenga las áreas de trabajo limpias, ordenadas y bien iluminadas.
- Asegúrese de que los empleados usen zapatos con tracción adecuada.
OSHA define "golpeado por un objeto" como un impacto entre una persona y un objeto o pieza de equipo. Los ejemplos incluyen ser atropellado por un vehículo y el contacto forzado que ocurre cuando un objeto cae sobre una persona.
Las lesiones por golpes se pueden evitar marcando o bloqueando claramente las áreas vulnerables, y usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como cascos y gafas de seguridad, puede ayudar a minimizar su efecto. Otras medidas de precaución que se pueden tomar incluyen:
- Apile los materiales correctamente para evitar objetos que se caigan y se deslicen.
- Evitar cargas levantadas o suspendidas.
- Asegurarse de que los empleados sepan que no deben colocarse entre objetos fijos y móviles.
- Asegure los materiales y las herramientas correctamente para que no se caigan.
- No conduzca en marcha de retroceso si su visión está obstruida.
Las lesiones más comunes por electrocución son quemaduras en la piel, pero también pueden causar lesiones más graves como paro cardíaco y daño a los nervios. La electrocución suele ocurrir cuando los entornos no son seguros debido a una instalación deficiente del cableado, daños en los equipos o prácticas de trabajo inadecuadas.
Las regulaciones de OSHA se centran en cubrir los requisitos y el diseño y uso de equipos eléctricos. Recomiendan usar dispositivos de protección eléctrica y aislamiento adecuado para evitar electrocuciones.
Otras formas de prevenir la electrocución incluyen:
- Uso de todo el PPE requerido.
- Desenergizar el equipo y usar los procedimientos adecuados de cierre y etiquetado.
- Mantenga una distancia segura de las piezas que están energizadas.
Los accidentes atrapados en o entre accidentes ocurren cuando un trabajador queda atrapado entre dos o más objetos. Estos accidentes pueden ocurrir si un vehículo atrapa a una persona contra una pared, una parte del cuerpo es arrastrada por la maquinaria o los materiales se derrumban sobre alguien.
Mantenerse concentrado en su entorno es una de las mejores maneras de evitar que esto suceda. Para mantenerse seguro, evite:
- Colocarse entre equipo pesado y un objeto inamovible.
- Poner las manos u otras partes del cuerpo cerca de objetos en movimiento.
- Usar mangas largas, joyas u otros artículos que puedan quedar atrapados en objetos en movimiento.
- Trabajo en áreas de excavación donde se acumula agua.
- Estar en el radio de giro de un objeto giratorio.
Cat Rentals℠ suministra una gama de equipos confiables con características de seguridad integradas para ayudar a mantener su sitio de trabajo más seguro. Para obtener más información sobre nuestros productos, explore nuestros equipos en línea o llámenos al 1-800-RENT-CAT para obtener información o una cotización de alquiler.