.png)
El trabajo de construcción puede generar grandes cantidades de desperdicios, desde escombros de demolición hasta materiales viejos y otros artículos. Si los residuos de la construcción no se eliminan adecuadamente, pueden crear problemas importantes para el medio ambiente y la salud pública.
Afortunadamente, hay muchas maneras de reducir, reutilizar y reciclar los desechos de manera efectiva. Si trabaja en la eliminación de desechos de construcción, estos consejos de manejo de desechos lo ayudarán a hacer su trabajo de manera responsable.
1. Reducir
Reducir la cantidad de residuos de construcción en su proyecto es esencial, ya que la reducción de la fuente evita que se produzcan residuos en absoluto. Puede reducir los desechos eligiendo preservar los edificios existentes en lugar de crear otros nuevos, diseñando edificios con características adaptables para prolongar su vida útil, eligiendo materiales que se envían con un embalaje mínimo y utilizando métodos de construcción que faciliten el desmontaje y la reutilización.
Tomar estas medidas ayuda a conservar el espacio del relleno sanitario, disminuir el impacto de la construcción en el medio ambiente e incluso reducir los costos del proyecto.
2. Reutilizar
Se pueden reutilizar muchas formas diferentes de residuos de construcción en otros productos. Los residuos reutilizables incluyen:
- Residuos de paisajismo/limpieza de terrenos.
- Concreto.
- Materiales aislados.
- Madera limpia.
- Grava.
- Pavimentos de asfalto.
- Restos de mampostería.
- Plásticos.
Los productos que están en buenas condiciones, como puertas y ventanas, también se pueden vender o donar a otros proyectos u organizaciones.
Al reutilizar materiales de construcción recuperables, puede conservar más recursos y al mismo tiempo ahorrar dinero.
3. Reciclar
Los escombros y componentes de construcción a menudo se pueden reciclar en otros recursos utilizables. Por ejemplo, el hormigón y los escombros se pueden convertir en agregados y la madera se puede reciclar para crear muebles.
Hay tres métodos comunes para reciclar desechos de construcción:
- Separados en el sitio: separe los desperdicios en el sitio de trabajo, utilizando varias cajas para cada tipo para separar los materiales de la manera más específica posible. Este método es una excelente manera de establecer una atmósfera de responsabilidad y ayudarlo a lograr sus objetivos de reciclaje. Sin embargo, requiere espacio adicional y un alto nivel de supervisión para garantizar que el reciclaje se clasifique correctamente.
- Reciclaje combinado: en lugar de separar el reciclaje por tipo, use solo un contenedor y transporte y clasifique el reciclaje fuera del sitio. La combinación agiliza el proceso de administración en el sitio y es ideal si tiene poco espacio.
- Reciclaje híbrido: una combinación de métodos separados en el sitio y mezclados, el reciclaje híbrido utiliza solo una caja para cada categoría de desechos.
El mejor método para su sitio depende del tiempo y los recursos que pueda dedicar al proceso de reciclaje. Considere factores como cuánto espacio tiene para los contenedores de residuos, si habrá algún cambio en el tipo de residuos a lo largo del proyecto y si hay suficiente personal para una supervisión eficaz.
Comuníquese con Cat Rentals℠ para sus necesidades de equipos de construcción
Tomar medidas proactivas para reducir, reutilizar y reciclar es crucial para la gestión adecuada de los residuos de construcción. El uso del equipo adecuado también puede ayudarlo a reducir el desperdicio de material en su proyecto, ya que las máquinas de alta calidad ofrecen el rendimiento preciso necesario para trabajar con una precisión milimétrica.
Para obtener más información sobre los excepcionales equipos que tenemos disponibles en Cat Rentals℠ o para obtener una cotización de alquiler, llámenos hoy al 1-800-RENT-CAT. También puede navegar por nuestro inventario de equipos en línea.
Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación