Cómo elegir un compresor de aire para su sitio de trabajo
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Muchos trabajadores en los sitios de trabajo usan compresores de aire para accionar herramientas. Sin embargo, con muchos tipos y tamaños diferentes de compresores de aire disponibles, debe comprender todos los conceptos básicos antes de decidir cuál es el adecuado para sus circunstancias. Obtenga más información sobre lo que debe tener en cuenta a la hora de elegir un compresor de aire.

¿Qué tamaño de compresor de aire debería alquilar?

Al elegir un compresor de aire de alquiler, siempre debe comenzar pensando en para qué necesita usarlo. Considere los requisitos para las herramientas que utilizará y asegúrese de comenzar sus cálculos con un número que exceda esos mínimos. Una vez que haga eso, puede concentrarse en estos cinco factores que influyen en el desempeño:

1. Requisitos de suministro de energía

Sus necesidades de suministro de energía pueden variar según el tipo de proyecto que esté realizando y la naturaleza del sitio de trabajo. Sus tres opciones incluyen:

  • A gas: Si no tiene una buena fuente de energía en su lugar de trabajo, un compresor de aire a gas es una excelente opción. Sin embargo, tenga en cuenta que será ruidoso y requerirá ventilación durante el uso.
  • Eléctrico: Los compresores de aire eléctricos son los tipos más comunes y funcionan bien para equipos y proyectos pequeños. Son fáciles de usar y funcionan de forma bastante silenciosa.
  • Hidráulico: Los compresores de aire hidráulicos son opciones menos populares, pero aún viables. Este diseño extrae energía del sistema hidráulico de un vehículo o equipo, lo que lo convierte en una buena opción si tiene muchos sistemas hidráulicos en su sitio.

2. Presión y suministro de aire

Estas dos medidas son cruciales porque le dicen cuántas y el tamaño de las herramientas puede usar con su compresor de aire. Libras por pulgada cuadrada (lb/pulg²) es la presión de aire que produce su compresor. Muchos modelos tienen una psi que puede alimentar herramientas pequeñas o medianas, aunque puede obtener una con más psi para necesidades más grandes.

Pies cúbicos por minuto (cfm) es la cantidad de aire suministrado por el compresor. Cuanto más bajo sea el cfm, más pequeñas serán las herramientas que puede impulsar con él. Si necesita un compresor de aire para herramientas grandes o de grado industrial, intente obtener un cfm superior a 50.

3. Capacidad de aire

La capacidad y el tamaño del tanque de su compresor de aire son cruciales para el rendimiento. Es probable que los equipos de construcción y otros equipos de trabajo requieran un compresor de aire grande y de alta presión.

Puede elegir entre estos diferentes tipos y tamaños de tanques de compresor de aire:

  • Panqueque
  • Pontón
  • Pila doble
  • Carretilla

Las opciones de capacidad pueden variar entre 1 y 80 galones. Para la mayoría de las aplicaciones, un tanque de 20 galones ofrece suficiente capacidad sin dejar de ser bastante fácil de almacenar. 

4. Ciclo de trabajo

Un ciclo de trabajo es el tiempo entre el suministro de aire y el llenado. Cuanto más grande sea el compresor, menos tiempo necesitará para descansar y volver a llenarse antes de que pueda expulsar aire nuevamente. Puede obtener un compresor de aire con un ciclo de trabajo entre 25 y 100 %. Los más bajos del espectro necesitan más tiempo entre expulsión y llenado de aire, mientras que los porcentajes más altos suministran aire tan rápido como lo usan.

5. Configuración del compresor

La configuración de un compresor de aire influye en su funcionamiento y en el uso que puede darle. Considere estas cinco opciones:

  • Tornillo giratorio: Los rotores de malla atrapan y presurizan el aire en este compresor. Estos modelos suelen tener un costo más elevado y requieren un mantenimiento más especializado.
  • Accionado por pistón: Un compresor de aire impulsado por pistón tiene pistones alternativos que comprimen el aire y lo fuerzan a ingresar al depósito. Son el tipo de compresor de aire más popular.
  • Desplazarse: Los compresores de aire en espiral utilizan dos espirales para mover las bolsas de aire al centro del equipo. Estos compresores especializados se usan comúnmente en unidades de HVAC en lugar de para accionar herramientas neumáticas.
  • Centrífugo: Un compresor de aire centrífugo utiliza un difusor para presurizar el aire. Este compresor es uno de los tipos más grandes, lo que lo hace adecuado para fábricas o plantas químicas y de energía.
  • Axial: Los perfiles aerodinámicos giratorios crean y mueven el aire presurizado en compresores axiales. Estos se encuentran principalmente en barcos y aviones, por lo que no son comunes en los sitios de trabajo.

Una vez que seleccione un tipo de compresor de aire, también tendrá que decidir entre configuraciones horizontales o verticales para aprovechar al máximo el espacio que tiene disponible.

Alquile el compresor de aire que necesita con Cat Rentals℠

Ahora que sabe cómo elegir un compresor de aire de alquiler, Cat Rentals℠ está aquí para ayudarlo a encontrar el tamaño y el tipo adecuados para cada trabajo. El alquiler es una opción rentable que le permite probar diferentes equipos antes de comprar o buscar maquinaria para necesidades a corto plazo.

Explore los alquileres de equipos de aire hoy para comenzar o contáctenos en línea para obtener más información.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies