Nuevas tendencias en la industria de la construcción
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

A raíz de los desafíos que enfrenta la industria de la construcción, como la escasez de mano de obra y el aumento de los costos, están surgiendo nuevas tendencias para superar los obstáculos. Los procesos para programar, contratar trabajadores y ordenar materiales han cambiado en los últimos años. Como propietario de un negocio o contratista, mantenerse al día con las tendencias en la industria de la construcción es esencial para mantenerse competitivo y aprovechar las últimas innovaciones.

Saltar a una sección:

Tendencias emergentes de la industria de la construcción

Estas tendencias emergentes de la industria de la construcción tienen el poder de transformar la industria. 

1. Transición a la electricidad

A medida que los municipios de todo el país establecen regulaciones sobre los equipos a gas, la industria de la construcción está cambiando hacia el uso de equipos eléctricos. Es posible que las empresas de construcción y los contratistas ya hayan notado el impulso para la electrificación de las excavadoras compactas, los cargadores compactos y los minicargadores. Además, Estados Unidos está comprometido con la reducción de las emisiones de carbono, lo que también se espera que estimule la electrificación del mercado de equipos de construcción.

2. Escasez de mano de obra calificada

La economía estadounidense se ha visto afectada recientemente por una inflación récord, problemas en la cadena de suministro y menos trabajadores. La industria de la construcción se ha visto afectada por la escasez de mano de obra calificada, junto con la jubilación de trabajadores experimentados. Las empresas de construcción ahora están buscando formas innovadoras de atraer trabajadores más jóvenes e implementar tecnología que pueda ayudar a reemplazar a los trabajadores experimentados que abandonan la industria. Algunas empresas están implementando soluciones que pueden permitir que un trabajador opere equipos pesados de forma remota.

3. Aumento de los edificios ecológicos

Los materiales sostenibles pueden beneficiar al medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los ocupantes

Los edificios ecológicos son otra tendencia emergente de la industria de la construcción. Los diseñadores y constructores buscan desarrollar estructuras ecológicas, desde una mayor eficiencia energética hasta el uso de materiales no tóxicos. Los edificios ecológicos pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía y el uso de agua. Los contratistas también deben utilizar materiales y herramientas sostenibles, como alfombras de corcho, bambú y lana. Los materiales sostenibles pueden beneficiar al medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los ocupantes, ya que generalmente no contienen contaminantes ni productos químicos nocivos.

4. Avances en materiales de construcción

Se están desarrollando nuevos materiales de construcción y demostrando ser más efectivos y duraderos que los materiales tradicionales. Además, estos materiales son cada vez más asequibles, lo que los convierte en una opción viable para muchos contratistas. Por ejemplo, el grafeno es un material de construcción avanzado con muchas propiedades útiles. Este material es transparente, delgado y está hecho de carbono. Es más resistente que el acero y se puede usar para revestimientos duraderos y livianos para edificios. El grafeno puede mejorar la eficiencia energética de un edificio y protegerlo del desgaste y los daños causados por el clima.

5. Cambiar a maquinaria autónoma

El uso de maquinaria autónoma está aumentando y ayudando a eliminar el trabajo laborioso, repetitivo y peligroso. Algunos ejemplos de maquinaria autónoma son el atado robótico de barras de refuerzo y el control automático de pendiente. Algunas máquinas pueden ser asistidas por el operador o completamente autónomas sin necesidad de un operador. La maquinaria autónoma puede ayudar a los operadores de la industria de la construcción a ser más productivos, eficientes energéticamente y eficientes en el consumo de combustible. 

6. Resurgimiento de la construcción prefabricada

Ventajas de la construcción prefabricada

La construcción prefabricada está experimentando actualmente un resurgimiento en popularidad. En lugar de que la construcción se lleve a cabo en el sitio, los elementos de construcción de una estructura prefabricada se fabrican en un lugar diferente antes de que se entreguen y ensamblen en el sitio de construcción. Es probable que la construcción prefabricada se esté volviendo más popular debido a las ventajas que ofrece, tales como:

  • Menos desperdicios
  • Costos de mano de obra más bajos
  • Tiempos de construcción rápidos
  • Menor impacto ambiental

7. Aumento en el uso de equipos de alquiler

Los contratistas están alquilando más equipos debido a problemas en la cadena de suministro y al aumento de las tasas de interés. Las empresas de construcción están tomando precauciones como resultado del aumento de los precios de los materiales y la falta de trabajadores calificados, razón por la cual los propietarios de empresas de construcción eligen alquilar sus equipos para aumentar sus márgenes. El alquiler puede ser la opción adecuada para usted si: 

  • Te falta espacio de almacenamiento.
  • Desea acceder a los modelos más recientes.
  • Tienes menos dinero que puedes gastar por adelantado.
  • Utilizará el equipo durante un período corto.
  • Quiere saltarse las responsabilidades de mantenimiento.
  • A menudo opera más de un sitio a la vez.
  • Solo necesitará el equipo por un corto tiempo.
  • Desea probar el equipo antes de comprometerse a comprarlo.

El equipo de alquiler es versátil y excelente para un negocio de construcción en crecimiento, ya que le permite adaptarse y responder rápidamente a los cambios en las demandas del mercado. Los beneficios de usar equipos de alquiler incluyen:

  • Omita los costos de reparación.
  • Respalde su demanda.
  • Mejore su flujo de caja.
  • Reduzca los costos de eliminación.
  • Controle los costos de su proyecto.
  • Reduzca la necesidad de almacenamiento.
  • Minimice su flota de equipos.
  • Pruebe el equipo antes de comprarlo.
  • Obtenga el equipo y las herramientas adecuados para el trabajo.
  • Obtenga acceso a la tecnología más actualizada.
Ejemplos de la última tecnología en la industria de la construcción
¿Cuál es la última tecnología en construcción?

Los siguientes son algunos ejemplos de la última tecnología en la industria de la construcción:

  • Drones: Los drones son una de las tecnologías más populares que se utilizan en la industria de la construcción. Los drones se pueden utilizar en una amplia gama de tareas, como mapeo, inspecciones de seguridad y estudios del sitio. Muchos contratistas están utilizando drones para monitorear la construcción y reducir costos. Use un dron para trazar un sitio de construcción antes de comenzar el proyecto para ahorrar tiempo y dinero. Además, puede realizar un seguimiento del progreso de su proyecto y realizar inspecciones de seguridad para identificar posibles peligros.
  • Gemelos digitales: La tecnología de gemelos digitales está transformando la industria de la construcción. El gemelo digital puede crear un modelo virtual del proyecto y actualizarlo en tiempo real. También puede utilizar la tecnología de gemelos digitales para simular diferentes escenarios y determinar cómo puede construir la estructura de manera eficiente y evitar errores costosos. Después de completar el proyecto, puede utilizar un gemelo digital para ayudar con las reparaciones y el mantenimiento. 
  • Robótica de construcción: La robótica de construcción se utiliza cada vez más en la industria de la construcción. Esta tecnología se puede utilizar para realizar tareas repetitivas que requieren mucho tiempo, lo que le permite acelerar el proceso. El uso de la robótica de construcción también puede disminuir las pérdidas debidas a la fatiga y al error humano, garantizando la seguridad en entornos peligrosos o riesgosos. 
  • Administración de información digital (DIM): Otra de las últimas tendencias tecnológicas se conoce como Gestión de la información digital (DIM). DIM ha evolucionado a partir del modelado de información de construcción (BIM) y permite una mejor comunicación entre las partes interesadas del proyecto. Puede administrar su información digitalmente.
alquile equipos para sus proyectos de construcción a Cat Rentals
Alquile equipos para sus proyectos de construcción en Cat Rentals℠

En Cat Rentals℠, entendemos las tendencias actuales en la industria de la construcción, incluido el aumento en el uso de equipos de alquiler. Cada una de nuestras máquinas se mantiene meticulosamente, se revisa minuciosamente y se equipa con la tecnología más nueva. Con nuestros equipos de alquiler, puede mantener sus operaciones eficientes. Ya sea que opere en construcción general, construcción pesada, construcción de carreteras o construcción de viviendas, tenemos el equipo que necesita. Además, puede aprovechar nuestra capacitación operativa y soporte en el sitio.

Si necesita orientación sobre las soluciones adecuadas para su proyecto, recurra a nuestro equipo de expertos capacitados que pueden ayudarlo a seleccionar y solucionar los problemas del equipo que necesita. Solicite una cotización rápida o explore nuestros equipos de alquiler de Cat Rentals hoy mismo.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp