Sujeción de las microexcavadoras para el transporte
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

El transporte de microexcavadoras o miniexcavadoras requiere una planificación detallada y el máximo cuidado para garantizar una transferencia segura y exitosa del punto A al punto B. Debe considerar varios aspectos, desde el vehículo de transporte hasta los materiales de amarre y las técnicas de sujeción. Esta guía completa puede ayudar a que el proceso sea lo más fluido posible si maneja el transporte usted mismo. 

Mejores prácticas para el transporte de microexcavadoras

Alquilar una microexcavadora puede optimizar la eficiencia operativa y traer éxito a su negocio. Garantice su transporte seguro y eficiente con los siguientes consejos y mejores prácticas.

1. Elegir el vehículo de transporte adecuado

¿Qué tan grande y pesado es el equipo? El primer factor que debe tener en cuenta son las dimensiones de la excavadora. Las microexcavadoras son máquinas compactas que caben en remolques y camiones de plataforma. Si bien estos son generalmente pequeños, algunos vehículos tienen especificaciones que pueden no ajustarse a ciertos vehículos de transporte.

Conozca el ancho, la longitud, la altura y el peso exactos de la microexcavadora para encontrar el transporte más adecuado. Es fundamental que el vehículo de remolque tenga la potencia de acarreo y la capacidad de peso necesarias para manejar la carga. Cumpla con la clasificación de peso bruto máximo del vehículo (GVWR), que varía según el estado o municipio. 

Realizar un análisis de riesgos exhaustivo también es crucial para identificar posibles peligros durante el tránsito. Para mitigar adecuadamente los riesgos, considere las dimensiones del equipo, el vehículo de transporte, las herramientas de sujeción y la ruta de transferencia. 

2. Uso del equipo de amarre adecuado

La transferencia segura de la microexcavadora depende en gran medida del equipo de fijación adecuado. Minimice el riesgo de accidentes con las siguientes herramientas de sujeción:

  • Asegure los eslabones de la cadena: Use cadenas apretadas y seguras para asegurarse de que la excavadora no se mueva ni rebote durante el transporte.
  • Puntos de amarre apropiados: Conecte el equipo en los puntos de anclaje designados para asegurar la unidad y evitar daños.
  • Grados adecuados de aglutinante de cadena y gancho: Elija los grados correctos de aglutinante de cadena y gancho según la resistencia y la capacidad de carga.
  •  

3. Comprender las técnicas adecuadas de carga y sujeción

Siga los consejos adecuados de carga y sujeción para evitar que se desplace o se caiga durante el tránsito:

  • Estacione el vehículo de transporte en un terreno firme y plano antes de conducir la máquina hacia el remolque. 
  • Desconecte las funciones de funcionamiento en vacío automático cuando se mueve la máquina hacia arriba por la rampa.
  • Identifique la mejor ubicación en el remolque para distribuir sin problemas el peso. 
  • Baje los accesorios esenciales de la excavadora, como el cucharón, la hoja y la pluma.
  • Sujete las cadenas linealmente con fuerza hacia abajo.
  • Utilice varios amarres para asegurar la unidad desde todos los lados.
  • Asegure firmemente todos los amarres y fije los puntos de anclaje.
  • Ate el exceso de cadenas alrededor del eslabón restante para evitar que se afloje. 
  • Revise los grados de cadena y los tamaños de gancho, y asegúrese de que coincidan con los puntos de anclaje. 
  • Inspeccione regularmente la tornillería para verificar el cumplimiento y la seguridad durante el transporte. 

Obtenga ayuda al capacitar a los operadores sobre las guías de sujeción adecuadas para evitar daños en el equipo y accidentes de tránsito. Contar con la orientación de un experto le dará tranquilidad y confianza de que la miniexcavadora se entregará de manera segura.

4. Planificación de una ruta de transferencia fluida

Después de cargar y asegurar el equipo, trace la ruta más lineal. Apunte a una ruta con menos giros y paradas para un transporte más seguro y eficiente. Algunos factores que debe considerar al planificar incluyen:

  • Anchos de camino
  • Espacios libres del puente
  • Desafíos de terrenos y superficies

5. Cumplir con las normas de seguridad durante la transferencia

Todo transporte de equipo pesado debe cumplir con las pautas de sujeción de carga establecidas por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, Federal Motor Carrier Safety Administration). Asegúrese de tener todos los permisos aplicables para evitar multas considerables e incidentes de tráfico no deseados, especialmente si la excavadora califica como una carga demasiado grande.

Una vez que complete todos los requisitos de cumplimiento, equipe el vehículo de transporte con carteles y pancartas apropiados. Es crucial que otros conductores conozcan la carga que lleva para mayor seguridad durante el tránsito. 

Consideraciones clave durante la transferencia de equipos

Las prácticas de transporte inapropiadas y la sujeción incorrecta pueden dañar el equipo o causar accidentes y lesiones en la carretera. Siga las técnicas de sujeción adecuadas y los protocolos de seguridad generales para minimizar los riesgos y garantizar un transporte seguro y exitoso. 

Garantice una transferencia segura y sin problemas de su alquiler

Si está alquilando una microexcavadora, su enfoque debe estar en el trabajo que está haciendo, no en el transporte. Elija un proveedor de alquiler que pueda transferir el equipo que necesita a su sitio de trabajo. 

En Cat Rentals℠, contamos con el equipo y la experiencia para transportar su equipo de alquiler de manera eficiente y segura. Contáctenos hoy para obtener una cotización de alquiler rápida y cuéntenos a dónde debe ir su microexcavadora.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies