Zanjadoras vs. excavadoras: ¿cuál debería alquilar?
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Tiene varias opciones si desea alquilar equipos para tareas de excavación, movimiento de tierras o manipulación de materiales. Dos equipos estándar para completar estas tareas son zanjadoras y excavadoras.

¿Cómo saber cuál es la mejor para tu proyecto? Explore las diferencias entre zanjadoras y excavadoras, junto con consejos para decidir qué máquina alquilar para el trabajo.

Saltar a una sección:

¿Qué es una excavadora?

Según OSHA, una excavación es cualquier corte, depresión o cavidad formada al eliminar el terreno. Puede tener cualquier forma, tamaño o profundidad. Nivelar un camino de entrada, colocar los cimientos y excavar una piscina son ejemplos de excavación.

Una excavadora es una pieza pesada de equipo de construcción que contiene un cucharón, un brazo, una cabina y una pluma. Está situado en un tren de rodaje con ruedas o cadenas. Las excavadoras se utilizan principalmente para excavar, levantar y transportar diferentes materiales, como tierra y grava. Pueden cortar y quitar tierra para preparar superficies para una variedad de tareas de construcción y paisajismo.

Tipos de excavadoras

¿Cuáles son las diferentes excavadoras que puede alquilar? Veamos algunos tipos de excavadoras y cómo funcionan.

1. Excavadoras dragalinas

Una excavadora dragalina utiliza una red de cables del dispositivo de levantamiento que se conecta a un cucharón. El otro lado del cucharón se conecta a una dragalina que va hacia la cabina. La dragalina tira del cucharón hacia el operador a medida que la cuerda levanta y baja el cucharón.

 

Las excavadoras dragalinas son preferibles para proyectos a gran escala como minería, pavor de canales y excavaciones submarinas.

Las excavadoras dragalinas son preferibles para proyectos a gran escala como minería, pavor de canales y excavaciones submarinas. Su tamaño y peso significativos los hacen irrazonables para trabajos y espacios más pequeños.

2. Miniexcavadoras

Las miniexcavadoras tienen las plumas y los cucharones orientados en dirección opuesta al operador. Esta configuración permite que los accesorios alcancen por encima de la cabina en lugar de alrededor de ella. Como resultado, la excavadora puede manejar giros difíciles y espacios estrechos de manera más efectiva.

Las miniexcavadoras son ideales para aplicaciones con objetos separados y espacio mínimo. A menudo se utilizan para tareas como la limpieza de sitios, la excavación de piscinas y la remoción de residuos. Sin embargo, son menos confiables en superficies resbaladizas e irregulares.

3. Excavadoras de ruedas

Como su nombre indica, las excavadoras con ruedas funcionan sobre ruedas en lugar de sobre cadenas. Esta configuración les ayuda a maniobrar el asfalto, el hormigón y otras superficies planas de manera más eficiente, todo mientras proporcionan las mismas capacidades de potencia. Por lo tanto, son la excavadora típica elegida para proyectos de obras viales.

Su centro de gravedad más alto les da menos estabilidad que los trenes de rodaje con cadenas. Son menos viables para proyectos que involucran terrenos irregulares.

4. Excavadoras de orugas

A diferencia de las excavadoras con ruedas, las excavadoras de cadenas operan sobre dos cadenas grandes. Son ideales para aplicaciones de construcción y minería de servicio pesado. Pueden nivelar sin problemas colinas y paisajizar terrenos irregulares.

 

Aunque son más lentas que otras excavadoras, las orugas ofrecen una estabilidad y un equilibrio impresionantes en terrenos irregulares.

Estas unidades utilizan mecanismos de potencia hidráulica para levantar tierra pesada y residuos. Aunque son más lentas que otras excavadoras, las orugas ofrecen una estabilidad y un equilibrio impresionantes en terrenos irregulares. Su orientación de cadena y rueda les permite escalar y deslizarse de forma segura por las colinas. También ejercen menos presión sobre el suelo que las máquinas con ruedas.

5. Excavadoras de largo alcance

Las excavadoras de largo alcance cuentan con una pluma y un brazo extensibles, lo que permite a los operadores maniobrar en lugares de difícil acceso con facilidad. Muchos pueden alcanzar más de 100 pies horizontalmente. Pueden abordar proyectos de demolición desafiantes, como derribar muros sobre cuerpos de agua.

También puede conectar diferentes accesorios al brazo para realizar otras tareas como aplastar, cortar y cizallar. Como probablemente pueda imaginar, estas enormes máquinas son menos prácticas para espacios pequeños y reducidos.

¿Qué es una zanjadora?
Una zanja es una excavación estrecha que se crea debajo de la superficie del suelo. Según OSHA, las zanjas tienen un ancho máximo de 15 pies.

Una zanjadora es un tipo de equipo pesado de movimiento de tierras que cava exactamente lo que su nombre sugiere: una zanja con paredes lisas y una base plana. Una zanja es una excavación estrecha que se crea debajo de la superficie del suelo. Según OSHA, las zanjas tienen un ancho máximo de 15 pies. Por lo general, su profundidad excede su ancho.

Las zanjadoras se utilizan principalmente para crear zanjas para:

  • Instalación, reparación y mantenimiento de tuberías.
  • Tendido de cables eléctricos.
  • Colocación de tuberías de drenaje, plomería y alcantarillado.

El tamaño de una zanjadora puede variar desde un modelo grande para montar hasta un accesorio para un tractor o minicargador. Tiene una cadena de metal con dientes de acero de alta resistencia. Estos componentes permiten que la zanjadora excave en el suelo para levantar y mover grandes cantidades de material. Las zanjadoras pueden atravesar la tierra densamente compactada y las raíces pesadas de los árboles debido a su inmenso tamaño y resistencia.

Tipos de zanjadoras

Aquí hay algunos tipos diferentes de zanjadoras y cómo funcionan.

1. Zanjadoras de operación a pie

Las zanjadoras de operación a pie son, por lo general, asequibles, económicas y ecológicas, lo que crea menos alteraciones ambientales. Requieren operación manual con un juego de manijas para la dirección. Si bien garantizan más trabajo físico, pueden maniobrar fácilmente en espacios compactos. También causan un daño mínimo al terreno.

Dado que este tipo de zanjadora ofrece menos potencia, es sensato si solo está cavando una zanja estrecha de un par de pies de profundidad. Es demasiado liviano para aplicaciones de alta potencia.

2. Zanjadoras para montar
 

A diferencia de los modelos de operación a pie, que solo producen entre 13 y 25 caballos de fuerza, muchas zanjadoras con conductor a bordo generan alrededor de 50 caballos de fuerza.

Las zanjadoras con operador a bordo suelen ser más grandes que sus contrapartes con operador a pie. Pueden producir zanjas más profundas, anchas y largas a velocidades más altas. Funcionan bien para proyectos que requieren mayores profundidades de excavación, amplia potencia y terrenos más difíciles, como suelo rocoso o pavimento. A diferencia de los modelos de operación a pie, que solo producen entre 13 y 25 caballos de fuerza, muchas zanjadoras con conductor a bordo generan alrededor de 50 caballos de fuerza.

Si necesita alquilar equipos para trabajos más grandes y no tiene restricciones de espacio, una zanjadora para montar puede ser su mejor opción. Aunque las zanjadoras con operador a bordo pueden manejarse en terrenos irregulares de manera eficiente, al mismo tiempo que requieren menos trabajo físico por parte del operador, su gran tamaño las hace inadecuadas para sitios de trabajo más pequeños y espacios reducidos. También tienden a cortar con menos precisión.

Métodos de corte con zanjadora

Las zanjadoras con conductor a pie y con conductor a bordo están disponibles en dos tipos de corte:

  • Rueda: Una zanjadora de ruedas contiene un disco donde se pueden instalar diferentes piezas de corte, como sierras, palas y palas. Estos componentes de corte vienen en varios materiales y formas, dependiendo de los requisitos del trabajo y el terreno. Las zanjadoras de ruedas pueden extraer suelo duro y blando. Muchos pueden romper el pavimento, el hormigón y la piedra con mayor rapidez y precisión que los martillos hidráulicos.
  • Cadena: Una zanjadora de cadena contiene una barra o un brazo con una cadena dentada que se asemeja a una motosierra. Tiene una correa o cadena que cava zanjas profundas y estrechas y corta el suelo duro. Los elementos de corte que se pueden instalar en la cadena, así como la longitud y el grosor de la hoja, pueden variar según la aplicación. Una zanjadora de cadena puede maniobrar en profundidades, ángulos y terrenos variables. Las zanjadoras con cadena también proporcionan más control sobre la profundidad del corte que las zanjadoras con ruedas.
¿Cuál es la diferencia entre una zanjadora y una excavadora?

Aunque las zanjadoras y excavadoras tienen propósitos similares, hay algunos factores que las distinguen.

1. Calidad de corte

El tipo de zanja y la calidad del trabajo son probablemente los diferenciadores más obvios entre las excavadoras y las zanjadoras. Los dientes del cucharón de la excavadora producen un hoyo irregular con una base y paredes irregulares. Debido a que la excavadora crea una zanja con una parte superior que es considerablemente más ancha que la parte inferior, queda un relleno sustancial.

Mientras tanto, una zanjadora puede cavar zanjas lisas y rectas. La máquina tiene paredes verticales y fondos planos, lo que resulta en zanjas más limpias y precisas. La mayoría de las zanjadoras producen cortes más prolijos que las excavadoras, incluso en terrenos particularmente rocosos. Los dientes del brazo de la zanjadora pueden recoger rápidamente pequeños fragmentos de roca mientras mantienen todo limpio.

2. Eficiencia
 

Las zanjadoras tienden a hacer el trabajo de manera más eficiente que las excavadoras.

Las zanjadoras tienden a hacer el trabajo de manera más eficiente que las excavadoras. Una zanjadora puede producir rápidamente una zanja y depositar el relleno en cada lado. Luego, la cuadrilla puede seguirlo con un tractor topador, empujando el relleno hacia la zanja. La mayoría de las zanjadoras pueden trabajar con rocas pesadas y suelo denso con facilidad.

Una excavadora crea grandes trozos de material que no se pueden reutilizar inmediatamente. Por lo general, los trabajadores tienen que acarrear relleno utilizable, lo que extiende el tiempo y el costo del trabajo. A diferencia de las zanjadoras, los cucharones excavadores luchan en terrenos rocosos. Eso significa que la roca debe ser transportada, pulverizada por una trituradora de rocas y transportada de vuelta al sitio para servir como relleno.

El tiempo es esencial cuando se trata de proyectos de construcción y paisajismo. En muchos casos, una máquina de zanjado puede completar tareas varias veces más rápido que una excavadora.

3. Versatilidad

Si bien las excavadoras no son tan rápidas como sus contrapartes para cavar zanjas, son más versátiles. Las excavadoras pueden adaptarse a numerosos tipos de terreno y crear zanjas inclinadas. Sus ruedas les permiten maniobrar en concreto, asfalto y varios tipos de suelo irregulares y ásperos.

También pueden excavar mucho más profundo que las excavadoras. Para ponerlo en perspectiva, las zanjadoras generalmente cavan entre 1 y 18 pies de profundidad, según el tamaño de la máquina. La mayoría de las excavadoras pueden alcanzar profundidades de más de 40 pies. Una excavadora es la clara ganadora si necesita cavar una zanja más ancha y profunda.

Además, las excavadoras son excelentes para realizar múltiples tareas. Por ejemplo, puede cavar una zanja y luego cambiar los accesorios para otra aplicación.

Por otro lado, las zanjadoras son más limitadas en sus configuraciones. En comparación con las excavadoras, tienden a funcionar de manera menos eficiente en profundidades, anchos y condiciones de suelo variables. Esto los hace poco prácticos para proyectos de excavación complejos y aquellos que requieren cambiar entre diferentes tareas.

Consideraciones clave al alquilar una zanjadora o excavadora

Antes de decidirse a alquilar una zanjadora o excavadora para su proyecto, es importante pensar en el lugar de trabajo, las especificaciones de excavación, el presupuesto y otros factores. Aquí hay algunas consideraciones al seleccionar el equipo de movimiento de tierras adecuado.

1. Condiciones del lugar de trabajo

Piense en el área en la que trabajará, especialmente en términos de limitaciones de espacio y terreno. Estas variables pueden ayudarle a determinar el tamaño y los requisitos de potencia de su equipo. Si está trabajando con suelo blando, una acera o un estacionamiento terminados, u otra superficie sensible, es posible que se incline por una excavadora más liviana que no cause estragos en el terreno.

Además, considere un modelo más pequeño si su sitio de trabajo tiene espacio restringido debido a obstrucciones, como árboles y edificios vecinos. Una excavadora con un giro de la cola mínimo o nulo puede sortear eficazmente estos obstáculos. Opte por un cucharón más pequeño con alta precisión si necesita trabajar cerca de tuberías y tuberías de servicios utilitarios subterráneos.

Si está trabajando en un área espaciosa con pocos o ningún obstáculo, y necesita más potencia para trabajos a mayor escala, elija un modelo de excavadora o zanjadora más grande para realizar estas tareas de manera más eficiente.

2. Composición del suelo

Las condiciones del suelo influirán en la cantidad de potencia necesaria para el trabajo. Las excavadoras pueden penetrar más que las zanjadoras, lo que las hace adecuadas para cavar agujeros más profundos en tierra densa. Si el suelo tiene rocas, pavimento o hielo encima, es posible que la máquina necesite un pico o un martillo para penetrar el material.

Además, el cucharón debe soportar el peso del suelo. Los suelos con rocas pesadas o arcilla requerirán cucharones de servicio pesado, mientras que los cucharones livianos deberían ser suficientes para suelos secos o arena ligera.

3. Profundidad y ancho de excavación
 

Elija una zanjadora si está cavando una zanja estrecha de no más de 15 pulgadas de ancho.

El tipo y tamaño del agujero que está cavando jugará un papel fundamental en su decisión. Elija una zanjadora si está cavando una zanja estrecha de no más de 15 pulgadas de ancho. Por ejemplo, puede utilizar esta máquina para crear una pequeña abertura en el suelo para colocar tuberías.

Mientras tanto, una excavadora es más pragmática para especificaciones de ancho y profundidad más grandes. Además, cuanto más ancho sea el agujero que esté cavando, más caballos de fuerza necesitará. El tamaño del cucharón de la excavadora determinará el ancho del espacio.

Esto significa que al hacer una zanja más ancha y profunda, la unidad debe ser lo suficientemente grande y potente como para manipular un cucharón más grande. Si bien podría usar una excavadora con un cucharón más pequeño varias veces, llevaría mucho más tiempo del necesario.

4. Presupuesto

El presupuesto tiende a ser una preocupación principal al comprar equipos, ya que tiene que tener en cuenta los costos de mantenimiento y almacenamiento continuos. Sin embargo, debe ser un factor decisivo a la hora de alquilar una zanjadora o una excavadora.

En la mayoría de los casos, cuanto más grande es el equipo, mayor es la tarifa de alquiler. No recibirá el óptimo retorno de la inversión si una máquina es excesiva para su proyecto. Trate de elegir la máquina más pequeña posible que cumpla con éxito la tarea.

Por ejemplo, supongamos que necesita excavar tierra para una zanja profunda en un área compacta donde no cabría una excavadora de tamaño estándar. En ese caso, tiene sentido alquilar una miniexcavadora. Del mismo modo, sería mejor alquilar una zanjadora pequeña de empuje si solo necesita cavar una zanja de 3 a 4 pies.

5. Proyecto

La profundidad y el ancho de excavación son consideraciones fundamentales a la hora de elegir equipos de alquiler. Sin embargo, si el proyecto implica múltiples tareas, la excavación es solo un aspecto de la decisión. Además de excavar, es posible que también deba mover tierra, rocas y otros materiales en el lugar de trabajo. Como se mencionó anteriormente, las excavadoras son increíblemente flexibles para aplicaciones de uso múltiple.
 

Si su proyecto requiere múltiples tareas sin requerir la potencia adicional de una retroexcavadora, considere alquilar una miniexcavadora compacta.

Si su proyecto requiere múltiples tareas sin requerir la potencia adicional de una retroexcavadora, considere alquilar una miniexcavadora compacta. Esta solución es factible para sitios de trabajo más pequeños donde se requiere excavar y nivelar el área para formar el terreno deseado. Mientras tanto, las retroexcavadoras excavadoras son mejores para proyectos grandes que requieren múltiples accesorios de equipos.

Independientemente de cuáles sean sus necesidades de excavación o movimiento de tierras, los numerosos accesorios disponibles para diferentes excavadoras las convierten en un elemento básico para proyectos versátiles.

Mejores usos para las zanjadoras

Para ayudarlo a determinar si debe alquilar una zanjadora o una excavadora para su proyecto, veremos algunos usos populares para cada máquina. Recomendamos alquilar una zanjadora para las siguientes aplicaciones:

  • Corte de superficies rocosas: Las zanjadoras con ruedas son excelentes para cortar terrenos difíciles como pavimento, concreto y roca. Son ideales cuando necesita crear zanjas rectas y limpias. También pueden manejar proyectos de reemplazo de parches y juntas en calles y carreteras.
  • Cortar y cortar raíces de árboles: La cuchilla de una zanjadora puede actuar como una cuchilla de cortadora de césped giratoria para cortar raíces de plantas y árboles.
  • Proyectos de drenaje: En lugar de cavar varios pies de tierra, puede usar una zanjadora para crear zanjas para el agua o la escorrentía de aguas residuales. Una zanjadora portátil le permite excavar el suelo para que las tuberías de riego puedan correr bajo tierra.
  • Palas: Una zanjadora de empuje pequeña es útil para proyectos de excavación rápida que requieren profundidades de 3 a 4 pies.
  • Aplicaciones de servicios públicos: Las zanjadoras pueden excavar tierra para que pueda tender tuberías, alambres o cables bajo tierra. También pueden excavar el suelo cuando necesita alcanzar estos componentes para su remoción, mantenimiento o reparación.
Mejores usos para las excavadoras

Además, estos son algunos usos estándar de las excavadoras:
 

Mejores usos para las excavadoras
  • Manipulación de materiales: Reforzar su excavadora con un accesorio de abrazadera le permite asumir diversos requisitos de manipulación de materiales. Puede levantar y transportar materiales que un accesorio de cucharón estándar no podría sostener, como tubos grandes, rocas y cantos rodados.
  • Movimiento de tierras y remoción de escombros: La excavación y el movimiento de tierras son quizás el uso más común de las excavadoras. Ya sea que excave hoyos o zanjas, nivele terrenos o complete tareas generales de paisajismo, su cucharón y dientes pueden excavar y recoger sin problemas materiales como tierra, rocas y tierra. Puede cavar una zanja para establecer una base, instalar tuberías o cables o crear un área para plantar semillas. Una excavadora con un accesorio de agarre puede retirar materiales del sitio de trabajo, lo que la convierte en una opción ideal para la eliminación de residuos. 
  • Demolición: Puede equipar su excavadora con un accesorio triturador para realizar diferentes tareas de demolición, como romper hormigón o piedra.
  • Excavación subterránea y submarina: Las excavadoras pueden cavar pasajes subterráneos, también conocidos como túneles. Equipar la máquina con accesorios de cucharón y sinfín puede dar los mejores resultados. Además, algunas excavadoras pueden trabajar en agua, especialmente cuando están reforzadas con brazos de fijación extendidos y cadenas de rodillos.
  • Silvicultura: Una excavadora puede agilizar los proyectos forestales moviendo, cortando y cortando ramas para crear rutas de acceso. Existen numerosos accesorios, como desbrozadoras y cizallas, para manipular árboles y otros materiales forestales.
¿Debería alquilar una zanjadora o una excavadora?

Recomendamos alquilar una zanjadora si:

  • Necesitas hacer cortes rectos, limpios y precisos.
  • Está cavando una zanja más pequeña o necesita completar proyectos pequeños rápidamente.
  • Su proyecto no requiere alternar entre múltiples tareas.

Recomendamos alquilar una excavadora si:

  • Está cavando una zanja más amplia y profunda.
  • Está cambiando entre diferentes tareas a lo largo del proyecto.
  • Está trabajando en un proyecto más grande y que requiere más tiempo.
     
Encuentre el equipo que busca en Cat Rentals℠
Encuentre el equipo que busca en Cat Rentals℠

Ya sea que esté buscando alquilar una zanjadora o una excavadora, puede encontrar maquinaria de calidad en Cat Rentals. Puede disfrutar de los siguientes beneficios cuando nos elige para sus necesidades de equipos de alquiler:

  • Acceso a un amplio inventario de equipos meticulosamente inspeccionados y mantenidos
  • Opciones rentables y condiciones de alquiler flexibles
  • La posibilidad de probar antes de comprar

Nuestro equipo de alquiler incluye la última tecnología y características para proyectos más productivos. Además, nuestra confiable red de distribuidores garantiza que recibirá orientación y respaldo de expertos en cada paso del proceso de alquiler. Explore nuestra selección de zanjadoras y excavadoras de alquiler y solicite una cotización rápida hoy mismo.

Encuentre alquileres Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies