Mitä hyötyä suunnatusta porauksesta on?
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Kaivannot ovat välttämättömiä putkien ja putkien asettamiseen nesteiden ja materiaalien kuljettamiseksi. Vaikka ojitustyö on jo pitkään ollut perinteinen asennusmenetelmä, suuntaporaus on yhä suositumpi vaihtoehto, jolla on houkuttelevia etuja tehokkuuden ja kestävyyden kannalta. 

Suuntaporauksessa käytetään pintaporakonetta maanalaisen polun kaivamiseen. Porausreikä porataan tiettyä porausreittiä pitkin, jolloin maaperä häiriintyy mahdollisimman vähän. Tätä käytännössä kaivamatonta tekniikkaa kutsutaan myös vaakaporaukseksi, poikkeavaksi poraukseksi, vinoporaukseksi tai vaakasuuntaiseksi poraukseksi (HDD).

Suunnatun porauksen edut

Suunnattu avarrus tarjoaa useita etuja perinteiseen ojitusprosessiin verrattuna.

1. Vähemmän maaperän häiriöitä

Suunnattu poraus tarjoaa tavan kaivaa kaivantoja rakennusten, teiden ja muiden esteiden alle aiheuttamatta vahinkoa maanpinnan yläpuolella. Näillä porakoneilla on pienempi jalanjälki, mikä aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriöitä maaperälle, johon laitteet on asennettu. Perinteinen kaivaminen on näissä sovelluksissa mahdotonta.

2. Ympäristötietoisuus

Suunnattu poraus vähentää pohjaveden pilaantumista, pitää kaivupaikan ekosysteemin ehjänä ja aiheuttaa vähemmän murtumia kallioisilla alueilla. Tämän seurauksena kaivualue ja sitä ympäröivä alue voivat säilyä ja suojella.

3. Nopeampi projektin valmistuminen

Vaakasuora avarrusprosessi on nopeampi ja tehokkaampi kuin perinteinen ojitus. Projektin jälkeinen siivousprosessi on myös yksinkertaisempi ja nopeampi. Miehistösi voi säästää aikaa maansiirtotehtävissä, koska suunnattu poraus syrjäyttää vähemmän likaa. Koska suunnattu poraus vaatii vähemmän työntekijöitä, muut tiimin jäsenet voivat työskennellä muiden projektin osien parissa, mikä nopeuttaa projektin aikajanaa.

4. Työntekijöiden turvallisuus

Koska suunnattu poraus aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriöitä, putoavien kivien ja roskien riski on pienempi. Työntekijät loukkaantuvat vähemmän todennäköisesti kaivutöistä. Perinteisessä kaivamisessa sinun on asennettava suojajärjestelmät, kuten kaivannon tuenta, koska vaarat ovat suuremmat.

5. Turvallisuus kaikissa sääolosuhteissa

Perinteinen kaivaminen on turvallisinta hyvällä säällä ja aiheuttaa turvallisuusriskejä sateen tai lumen aikana. Voit suorittaa suunnatun porauksen satoi tai paistoi, mikä tarkoittaa, että seisokkeja ja projektien viivästyksiä on vähemmän. 

Erot perinteisen kaivannon ja suuntaavan porauksen välillä

Perinteisessä ojituksessa ja suunnatussa avarruksessa on keskeisiä eroja, joten jokainen menetelmä sopii erinomaisesti erilaisiin sovelluksiin.

Kaivaminen edellyttää, että miehistö kaivaa kaivannon tiettyyn pituuteen ja syvyyteen putkien asettamista tai putkien liittämistä varten. Koska tämä tekniikka häiritsee maata, kaivaminen on mahdollista vain työmailla, joissa ei ole esteitä.

Kun verrataan ojituksen asennushintoja suuntaporaukseen, perinteinen ojitustyö maksaa vähemmän. Kustannusero voi tehdä kaivamisesta paremman vaihtoehdon projekteille, joiden budjetti on rajallinen.

Projektin budjetti ja kiinteistön asettelu ovat kaksi ensisijaista tekijää, jotka on otettava huomioon valittaessa kaivamisen ja suuntaporauksen välillä. Joissakin projekteissa käytetään molempia menetelmiä. Perinteinen kaivaminen voi tarjota ratkaisun useimpiin maansiirtotöihin, kun taas suunnattu poraus on ihanteellinen tarkkaan kaivamiseen rakenteiden ympärillä ja alla liikkumiseksi.

Mihin suunnattua porausta käytetään?

Suunnattua avarrusta käytetään samantyyppisissä projekteissa kuin perinteisessä ojituksessa, mukaan lukien seuraavat:

  • Putken asettaminen
  • Apuohjelman asennus
  • LVI-korjaukset
  • Putkien asennus
  • Kaapelin asennus

Öljy-, kaasu - ja energiayhtiöt valitsevat suunnatun porauksen poratakseen kaivoja kallion läpi ja asentaakseen kunnallistekniikkaa ja putkia.

Suunnattu avarrus on myös ihanteellinen kaivumenetelmä nopealla aikataululla toimiviin projekteihin. Miehistö voi säästää aikaa vähemmällä kunnostustyöllä projektin jälkeen, jolloin työt saadaan tehtyä nopeammin.

Kaivantojen tuentavuokraus Cat Rentals℠ -jälleenmyyjiltä

Cat Rentalsin kautta toimiva valtuutettu Cat-jälleenmyyjäverkosto® tarjoaa seuraavan projektisi tarvitsemat kaivauslaitteet. Tukivälinevuokrauksemme auttavat estämään romahtamisia ja romahtamista, jotta miehistösi pysyy turvassa ja projekti etenee.

Kaivantojen tuentavuokrauksemme sisältävät laajan valikoiman erikokoisia ja -kokoonpanoisia alumiini- ja terässuojuksia. Tutustu esimerkiksi seuraaviin vaihtoehtoihin:

Kaikki tukivuokrauksemme huolletaan säännöllisesti ja tarkastetaan kattavasti vuokrausten välillä. Tarjoamme luotettavia ja turvallisia vuokrauksia, jotta voit hyötyä parhaasta suorituskyvystä.

Pyydä tarjous välinevuokrauksestasi jo tänään

Cat Rentalsin avulla voit vuokrata mitä tarvitset ihmisiltä, jotka tekevät mitä tahansa. Selaa ojientoistusvuokrauksiamme verkkosivuillamme. Keskustele tuoteasiantuntijan kanssa numerossa 1-800-RENT-CAT saadaksesi lisätietoja kustakin vaihtoehdosta. Täytä nopea vuokratarjouslomake verkossa aloittaaksesi vuokrauksen jo tänään.

Etsi Cat vuokra-asuntoja läheltäsi
Pyydä nopea tarjous
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset