5 rakennustyyppiä
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Monet rakennukset näyttävät ensi silmäyksellä samanlaisilta, mutta taustalla olevilla materiaaleilla on merkittävä rooli rakennuksen kestävyydessä ja kustannuksissa erityisesti hätätilanteissa. Olitpa uuden toimistorakennuksen projektipäällikkö tai urakoitsija, joka haluaa rakentaa pienen kodin, on välttämätöntä ymmärtää rakennuksen materiaalitarpeet varmistaaksesi, että rakenne on turvallinen, kestävä ja luotettava. 

Rakennusmääräykset määrittelevät rakenteet viiden rakennustyypin välillä paljastaakseen tärkeitä tietoja rakennuksesta. Tästä oppaasta voit tutustua erilaisiin rakennustyyppeihin ja siihen, miksi tämä tieto on välttämätöntä rakennusalalle. Tutustu rakennustyyppeihin sekä kunkin eduihin ja haittoihin nyt.

Siirry osioon:

Rakennustyyppien merkitys
Erilaiset rakennustekniikat ja -materiaalit vaikuttavat rakennuksen sietokykyyn hurrikaaneja, tulipaloja ja maanjäristyksiä vastaan, joten rakennustyöntekijöiden on ymmärrettävä valintojensa vaikutukset.

Rakennustyypit ovat elintärkeitä kaikille rakennusalalla työskenteleville ja välttämättömille pelastajille, kuten palomiehille. Erilaiset rakennustekniikat ja -materiaalit vaikuttavat rakennuksen sietokykyyn hurrikaaneja, tulipaloja ja maanjäristyksiä vastaan, joten rakennustyöntekijöiden on ymmärrettävä valintojensa vaikutukset. Heidän työnsä edistää rakennuksen tulevaa turvallisuutta, joten on tärkeää ymmärtää kunkin rakennustyypin edut ja haitat. 

Lisäksi pelastustyöntekijät voivat käyttää rakennustyyppejä kehittääkseen tehokkaan suunnitelman erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Palomiehet voivat esimerkiksi käyttää rakennustyyppejä saadakseen käsityksen siitä, miten tulipalo leviää eri rakennusten läpi. Tämän tiedon avulla nämä pelastustyöntekijät voivat tehdä päätöksiä vedestä ja ilmanvaihdosta vaarojen minimoimiseksi ja ihmishenkien pelastamiseksi. Lisäksi nämä pelastustyöntekijät voivat käyttää rakennustyyppejä ennakoidakseen vaaratilanteita, kuten romahtamista, leimahdusta ja takavetoa. 

Rakennustyyppien ymmärtäminen

Jokainen rakennus kuuluu johonkin viidestä kategoriasta. Tämä luokitus määrittää rakennuksen palonkestävyyden, jolloin rakennustyöntekijät ja pelastustyöntekijät voivat tietää, miten rakenne pärjää hätätilanteessa. 

Viisi rakennustyyppiä sisältävät palonkestävän, palamattoman, tavallisen, raskaan puun ja puurunkoisen. Palonkestävimmät rakennukset kuuluvat tyypin l luokkaan, kun taas palavista materiaaleista valmistetut kevyet rakenteet näkyvät viimeisessä luokassa. Jatka lukemista saadaksesi lisätietoja kustakin tyypistä ja kunkin eduista ja haitoista. 

1. Tyyppi l – palonkestävä

Tämän tyyppisten materiaalien ja muotoilun ansiosta nämä rakenteet ovat turvallisimpia tulipalon sattuessa, koska ne eivät syty helposti tuleen.

Tämän luokan rakennukset ovat usein yli 75 jalkaa korkeita. Nämä rakenteet toimivat tyypillisesti liiketiloina tai kerrostaloina. New Yorkin pilvenpiirtäjät ovat esimerkki tästä tyypistä, ja näissä rakennuksissa on todennäköisesti huomattava määrä betoni- ja teräspalkkeja. 

Tämän tyyppisten materiaalien ja muotoilun ansiosta nämä rakenteet ovat turvallisimpia tulipalon sattuessa, koska ne eivät syty helposti tuleen. Lisäksi nämä rakennukset kestävät korkeita lämpötiloja pitkiä aikoja. Kaikkien tämän luokan rakennusosien on oltava palamattomia, mukaan lukien sisä- ja ulkoseinät, rakennerungot, sisä- ja ulkoseinät sekä katto- ja lattiarakenteet. Näissä rakenteissa on usein suojattua terästä ja teräsbetonia, joka on päällystetty kestävillä pinnoitteilla, joten ne soveltuvat paremmin suuriin käyttötapauksiin kuin omakotitalot. 

Tyypin l rakennukset kestävät tulipaloa noin kahdesta neljään tuntia, eivätkä ne todennäköisesti romahda tulipalon aikana. Voit kuitenkin myös luokitella tämän luokan toimipaikat ryhmään A tai ryhmään B: 

  • Ryhmä A: Ryhmä A tarjoaa kolme tuntia suojaa ulkoseiniä ja rakennerunkoa vastaan, kaksi tuntia suojaa katto- tai lattiakokoonpanoa vastaan ja tunnin ja 30 minuuttia suojaa katolta. 
  • Ryhmä B: Ryhmän B rakennukset tarjoavat yhden tunnin suojan katto- tai kattoasennukselta ja kaksi tuntia suojaa lattian tai katon irtoamiselta, rakennerungolta ja ulkoseiniltä. 

Joissakin tyypin l rakennuksissa on erityisiä järjestelmiä palon leviämisen hillitsemiseksi, kuten itsepaineistuvat portaikot, hissien savuovet ja itsestään sulkeutuvat palo-ovet. Näiden rakennusten rakennemateriaalit ovat palonkestäviä ja palamattomia. Lisäksi palomiehet pääsevät usein helpommin tulipaloihin rakennusosien ansiosta, jolloin he voivat sammuttaa palon nopeasti ja ohjata ihmiset turvaan. Palomiehet turvaavat portaikot tulipalon aikana varmistaakseen rakennuksen asukkaiden turvallisen kulun paeta. 

On syytä huomata, että nämä rakennukset ovat usein kalleimpia rakentaa, vaikka ne tarjoavat eniten suojaa. Lisäksi paljas teräs voi kulua pitkiä aikoja, ja ikkunat ja katot voivat estää ilmanvaihdon tulipalon aikana. 

Esimerkkejä tyypin l rakennuksista voivat olla:

  • Palvelutalot
  • Hotellit
  • Ryhmäkodit
  • Hoitopalvelut
  • Puolimatkan talot
  • Kerrostalot
  • Asuntolat

2. Tyyppi ll – palamaton

Monet liikerakennukset, mukaan lukien äskettäin remontoidut tai uudet, ovat tyypin ll rakennuksia.

Monet liikerakennukset, mukaan lukien äskettäin remontoidut tai uudet, ovat tyypin ll rakennuksia. Nämä rakennukset ovat alttiita romahtamaan, jos liekit altistavat katot korkeille lämpötiloille, mutta näissä rakenteissa on usein palonsammutusjärjestelmät. 

Näissä rakennuksissa on usein materiaaleja, kuten vahvistettu muuraus ja kallistuslaattarakenne. Nämä materiaalit ovat palonkestäviä, ja rakenteissa on tyypillisesti palamatonta, kevyttä betonia. Tyypin l rakenteen tapaan tyypin ll rakennukset vaativat palamattomia materiaaleja, kuten betonia ja kiveä, ulkopuolelta, katosta, rungosta, seinistä ja lattioista, mutta rakenteessa voi olla syttyviä materiaaleja, kuten kumia ja vaahtoa. Tarkoista materiaaleista riippuen tämä luokka voi tarjota yhden tai kahden tunnin palamiskestävyyden. 

Tälle rakennustyypille on myös kaksi ryhmää:

  • Ryhmä A: Ryhmä A vaatii rakennuselementteihin palonkestäviä materiaaleja, ja jokainen kappale tarjoaa vähintään tunnin palosuojauksen. Ihmiset käyttävät usein A-ryhmän rakennuksia pienempiin rakenteisiin, joiden rakentaminen maksaa vähemmän niiden käyttöiän säilyttämiseksi. 
  • Ryhmä B: Ryhmän B rakenteilla ei ole palonkestovaatimuksia, joten rungon, ulkoseinien ja katon palonkestävyyden on oltava hyvin vähäistä. 

Palomiehet yrittävät tuulettaa tämän tyyppisiä rakennuksia tulipalon aikana. Tavoitteena on estää leimahdukset, äkilliset lämpötilapiikit. Palomiehet voivat käyttää rakenteen ulkopuolella olevia rullaovia ilmanvaihdon lisäämiseksi tulipalon aikana. Ilman asianmukaista ilmanvaihtoa lämpötilat voivat nousta hyvin nopeasti näissä rakennuksissa, mikä voi johtaa romahtamiseen. 

Tämän tyyppinen merkittävin haittapuoli on romahtamisen mahdollisuus. Näiden rakennusten metallikatot ovat alttiita romahtamaan, vaikka niillä ei olisikaan suoraa kosketusta liekkien kanssa. Jos et jäähdytä kattoa nopeasti, lämpö voi heikentää suojaamattomia teräsosia, jolloin ne rentoutuvat, vääristyvät tai laajenevat, mikä voi aiheuttaa romahtamisen. 

Lisäksi näissä rakenteissa on tyypillisesti tasakatto, jossa on eristys, huopa tai kattoterva, jotka ovat palavia materiaaleja. Jos tulipalo saavuttaa katolle, koko järjestelmä epäonnistuu. Lisäksi näiden rakennusten rakentaminen voi tehdä murtamisesta haastavaa hätätilanteissa, antaa kattojen ja seinien säilyttää lämpöä ja luoda mahdollisuuksia teräksen heikentymiselle korroosion, ruosteen tai tulipalon vuoksi. 

Esimerkkejä tyypin ll rakennuksista voivat olla:

  • Ostoskeskukset
  • Uudet koulut
  • Isot myymälät
  • Kunnostetut liikerakennukset
  • Markkinat
  • Tukkukaupat
  • Päiväkotitilat
  • Korkeakoulut
  • Uskonnolliset rakennukset

3. Tyyppi lll — Tavallinen

Näissä rakennuksissa, jotka tunnetaan joskus nimellä tiili- ja palkki, on usein muuratut tai tiiliseinät ja syttyvät ovet.

Tyyppisissä rakennuksissa on palamattomat seinät ja puukatot. Vanhemmissa rakenteissa voi olla runkokatot, mutta uudemmissa tiloissa on kevyitä järjestelmiä. Näissä rakennuksissa, jotka tunnetaan joskus nimellä tiili- ja palkki, on usein muuratut tai tiiliseinät ja syttyvät ovet. Ulkoseinät voivat koostua elementtipaneeleista, betonilohkoista, tiilestä, muurauksesta tai muusta palamattomasta materiaalista. Monet näiden rakennusten sisustuselementit ovat syttyviä. Näitä elementtejä ovat katot, kehykset ja lattiat. 

Näissä rakennuksissa voit käyttää kallistuslaattaa tai kallistuvaa rakennetta. Tämä menetelmä sisältää betonin kaatamisen seinämuotoon ja sen kallistamisen ylöspäin sopivaksi rakennuksen seinien muodostamiseksi. Tämä menetelmä eroaa betonielementistä, jossa betoni kaadetaan paikan päällä ja nostetaan paikalleen. 

Tyypin lll rakennusten välillä on muitakin eroja: 

  • A-ryhmän rakenteissa on kahden tunnin palosuojatut seinät, kun taas muualla rakennuksessa on tunnin suojaus. 
  • Ryhmän B rakenteet tarjoavat myös kahden tunnin suojan ulkoseiniltä, mutta muu rakennus tarjoaa hyvin vähän kestävyyttä, mikä mahdollistaa liekkien nopean leviämisen. 

Tämän tyyppisissä rakennuksissa on usein vaakasuorat tyhjiä tiloja tai yhdistettyjä ullakoita, jotka mahdollistavat liekkien leviämisen, ellet asenna palokatkoja. Kattojärjestelmät määrittävät, miten rakennus tuuletetaan. Yksi tämän rakennustyypin haitoista on, että kattojärjestelmät voivat palaa nopeasti, ja palopalkit voivat aiheuttaa uhan palomiehille. 

Tulipalon aikana ensisijainen tavoite on hillitä liekit ulkoseinien sisällä, jotta palo ei leviä läheisiin rakenteisiin. Palomiehet voivat lähestyä näitä rakenteita määrittämällä, onko rakennus uusi vai vanha, tehdäkseen ilmanvaihtopäätöksiä. Näissä rakenteissa on mahdollista toteuttaa pystysuora ilmanvaihto. Materiaaliyhdistelmän ansiosta nämä rakenteet pysyvät pystyssä, jos lattia putoaa. Tämäntyyppistä rakentamista löytyy uusista ja vanhemmista rakennuksista. 

Saatat löytää enemmän rakennusvaihtoehtoja käytettäessä tätä tyyppiä, mutta se tarjoaa vähemmän palosuojaa kuin tyypin l tai tyypin ll rakennukset. Ihmiset torjuvat usein tätä ongelmaa asentamalla korkealaatuisia ilmanvaihtojärjestelmiä ja kattosprinklereitä. Nämä järjestelmät liitetään palohälytysjärjestelmään ja auttavat hidastamaan liekkien leviämistä. Tämä rakennustyyppi on yleistymässä monen perheen rakentamisessa, ja ihmiset valitsevat usein palosuojattua puuta rakentamiseen. 

Esimerkkejä tyypin lll rakennuksista voivat olla:

  • Omakotitalot
  • Koulut
  • Yksikerroksiset yritykset
  • Pienet kaupalliset rakenteet

4. Tyyppi lV – Raskas puutavara tai massapuutavara

Tyypin lV rakennukset ovat yleisempiä vanhemmissa rakennuksissa.

Tyypin lV rakennukset ovat yleisempiä vanhemmissa rakennuksissa. Tässä tyypissä käytetään usein suuria puutavarakappaleita rakentamisen loppuun saattamiseen. Palomiehet voivat yleensä tunnistaa nämä rakenteet nopeasti, koska niissä on puuseinät tai katon jänneväli, jota löytyy vanhemmista tehtaista, navetoista ja kirkoista. Vankassa rakenteessa on metallipultit ja -levyt, jotka yhdistävät puutavaran. Vaikka nämä rakennukset ovat riippuvaisia palavista materiaaleista, ne pärjäävät usein hyvin tulipaloissa puutavaran kokonsa vuoksi. 

Tässä tyypissä käytetään yleensä laminoitua tai massiivipuuta rakentamiseen, ja kaikki puuosat täyttävät tarvittavat mittavaatimukset. Tämäntyyppisissä rakennuksissa on usein tukielementtejä, kuten palkkeja, kaaria, palkkeja ja pylväitä. Nämä elementit ovat tyypillisesti vähintään kahdeksan tuumaa paksuja kestävän rakentamisen edistämiseksi. Lisäksi katoissa ja lattioissa on tyypillisesti lankkuja, joiden paksuus on vähintään kuusi tuumaa. Näissä rakennuksissa voi olla syttyviä seiniä. 

Tämän rakennetyypin vahvuuksia ovat kantavat seinät ja viemäröintijärjestelmät. Kantavat seinät ovat usein palamattomia, ja viemäröintijärjestelmät antavat pelastustyöntekijöille mahdollisuuden kastella rakennetta ilman, että se romahtaa lisääntyneen painon vuoksi, koska vesi voi virrata suoraan ulos rakennuksesta. 

Tämän rakennustyypin haittapuoli on liitosten rikkoutumisen mahdollisuus. Korkeissa lämpötiloissa metalliliitokset voivat rikkoutua, ja joissakin paikoissa, kuten vanhemmissa tehtaissa, joissa on tavaroita, koneita tai öljyä, tämä voi lisätä palon vakavuutta. Lisäksi, vaikka nämä rakennukset kestävät usein tulipaloja romahtamatta, muut tekijät voivat rikkoa rakenteen eheyden. Esimerkiksi säävauriot tai termiitit voivat aiheuttaa rakenteellisia vaurioita rakennukselle, mikä johtaa sen romahtamiseen tulipalon aikana. 

Nämä rakennukset vaativat tulipalon sattuessa huomattavan määrän vettä palavien materiaalien määrän vuoksi. Muista, että nämä rakenteet toimivat usein hyvin, koska ne ovat erittäin kestäviä ja rajoittavat romahduksia. Tämä tarkoittaa, että Type lV on erinomainen valinta, jos etsit puurunkoista rakennusta, jossa on parannettu palosuojaus. Nämä rakennukset ovat kuitenkin kalliimpia valmistua verrattuna tyypin V rakennuksiin. 

Palomiehet voivat reagoida näihin rakenteisiin nopeasti, koska ne ovat helposti tunnistettavissa. Raskaan puutavaran parannettu kestävyys antaa ihmisille enemmän aikaa paeta rakennuksesta ja pelastushenkilöstö nousta sisään ja poistua hätätilanteissa. Palomiehet luottavat suuriin vesimääriin liekkien sammuttamiseksi. Lisäksi sprinklerijärjestelmät voivat auttaa sammuttamaan nämä tulipalot pidemmän palamisajan vuoksi. 

Esimerkkejä tyypin lV rakenteesta voivat olla:

  • Vanhat kirkot
  • Ikääntyneet tehtaat
  • Vanhat ladot

5. Tyyppi V – puurunkoinen

Puurunkoiset rakenteet kuuluvat tähän tyyppiin palavien materiaalien käytön vuoksi.

Puurunkoiset rakenteet kuuluvat tähän tyyppiin palavien materiaalien käytön vuoksi. Tämän luokan avulla voit käyttää mitä tahansa materiaalia, jolla on koodihyväksyntä rakenteen luomiseen. Tämä tyyppi ei vaadi materiaaleilta palonkestävyysluokitusta. Tämä tarkoittaa, että nämä rakennukset ovat palavimpia, joten ne kokevat todennäköisimmin vakavia palovahinkoja. 

Monet modernit kodit ja yksikerroksiset tilat ovat tyypin V rakentamista. Tässä rakennustyypissä käytetään valmistettua tai kevyttä puuta tyypin lV rakennusten raskaan puutavaran sijaan. Tämä materiaali on usein halpaa, rakenteellisesti kestävää ja tehokasta, mutta se ei tarjoa paljon palonkestävyyttä, jolloin nämä rakennukset voivat romahtaa muutamassa minuutissa. 

Usein tämä tyyppi valmistaa seinät, kehykset, katot ja lattiat puusta. Nämä kappaleet voivat olla osittain tai kokonaan puuta. Puun käytön vuoksi näillä rakennuksilla ei ole palonkestävyyttä ja ne voivat syttyä merkittävästi. Kevyt puurakenne tekee näistä rakenteista kuitenkin halvemman vaihtoehdon muille tässä luettelossa oleville. Uudet rakennusmateriaalit ovat nouseva trendi rakennusalalla, ja monilla on lisäarvokkaita ominaisuuksia rakenteiden parantamiseksi. 

Näissä rakennuksissa on tyypillisesti rakenteellinen tuki, joka estää rakennuksen romahtamisen. Sisätasot voivat estää tulen leviämisen pystysuunnassa. Lisäksi kipsilevy voi suojata hetkellisesti joitain rakenneosia, mutta muut tässä rakenteessa tunnetut materiaalit voivat ruokkia tulta. Nämä rakennukset tarjoavat tunnin tai vähemmän palonkestävyyttä, joten palamattomien materiaalien käyttö mahdollisuuksien mukaan voi parantaa turvallisuutta. 

Palomiehet pystyvät tyypillisesti tuulettamaan tämän tyyppisiä rakennuksia tehokkaasti hyvin ilmastoitujen puurunkojen ansiosta. Puurunkoiset katot lisäävät kuitenkin leimahduksen tai romahtamisen mahdollisuutta. Lisäksi, vaikka ilmanvaihto voi auttaa palomiehiä, se voi myös auttaa paloa leviämään nopeammin koko rakennukseen. Lisäksi nämä rakennukset voivat haastaa pelastushenkilöstöä, koska paljas puu ei tarjoa palonkestävyyttä. Joidenkin näiden ongelmien estämiseksi voit valita suuria puukomponentteja ensisijaisiksi rakenneosiksi rakenteen vahvistamiseksi ja romahtamisriskin minimoimiseksi. 

Nämä rakennukset ovat aina pienempiä kuin muut listalla olevat. Vaikka projektisi ei välttämättä vaadi sprinklerijärjestelmän käyttöä, sinun tulee ottaa sellainen käyttöön turvallisuuden parantamiseksi.
 

Esimerkkejä tyypin V rakennuksista ovat:

Esimerkkejä tyypin V rakennuksista ovat:

  • Modernit kodit
  • Pienet toimistorakennukset
  • Omakotitalot
  • Ravintolat
  • Pienet teatterit
Tarvitsemasi talonrakennustyypin päättäminen

Paikallisissa laeissa ja rakennusmääräyksissä on usein määräyksiä valittavasta rakennustyypistä. Kokoonpanotilarakennuksilla on erilaiset vaatimukset kuin monen perheen asunnoilla tai julkisilla ostosmahdollisuuksilla. Arvioi aina paikalliset määräykset määrittääksesi, mitä rakennustyyppiä sinun on käytettävä.
 

Jos rakenteesi sisältää palamattomia ja palavia materiaaleja, harkitse rakenteen erottamista, jotta molemmat voivat olla samassa rakennuksessa.

Jos rakenteesi sisältää palamattomia ja palavia materiaaleja, harkitse rakenteen erottamista, jotta molemmat voivat olla samassa rakennuksessa. Voit luoda palomuurin luodaksesi kaksi paloaluetta. Jotkut ostoskeskukset ja vastaavat ympäristöt käyttävät tätä mallia. Esimerkiksi ruokakauppa voi vaatia luokittelematonta terästä, kun taas viereisellä vähittäiskaupalla on erilaiset vaatimukset. Mahdollisten vahinkojen lieventämiseksi voit rakentaa palomuurin, jossa on betonilohkot näiden kahden väliin. 

Muista, että jotkin rakenteet vaativat tietyn rakennustyypin. Esimerkiksi monitasoinen sairaala tarvitsee laitokseensa tyypin 1 A-ryhmän suunnittelun. Näissä hankkeissa korostetaan, onko rakennustyyppi projektin kannalta ratkaiseva. Varmista lisäksi, että pystyt noudattamaan rakentamisen määräaikoja valitsemallasi tyypillä. 

Toinen näkökohta, joka osoittaa, mikä tyyppi sopii parhaiten projektiisi, on hinta. Työskenteletpä sitten itsenäisen projektin parissa tai sinulla on ainutlaatuinen asiakas, sinun on otettava huomioon projektin kokonaismäärä. Usein voit odottaa maksavasi enemmän rakennuksista, joissa on enemmän palonkestävyyttä. Tämä tarkoittaa, että jotkin rakennustyypit eivät välttämättä sovellu joihinkin projekteihin. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että saatat pystyä valitsemaan kestävämmän rakennustyypin, jos työskentelet pienemmässä projektissa suurella budjetilla. 

Viime kädessä rakennuksen käyttötarkoituksen, rakennusmääräysten, yleisten ympäristötekijöiden, paikallisten määräysten ja projektin budjetin ymmärtäminen määrittää, mikä rakennustyyppi sopii sinulle.
 

Etsi rakennuskoneita Cat Rentals℠ -sivustolta
Etsi rakennuskoneita Cat Rentalsista

Eri rakennustyyppien ymmärtäminen on välttämätöntä onnistuneen projektin toteuttamiseksi. Tietämyksesi kustakin tyypistä antaa syvällisen käsityksen siitä, mitä voit saavuttaa ja tarjoaako rakenteesi vaatiman turvallisuuden ja palonkestävyyden. Tieto on kuitenkin vain yksi osa työtä. Tarvitset myös luotettavia ja laadukkaita laitteita onnistuneiden projektien toteuttamiseen. 

Cat Rentalsilla on tarvitsemasi laitteet toimialastasi riippumatta, mukaan lukien kunnallistekniikka, maisemointi, yleisrakentaminen, asuin- tai liikerakentaminen, tienrakennus tai teollinen valmistus. Meiltä löydät tarvitsemasi työn tekemiseen oikein. Tarjoamme tuotteita, kuten rakennuskoneita, betonisahoja ja kaikkea siltä väliltä, jotta saat kattavan luettelon kaikesta, mitä työsi vaatii. 

Turvallisissa ja luotettavissa tuotteissamme hyödynnetään uusinta teknologiaa , jotta voit tuntea olosi luottavaiseksi jokaisessa ostoksessa. Tarjoamme myös operaattorikoulutusta, asiantuntevaa neuvontaa ja tukea paikan päällä, jotta löydät aina resurssit, joita tarvitset projektin menestyksekkääseen toteuttamiseen alusta loppuun. 

Riippumatta siitä, mitä etsit, löydät sen meiltä. Tarjoamme tuhansia työvälineiden lisälaitteita ja koneita yhdeltä arvostetuimmista valmistajista. Laaja valikoimamme sisältää tuotteita yli 70 johtavalta liittolaisyritykseltä, joilla on maine turvallisuudesta, luotettavuudesta ja laadusta. Et löydä näin laajaa valikoimaa mistään muualta. Selaa laitteitamme löytääksesi oikeat osat seuraavaan työhösi. Vuokraa mitä tarvitset ihmisiltä, jotka tekevät mitä tahansa.

Etsi Cat vuokra-asuntoja läheltäsi
Pyydä nopea tarjous
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset