Vinkkejä yleisten teiden puhtaana pitämiseen rakennustyömaiden sisääntulopisteissä
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Yleiset tiet ovat välttämättömiä infrastruktuurille, joka saa maailmamme toimimaan sujuvasti, mutta niistä voi tulla vaarallisia ja epäsiistejä, kun rakennusmiehet valtaavat ne. Cat Rentals℠ yhdistää sinut laitteisiin ja tukeen, joita tarvitset pitääksesi yleiset tiet puhtaina työmaan sisäänkäynneillä rakennustöiden aikana.

6 vinkkiä puhtaiden teiden saavuttamiseen rakennustyömaiden lähellä

Kun on kyse rakentamisesta teiden lähellä, puhtaus on välttämätöntä. Nämä vinkit tienrakennustyömaille auttavat sinua pitämään yleiset tiet puhtaampina:

1. Pidä kaistat vapaina

Yksi tärkeimmistä asioista, joita voit tehdä pitääksesi yleiset tiet puhtaina rakennustyömaallasi, on varmistaa, että kaistat pysyvät vapaina. Selkeät reitit minimoivat yleisten teiden häiriöt ja helpottavat välttämättömän henkilöstön pääsyä työalueelle ja sieltä poistumista. Kartiot, jersey-tyyliset esteet ja muut säännöllisin väliajoin sijoitetut liikenteenohjauslaitteet voivat auttaa luomaan näkyvän esteen rakennuspaikan ja muun tien välille.

2. Poista roskat päivittäin

Jotta paikkaa voidaan pitää puhtaana, siinä ei saa olla roskia ja roskia. Saatat saada valituksia, jos sivustoasi huolletaan huonosti, varsinkin jos se estää normaalin liikenteen sujumisen. Ota tavaksi poistaa roskat ja roskat päivittäin yleisillä teillä. Ne, joilla ei ole säännöllistä aikataulua roskien siivoamiseen, voivat jopa saada sakkoja kaupungin tai läänin sääntelyvirastoilta, jos he eivät ole ylläpitäneet aluetta.

3. Määritä laitteiden säilytysalue

Vaikka laitteiden pitäminen ulkona saattaa tuntua kätevältä, sinun tulee varata rakennustyömaasi laitteille säilytysalue kulkupisteiden hallitsemiseksi ja lähellä olevien turvallisuuden lisäämiseksi. Tämä organisointitaso lisää myös tehokkuutta ja tuottavuutta vähentämällä työntekijöiden materiaalien etsimiseen kuluvaa aikaa ja vähentämällä onnettomuus- ja varkausriskiä.

4. Käytä asianmukaista valaistusta ja opasteita

Jotta yleiset tiet pysyisivät puhtaina ja turvallisina rakentamisen aikana, suosittelemme käyttämään asianmukaista valaistusta ja opasteita, jotka auttavat jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja ajoneuvoja navigoimaan alueella turvallisesti. Voit myös harkita muuttuvien ilmoitustaulujen tai nuolipaneelien vuokraamista vyöhykkeiden erottamiseksi.

5. Huolla koneita

Rikkinäisten laitteiden – tai jopa vain likaisten laitteiden – aiheuttamat vaaralliset olosuhteet voivat estää kykyäsi tehdä työsi tehokkaasti ja tehokkaasti. Varo omistamiesi koneiden ruostetta ja korroosiota ja varmista, että noudatat määrättyjä huoltoaikatauluja. Jos vuokraat Cat Rentalsin kautta, paikallisen Cat-edustajan tiimi huolehtii vuokra-aikana tarvittavasta ylläpidosta.

6. Valmistaudu kaikkiin sääolosuhteisiin 

Kun työskentelet rakennustyömaalla, sinun on oltava valmis käsittelemään mitä tahansa säätä. Laadi suunnitelma, jossa otetaan huomioon paikallinen ilmasto ja mahdolliset olosuhteet, jotka voivat aiheuttaa maan epävakautta tukiasemiin. Työmaasi vakauttamiseen tarkoitetuilla varusteilla voit suojata rakennusmateriaalejasi, pysyä aikataulussa ja pitää työmaasi ympärillä olevat tiet puhtaina ja turvallisina.

Vuokraa asianmukaiset tienpuhdistusvälineet

Vuokralaitteissa, kuten lakaisukoneissa ja vesisäiliöissä, on erityisesti suunniteltu puhdistamaan rakennusalueita. Halutessasi Cat-teknikot toimittavat tienpuhdistuslaitteet suoraan työmaallesi avuksesi. Cat Rentalsilla huollamme huolellisesti kaikkia vuokraamiamme laitteita, jotta voit keskittyä projektisi muihin osa-alueisiin.

Laitteet rakennustyömaan puhtaana pitämiseen

Jos tarvitset laitteita, jotka auttavat sinua pysymään ajan tasalla tienpuhdistustehtävissäsi, harkitse:

  1. Lakaisukoneet: Yksi yleisimmistä laitteista, joita käytetään teiden pitämiseen puhtaina rakentamisen aikana, lakaisukoneissa on luudat tielle mahdollisesti kertyneen lian, roskien ja muiden roskien keräämiseksi.
  2. Vesiautot: Vesiautot, joita käytetään usein yhdessä lakaisukoneiden kanssa, suihkuttavat vettä teille rakentamisen aikana pölyn pitämiseksi alhaalla ja työmaan ympärillä olevien terveyden säilyttämiseksi.
  3. Lumenpoistolaitteet: Monipuolisista pyöräkuormaajista ammattikäyttöön tarkoitettuihin lumiauroihin, laaja vuokrakalustovalikoimamme sisältää lumenpoistolaitteet , joita tarvitaan kulkupisteiden pitämiseen auki ja yleisten teiden puhtaina.
Vuokraa mitä tarvitset ihmisiltä, jotka tekevät mitä tahansa

Kun sinun on vuokrattava laitteita, haluat varmistaa, että ne kestävät koko projektisi ajan. Cat Rentals tarjoaa joustavia vuokra-aikoja ja pääsyn laajaan valikoimaan koneita ja ratkaisuja – myös silloin, kun soitat viime hetkellä. Varmistamme, että kaikkia laitteitamme huoltavat asiantuntevat teknikot, jotka ovat perehtyneet uusimpaan teknologiaan, mikä antaa vuokralaisillemme ehdottoman luottamuksen tarjontaamme. Löydä lähin sijainti läheltäsi!

Etsi Cat vuokra-asuntoja läheltäsi
Pyydä nopea tarjous
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset