.png)
Työtapaturmia tapahtuu lähes kaikilla toimialoilla, mutta rakennusvammat ovat erityisen yleisiä ja voivat usein olla vakavia. Koska rakentaminen vaatii yleensä kovaa työtä, raskaiden materiaalien käsittelyä ja työskentelyä ankarissa ympäristöissä, näillä työmailla on suurempi loukkaantumisriski kuin monilla muilla toimialoilla.
OSHA on tunnistanut neljä loukkaantumistyyppiä , jotka ovat yleisimpiä rakennustyömailla. Lue eteenpäin saadaksesi selville, mitä ne ovat ja miten voit ehkäistä niitä.
Kaatumiset rakennustyömailla luokitellaan tyypillisesti putoamisiksi korkealta tai putoamisiksi samalla tasolla, kuten liukastumiset ja kompastumiset. Suurin osa putoamisista suurilta korkeuksista johtuu huonosti rakennetuista telineistä, väärästä tikkaiden käytöstä ja suojaamattomista raoista porraskäytävissä ja kuiluissa. Liukastuminen ja kompastuminen johtuvat usein väärin sijoitetuista esineistä, jotka haittaavat jalankulkua, ja roiskeista tai vuodoista, jotka aiheuttavat liukkaita pintoja.
Voit tehdä useita asioita estääksesi kaatumiset työssä:
- Noudata kaikkia kattoja, rakennustelineitä ja tikkaita koskevia turvallisuusmääräyksiä ja kouluta työntekijöitä näihin määräyksiin
- Käytä kaikkia asianmukaisia putoamisvarusteita, kuten suojakaiteita, henkilökohtaisia putoamisenestojärjestelmiä ja turvaverkkoja
- Pidä työalueet puhtaina, puhtaina sotkuista ja hyvin valaistuina
- Varmista, että työntekijät käyttävät kenkiä, joissa on riittävä pito
OSHA määrittelee "esineen osuman" törmäykseksi henkilön ja esineen tai laitteen välillä. Esimerkkejä ovat ajoneuvon törmäys ja väkisin tapahtuva kosketus, joka tapahtuu, kun esine putoaa ihmisen päälle.
Loukkaantumiset voidaan välttää merkitsemällä tai sulkemalla herkät alueet selvästi, ja asianmukaisten henkilökohtaisten suojavarusteiden, kuten suojakypärän ja suojalasien, käyttö voi auttaa minimoimaan niiden vaikutuksen. Muita varotoimenpiteitä, joihin voidaan ryhtyä, ovat:
- Pinoa materiaalit oikein putoavien ja liukuvien esineiden välttämiseksi.
- Vältä nostettuja tai ripustettuja kuormia.
- Varmista, että työntekijät tietävät, etteivät he saa asettua kiinteiden ja liikkuvien esineiden väliin.
- Kiinnitä materiaalit ja työkalut oikein, jotta ne eivät putoa.
- Älä aja peruutusvaihteella, jos näkymä on estynyt.
Yleisimmät sähköiskun aiheuttamat vammat ovat ihon palovammat, mutta ne voivat aiheuttaa myös vakavampia vammoja, kuten sydämenpysähdyksen ja hermovaurioita. Sähköisku tapahtuu yleensä, kun ympäristöt ovat vaarallisia huonon johdotuksen asennuksen, laitevaurioiden tai virheellisten työtapojen vuoksi.
OSHA-määräykset keskittyvät kattamaan vaatimukset sekä sähkölaitteiden suunnittelun ja käytön. He suosittelevat sähköisten suojalaitteiden ja asianmukaisen eristyksen käyttöä sähköiskun estämiseksi.
Muita tapoja estää sähköisku ovat:
- Kaikkien tarvittavien henkilönsuojainten käyttö.
- Laitteiden virrankatkaisu ja asianmukaisten lukitus- ja tag-menettelyjen käyttö.
- Turvallisen etäisyyden pitäminen jännitteisiin osiin.
Onnettomuuksiin/onnettomuuksien väliin jääminen tapahtuu, kun työntekijä jää kahden tai useamman esineen väliin. Tällaisia onnettomuuksia voi tapahtua, jos ajoneuvo jää loukkuun seinään, ruumiinosa vedetään koneeseen tai materiaalit romahtavat jonkun päälle.
Keskittyminen ympäristöön on yksi parhaista tavoista estää tätä tapahtumasta. Pysy turvassa välttämällä seuraavia:
- Asettuminen raskaan kaluston ja kiinteän esineen väliin.
- Laita kätesi tai muut ruumiinosasi liikkuvien esineiden lähelle.
- Käytä pitkiä hihoja, koruja tai muita esineitä, jotka voivat tarttua liikkuviin esineisiin.
- Työskentely kaivualueilla, joihin kerääntyy vettä.
- Pyörivän kohteen kääntösäteellä oleminen.
Cat Rentals℠ tarjoaa valikoiman luotettavia laitteita, joissa on sisäänrakennetut turvaominaisuudet, jotka auttavat pitämään työmaasi turvallisempana. Jos haluat lisätietoja tuotteistamme, selaa laitteitamme verkossa tai soita meille numeroon 1-800-RENT-CAT saadaksesi lisätietoja tai vuokratarjouksen.