Rakennuslaitteiden nimet, jotka kaikkien tulisi tietää
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Saatavilla on kymmeniä erilaisia rakennuskoneita, jotka vaihtelevat tavallisista koneista, joita näet lähes kaikilla työmailla, erikoistehtävissä käytettäviin hämäriin laitteisiin. Jopa rakennusalan kokeneet työntekijät voivat ajoittain kohdata heille tuntemattomia laitenimiä. Jos olet vasta aloittamassa alalla, et todennäköisesti ole vielä oppinut monia laitenimiä.

Olemme koonneet luettelon 30 keskeisestä rakennuskoneesta, jotta voit oppia jokaisesta niistä – miltä ne näyttävät, miten ne toimivat ja mitä ne saavuttavat. Nämä laitetyypit tulevat eri rakennusaloilta, mukaan lukien tienrakennus, purku, rakentaminen, metsätalous ja paljon muuta.

Siirry osioon:

1. Kaivurikuormaaja

Kaivuri on erittäin yleinen kaivulaite. Termi "kaivuri" viittaa teknisesti lisälaitteeseen – varteen, jonka päässä on kaivukauha – joka voidaan asentaa erityyppisiin raskaisiin koneisiin. Usein "kaivuri" on lyhenne kaivurikuormaajasta : etukuormaajaan kiinnitetty kaivuri. Tätä konetta pidetään rakennusalan monipuolisimpana maansiirtokoneena . Se sisältää kauhan edessä ja kaivurikiinnikkeen takana, jonka avulla voit kaivaa kaivantoja, lastata ja purkaa materiaaleja sekä nostaa esineitä.

2. Puomin nosto

Puominostin  on liikkuva työkone, jossa on tyypillisesti pyörät. Se sisältää pitkän nosturin, jonka päässä on alusta tai kauha, joka on tyypillisesti riittävän suuri yhdelle tai kahdelle työntekijälle. Tämän ilmahissin avulla työntekijät pääsevät turvallisesti rakennustyömaan korkeille alueille, kuten rakennuksen julkisivun ylempään kerrokseen. Puominostimia on saatavana sekä nivel- että teleskooppivaihtoehtoina.

3. Puskutraktori

Puskutraktori, jota kutsutaan myös puskutraktoriksi, on rakennuslaitteiden perusosa. Se koostuu traktorista, joka on tyypillisesti teloilla pyörien sijaan, ja jossa on suuri metallinen kauhalevy. Käyttäjät käyttävät levyä esimerkiksi maaperän ja muiden materiaalien kaivamiseen, kaivamiseen ja tasoittamiseen. Voit käyttää puskutraktoria myös purkamiseen, tiivistettyjen materiaalien hajottamiseen ja lumen raivaamiseen. Puskutraktoreita on saatavana useissa eri kokoluokissa eri tehtäviin.

4. Kylmäjyrsin höylä

Kylmähöylä  on asfaltin ja betonin jyrsinkone. Kun kone hioo asfalttia tiellä tai muulla pinnalla, se siirtää maa-asfalttia ylös rummusta liukuhihna-järjestelmän avulla. Kuljettaja seuraa tiiviisti kippiauton perässä niin, että irtonainen asfaltti laskeutuu kuorma-auton takaosaan. Kylmähöyliä käytetään ensisijaisesti silloin, kun on aika päällystää tie uudelleen.

5. Kompakti tela- ja maastokuormaaja

Kompakti telakuormaaja ja maastokuormaaja ovat molemmat pieniä kuormaajia, mutta ne ovat suuria työjuhtoja useimmilla rakennustyömailla. Nämä pienkuormaajat tarjoavat kätevän tavan siirtää materiaaleja työmaalla. Voit myös lisätä liitteitä kaikenlaisten tehtävien suorittamiseen. Ero näiden kahden koneen välillä on se, että kompaktissa telakuormaajassa on alavaunu, joka on suunniteltu vaativampiin ympäristöihin, kun taas maastokuormaajalla on pienempi maapaine ja se on turvallisempi valinta herkemmille pinnoille.

6. Puristin

Puristin  on kone, joka puristaa ja muotoilee pintaa, kuten maaperää, soraa tai asfalttia. Tämä tekee niistä arvokkaan voimavaran tienrakennuksessa ja muissa rakennustehtävissä. Puristimia on monen muotoisia ja kokoisia. Yksi yleinen tyyppi on levypuristin, joka on laite, jota työnnetään samalla tavalla kuin ruohonleikkuria. Pohjalevy värähtelee ja tasoittaa alla olevaa pintaa. Toinen yleinen tyyppi on tierulla, ajoneuvo, jossa on suuri pyörivä sylinteri, joka puristaa alla olevaa pintaa.

7. Vetolinjan kaivinkone

Vetolinjakaivinkone  on suuri laite, jota käytetään syviin kaivuprojekteihin. Tässä koneessa on pitkä puomi, jonka päässä on ripustettu kaivukauha. Kuljettajat ohjaavat kauhaa köysi- ja ketjujärjestelmällä. Jotkut vetolinjakaivinkoneet ovat riittävän pieniä kuljetettavaksi työmaalle, kun taas suuremmat vetolinjakaivukoneet, joita käytetään usein kaistalelouhintatöissä, kootaan paikan päällä. Jotkut näistä vetoköysikoneista voivat painaa tuhansia tonneja.

8. Porauslaite

Et ehkä näe porauslaitetta jokaisella rakennustyömaalla, mutta ne ovat katkottua kaikentyyppisissä kaivoissa. Yritätpä sitten päästä käsiksi maanalaiseen veteen, öljyyn tai maakaasuun, porauslaite voi auttaa. Jotkut porauslaitteet ovat erittäin suuria. Näkemääsi korkeaa rakennetta kutsutaan nostolaiteksi, mutta on monia muita komponentteja, jotka toimivat yhdessä poratakseen materiaaliin. Kokospektrin toisessa päässä ovat ruuvit, pienet porauslaitteet, joita yksi työntekijä voi käyttää manuaalisesti.

9. Kippiauto

Kippiauto  on kuorma-auto, jonka takana on suuri laatikkolava, jota käytetään materiaalien kuljettamiseen työmaalle ja sieltä pois tai materiaalien siirtämiseen rakennustyömaalla. Kuljettaja voi nostaa kuorma-auton lavan etupäätä hydraulisten mäntien avulla materiaalien kaatamiseksi sisälle. Tämä helpottaa materiaalien sijoittamista kaatopaikalle tai työmaalle. Jotkut kippiautot on suunniteltu ajettaviksi tiellä, kun taas toiset ovat maastoajoneuvoja, jotka on suunniteltu navigoimaan karussa maastossa.

10. Kaivinkone

Kaivinkone  on toinen rakennuskone, jota käytetään erilaisiin tehtäviin. Kuljettaja istuu ohjaamossa, joka pyörii 360 astetta. Tästä syystä kaivinkonetta kutsutaan joskus 360:ksi. Ohjaamo istuu alavaunun päällä, tyypillisesti teloilla, vaikka joissakin kaivinkoneissa on pyörät. Kuljettajat käyttävät ohjaamosta ulottuvan kepin ja puomin päähän kiinnitettyä kauhaa kaivamiseen, nostamiseen ja muihin toimintoihin.

11. Kaataja Buncher

 Kaato-kasauskone on arvokas voimavara puunkorjuussa ja maanraivauksessa. kaato-kasauskone koostuu teloilla olevasta ohjaamosta tai pyöristä, joihin on kiinnitetty puomi. Toistaiseksi tämä saattaa kuulostaa kaivinkoneelta tai muulta vastaavalta laitteelta. Tärkein asia, joka tekee kaato-kasauskoneesta ainutlaatuisen, on puomin päässä oleva kaato-kasauskone. Tämä laite kietoutuu puunrunkojen ympärille ja leikkaa puun tyvestä moottorisahalla ennen kuin se laskee puun jonnekin kuljetettavaksi.

12. Trukki

Trukit ovat erityisen yleisiä varastoissa, mutta saatat nähdä niitä myös rakennustyömaalla, koska ne auttavat kaikenlaisessa materiaalinkäsittelyssä. Trukki näyttää pieneltä autolta, jossa on masto, nostosylinteri, selkänoja ja vaunu edessä sekä haarukat, jotka ulottuvat eteenpäin ohjaamon pohjasta. Näiden komponenttien avulla voit nostaa materiaaleja, kuten tiililavoja, tai siirtää niitä puolelta toiselle. Eri käyttötarkoituksiin suunniteltuja trukkeja on erityyppisiä ja -kokoisia.

13. Huolitsija

Kuten kaato-kasauskone, kuormatraktori  on hyödyllinen metsäkone. Siinä missä kaato-kasauskone kaataa puita ja laskee ne kasaan, kuormatraktori kantaa tukit lastauspaikalle. Tämä laite on pohjimmiltaan maastoauto, jossa on tyypillisesti kahdeksan pyörää ja tukkien kuljetusmekanismi – pitämällä niitä juuri maanpinnan yläpuolella, jotta ne eivät vedä. Tämä erottaa kuormatraktorin juontokoneesta, joka vetää puita maahan. Kuormatraktorin kantamien tukkien koko on rajoitettu.

14. Etupään pyöräkuormaaja

Pyöräkuormaajat ovat yksi monikäyttöisimmistä saatavilla olevista rakennuskonetyypeistä. Kuten nimestä voi päätellä, nämä kuormaajat käyttävät pyöriä liikkuakseen työmaalla. Oletuslisälaite on ämpäri, jolla voidaan kauhoa, siirtää ja purkaa materiaaleja. Voit käyttää myös muita lisälaitteita, kuten kairoja, kaivureita ja repijiä apuna erilaisissa tehtävissä. Pyöräkuormaajia on saatavana eri kokoisina kompakteista suuriin, joten voit valita työhösi parhaiten sopivan mallin ja lisälaitteet.

15. Luokittelija

Tiehöylä, jota kutsutaan myös tiehöyläksi, on tärkeä laite tienrakennuksessa. Siinä on kolme akselia – kaksi takana ja yksi edessä – ja akselien välissä kulkee metallilevy. Siinä on yleensä kuusi pyörää pitkän rungon sijoittamiseksi. Metallilevy luokittelee alla olevan lian tai soran, kun käyttäjä ajaa koneella alueen yli. Ohjaamo, jossa kuljettaja istuu, on juuri taka-akselien yläpuolella. Tiehöylät ovat välttämättömiä tasaisen, tasaisen pinnan luomiseksi ennen tien rakentamista.

16. Harvesteri

Hakkuukone  on metsäkone, jota käytetään tukkien korjuuseen. Tässä koneessa on raskas ohjaamo ja kiinnitetty varsi, jota kuljettajat käyttävät alueiden leikkaamiseen ja tukkien tarttumiseen. Varren päässä oleva erityinen kiinnitys auttaa puiden leikkaamisessa, käsittelyssä ja kuorinnassa. Harvesterin lisälaitteet on tehty mukautumaan erikokoisiin puihin maksimaalisen monipuolisuuden takaamiseksi. Näitä laitteita on saatavana pyörillä ja telaketjuilla, jotka sopivat työmaalle, jossa niitä käytetään.

17. Rystyspuomin kuormaaja

 nivelpuomikuormaaja on toinen puunkorjuuseen käytettävä laite. Kun kuormatraktori tai juontokone on laskenut tukit lastauspaikalle, nivelpuomikuormaaja lastaa leikatut ja kuoritut tukit kuorma-autoon, jotta ne voivat mennä lopulliseen määränpäähänsä. nivelpuomikuormaaja on nosturin päällä varustettu kääntökone, joka on erityisesti suunniteltu poimimaan tukkeja ja lastaamaan ne tehokkaasti kuorma-autoon. nivelpuomikuormaajan ohjaamo voidaan asentaa perävaunuun tai se voi kulkea pyörillä tai teloilla.

18. Henkilöhissi

Termiä "manlift" voidaan käyttää merkitsemään koko ilmanostinten luokkaa, johon kuuluvat puominostimet, saksinostimet ja paljon muuta. Työturvallisuus- ja työterveyshallinnon (OSHA) mukaan hissillä tarkoitetaan kuitenkin laitetta, jossa on moottorikäyttöinen hihna , joka liikkuu vain yhteen suuntaan ja joka on tarkoitettu kuljettamaan työntekijöitä kerroksesta toiseen. Näitä kutsutaan myös pystysuoriksi henkilönostimiksi , koska ne liikkuvat ylös ja alas, eivät sivulta toiselle. Ne on tyypillisesti suunniteltu kuljettamaan yhtä työntekijää kerrallaan.

19. Mikseri

Rakentamisessa sekoitin on kuorma-auto, joka on varustettu suurella rummulla, joka sekoittaa betonia. Käyttäjän tarvitsee vain lisätä kuivaa sementtiä, kiviainesta ja vettä ja antaa rummun pyöriä materiaalien sekoittamiseksi ja märän betonin muodostamiseksi. Rummun sisäpuolella on kierreterä, joka helpottaa sekoittamista. Jotkut kuorma-autot ovat erityisiä betonisekoittimia, mutta voit löytää myös sekoittimen lisälaitteita tai kiinteitä sekoittimia, joita voit käyttää työmaalla, kun sinun on kaadettava betonia.

20. Siirrettävä nosturi

Siirrettävä nosturi on erittäin hyödyllinen laite esineiden nostamiseen ja siirtämiseen. Kuten nimen "liikkuva" osa viittaa, nämä nosturit on varustettu pyörillä tai teloilla, joten voit ajaa niillä ympäri työmaata, varsinkin jos ne ovat maastomalleja. Useimmat nosturit käyttävät hydrauliikkaa nostomekanismin siirtämiseen, jonka päässä on koukku esineiden pitämistä varten. Jotkut siirrettävät nosturit pystyvät pyörimään 360 astetta, mikä helpottaa entisestään ahtaissa tiloissa liikkumista.

21. Päällyste

 asfaltin levitin tai lyhyesti asfaltinpäällyste on laite, jota käytetään tienrakennuksessa ja vastaavissa toiminnoissa, kuten parkkipaikkojen luomisessa. Tyypillisesti kippiauto syöttää asfalttia jatkuvasti asfalttia asfaltinlevittimen suppiloon, joka sijaitsee koneen etuosassa. Näin asfaltinlevitin levittää asfaltin tasaisesti aiotulle pinnalle. Asfaltinlevitin tiivistää myös asfaltin pienellä telalla, mutta tiejyrä on silti välttämätön sen pakkaamiseen ja tasoittamiseen entisestään.

22. Paalutuskone

Syväpohjatöissä paalutuskone on välttämätön laite. Tyypillisessä paalutusjärjestelmässä puomi ulottuu nosturista. Puomiin on kiinnitetty lyijy, kehikko, jota käytetään paalun kohdistamiseen, sekä vasara ja paalu. Paalutuslaitteet nostavat paalun ja ajavat sen sitten maaperään, kunnes se saavuttaa sopivan syvyyden. Tämä tarjoaa elintärkeää tukea syvälle perustukselle.

23. Saksien nosto

Saksinostin  on eräänlainen ilmateline. Saksinostimet käyttävät ristikkäisten metallitunkkien järjestelmää alustan nostamiseen ja laskemiseen. Kuten hissi, ne eivät liiku vaakasuunnassa. Nämä hissit toimivat joko sähköllä tai moottorilla. Saksinostimet ovat suosituimpia varastoympäristöissä, koska niiden avulla työntekijät pääsevät korkeille varastoalueille. Ne voivat myös auttaa rakennustyöntekijöitä pääsemään rakennuksen korkeisiin tai ylempiin tasoihin.

24. liukuohjattu kuormaaja

Liukuohjattu kuormaaja on monipuolinen ja kompakti neljällä pyörällä varustettu rakennuslaite. Se on saanut nimensä siitä, että liukuohjattujen kuljettajien on käytettävä tasauspyörästön ohjausta – menetelmää, jossa ajoneuvon toista puolta työnnetään eteenpäin ja jätetään toinen lukittumaan, jolloin laite luistaa aiottuun suuntaan. Tämä ohjausmenetelmä antaa liukuohjatuille liukuohjatuille ohjatuille suuntasäteille, mikä tekee niistä täydellisiä ahtaissa tiloissa toimimiseen. Voit kiinnittää kaikenlaisia työvälineitä liukuohjattuun.

25. Luisto

Juontokone  suorittaa samanlaisen toiminnon kuin kuormatraktori. Suurin ero on, että juontokoneilla on taipumus vetää puita maata pitkin ja ne pystyvät tyypillisesti käsittelemään monipuolisempia puukokoja kuormatraktoriin verrattuna. Perinteinen juontokone on vaijerin juontokone, joka käyttää kaapelia puiden vetämiseen. Kuormatraktorin tavoin juontokone laskee puita lastauspaikalle, jossa ne voidaan kaataa edelleen ja lastata kuorma-autoon.

26. Teleskooppikuormaaja

Nimi teleskooppikurottaja on lyhenne sanoista teleskooppiohjaaja. Teleskooppinen viittaa tämän koneen teleskooppipuomiin, johon voit kiinnittää erilaisia työkaluja eri tehtäviin. Puomia lukuun ottamatta tämä kone näyttää isommalta ja raskaammalta trukilta. Teleskooppikuormaaja yhdistää olennaisesti nosturin ja trukin toiminnot luodakseen monipuolisen koneen materiaalinkäsittelyyn. Trukkiin verrattuna teleskooppikuormaajassa on suuremmat renkaat, jotka sopivat paremmin maastokäyttöön. Se voi myös nousta korkeammalle ja suorittaa enemmän tehtäviä.

27. Tornin nosturi

Torninosturit ovat suurempia kuin aiemmin mainitut siirrettävät nosturit. Itse asiassa nämä massiiviset nosturit eivät ole ollenkaan liikkuvia. Ne kiinnitetään tiettyyn paikkaan, tyypillisesti asennettuna betonilaattaan maahan. Torninosturit ovat eräänlaisia tasapainonostureita, mikä tarkoittaa, että ne muodostavat T-muodon. Vastapaino kiinnitetään vaakasuoran kappaleen toiseen päähän ja koukku toiseen päähän, joka ulottuu kauemmas nosturin pystysuorasta osasta. Kuljettajan ohjaamo sijaitsee nosturin risteyksessä.

28. Kaivanto

Ei ole yllätys, että kaivureita käytetään kaivantojen kaivamiseen. He eivät kuitenkaan vain kaiva. Nämä koneet käyttävät liukuhihnaa kaivetun maaperän poistamiseen huolellisesti. Kaivureita käytetään usein putkien asettamiseen tai vastaaviin tehtäviin, joissa tarvitset pitkän, kapean reiän. Kaivuri voidaan varustaa erilaisilla kaivulaitteilla tilanteesta riippuen. Esimerkiksi kaivuri voi käyttää metalliketjua maan repimiseen. Tämän moottorisahan kaltaisen laitteen ei tarvitse pysähtyä pienten kivien tai juurien vuoksi.

29. Hyötyajoneuvo

Hyötyajoneuvot (UTV) ovat laaja ajoneuvoluokka, joka on tarkoitettu pikemminkin työkäyttöön kuin maantieliikenteen henkilösovelluksiin. Rakennustyöntekijät käyttävät näitä ajoneuvoja liikkuakseen nopeasti suurella työmaalla tai kuljettaakseen pieniä kuormia materiaaleja tai laitteita paikasta toiseen. Hyötyajoneuvot ovat monipuolinen ja hyödyllinen voimavara monissa erilaisissa töissä, jotka ulottuvat rakennusteollisuuden ulkopuolelle, mukaan lukien maatalous ja muut alat.

30. Pyörän traktori-kaavin

 Pyörätraktorikaavinvaunu on suuri raskas kone, jota käytetään maansiirtoon. Kuten nimestä voi päätellä, nämä ajoneuvot raapivat maata litistääkseen sen. "Pyörätraktori" -osa viittaa koneen etuosaan, joka on yksinkertaisesti pyörillä varustettu traktori. Takaosa on siellä, missä kaavinosat ovat. Pyörätraktorikaavinvaunusta tekee ainutlaatuisen se, että se kerää likaa sen sijaan, että se vain siirtäisi sitä. Kun terä leikkaa ja löysää maaperää, liukuhihna siirtää maata ylös suppiloon.

Vieraile Cat Rentals℠ -sivustolla rakennuskonetarpeidesi osalta

On olemassa monenlaisia rakennuslaitteita, jotka soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin, jopa niihin, jotka eivät sisälly tähän luetteloon. Vuokraaminen voi olla kustannustehokas ja kätevä tapa hankkia tarvitsemasi laitteet ilman pysyvää investointia. Tämä on strateginen valinta aina, kun tarvitset koneen tai lisälaitteen, jota et odota käyttäväsi toistuvasti, tai kun suoritat töitä kaupungin ulkopuolella etkä halua kuljettaa laitteita työhön.

Kun tarvitset laadukkaita vuokrattavia rakennuskoneita, käy Cat Rentalsissa. Cat Rentalsilla on yli 1 300 toimipistettä ympäri maailmaa, ja se on täällä sinua varten missä tahansa oletkin. Caterpillar on ollut luotettava nimi rakennuskoneissa lähes vuosisadan ajan, joten voit luottaa siihen, että Cat-laitteet auttavat sinua tekemään työsi turvallisesti ja tehokkaasti.

Jälleenmyyjämme tarjoavat laajan valikoiman rakennuslaitteita, joten voit valmistautua mihin tahansa työhön. Selaa laitteita verkossa tai soita meille numeroon 1-800-RENT-CAT saadaksesi lisätietoja tai pyytääksesi tarjouksen hinnoittelusta.

Etsi Cat vuokra-asuntoja läheltäsi
Pyydä nopea tarjous