Kuinka maanjäristyksenkestävät rakennukset suunnitellaan
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Vaikka monet maanjäristykset ovat kooltaan kohtalaisia ja aiheuttavat vain vähän vahinkoa, voimakas järistys iskee joskus yhteisöön, joka ei ole riittävästi valmistautunut mahdolliseen tuhoon. Jotkut näistä vakavista tapahtumista vaikuttavat tuhansiin ihmishenkiin ja maksavat miljardeja korjauksia. Yksi tehokkaimmista tavoista estää maanjäristyskatastrofin aiheuttamat merkittävät vahingot on noudattaa rakennusmääräyksiä optimaalisilla rakennus- ja seismisillä suunnittelustandardeilla.

Insinöörit ovat ryhtyneet toimenpiteisiin maanjäristysten estämiseksi vuosikymmenien ajan, ja he ovat edistyneet merkittävästi maanjäristysten rakennuksiin kohdistuvien vaikutusten ymmärtämisessä. Sen lisäksi, että rakennusyritykset rakentavat uusia rakennuksia, jotka kestävät paremmin vaurioita, ne voivat käyttää näitä innovaatioita vanhojen rakenteiden kunnostamiseen ja tehdä niistä vakaampia katastrofin sattuessa.  

Miten maanjäristykset aiheuttavat vahinkoa?

Maanjäristyksiä tapahtuu, kun maankuoren kiviryhmät luistavat ja törmäävät. Tämä liike tapahtuu murtumalinjaa pitkin, kalliokappaleen murtumaa, joka voi ulottua useita maileja. Kun kivet liukuvat, ne vapauttavat valtavia määriä energiaa, joka leviää kuoren läpi seismisinä aaltoina kaikkiin suuntiin, mikä saa maan värähtelemään ja tärisemään pinnalla.

Maanjäristys on ensisijainen syy siihen, miksi rakennukset vaurioituvat maanjäristyksen aikana. Järistyksen voimakkuuteen voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten maanjäristyksen voimakkuus, maaperän tyyppi ja rakennuksen läheisyys siirrokseen. Vaikka monet perinteiset rakennusmallit kestävät pystysuuntaisia painovoima- ja painovoimia, jotkut eivät kestä seismisten aaltojen aiheuttamia vaakasuuntaisia voimia. 

Kuinka suunnitella maanjäristyksenkestävä rakennus

Ennen suuren rakennusprojektin aloittamista insinöörit arvioivat rakennustyömaan seismistä aktiivisuutta Yhdysvaltain geologisen tutkimuskeskuksen laatimien kansallisten seismisten vaarakarttojen avulla. Erityiset rakennusmääräykset osoittavat näihin karttoihin perustuvia seismisiä suunnittelumääräyksiä. Näissä tapauksissa rakentajien on noudatettava tiukempia standardeja mahdollisten tuhoutumisten käsittelemiseksi vaarallisilla alueilla.

Joitakin erityisiä rakennustekniikoita, jotka voivat auttaa estämään rakennetta vaurioitumasta maanjäristyksen aikana, ovat:

Pohjan eristys

Pohjan eristäminen edellyttää joustavan perustan luomista rakennuksen "kelluttamiseksi" eristysjousilla, laakerilla tai pehmustetuilla sylintereillä. Jos perustus liikkuu maanjäristyksen aikana, nämä eristimet värähtelevät, kun taas muu rakenne pysyy vakaana. 

Yksi suosituimmista eristysmalleista käyttää lyijykumilaakereita, jotka sisältävät kiinteän lyijykeskuksen, joka on päällystetty teräs- ja kumikerroksilla. Lyijykeskukset tekevät näistä laakereista vahvoja ja jäykkiä pystysuunnassa, kun taas teräs- ja kumikerrokset tarjoavat joustavuutta vaakatasossa.

Aktiivinen massan vaimennus

Aktiivinen massavaimennus tarkoittaa raskaan painon asettamista rakennuksen yläosaan, joka on kytketty iskuja vaimentaviin vaimentimiin. Kun rakennus tärisee, tämä massa toimii heilurina ja liikkuu vastakkaiseen suuntaan vakauden takaamiseksi. Tämä menetelmä toimii hyvin pilvenpiirtäjissä tai monikerroksisissa rakennuksissa.

Muut vaimennusmenetelmät sisältävät tärinänvaimennuslaitteita useilla tasoilla eri puolilla rakennusta. Voideltujen sylinterien sisällä olevat männänpäitä sisältävät pellit mahtuvat rakennuksen pylväiden ja palkkien väliin. Rakennus siirtää maanjäristyksen värähtelyenergian mäntiin, jotka työntyvät sylinterien sisällä olevaa silikoniöljyä vasten ja muuttavat energian lämmöksi. 

Rakenteen vahvistaminen

Toinen tapa jakaa rakennuksen läpi kulkevia voimia uudelleen maanjäristyksen aikana on vahvistaa rakennuksen rakennetta leikkausseinillä, kalvoilla ja momentinkestävillä kehyksillä.

  • Leikkaa seinät: Leikkausseinät koostuvat tyypillisesti useista paneeleista, jotka auttavat rakennusta säilyttämään muotonsa liikkeen aikana. Nämä seinät yhdistetään usein teräksisiin poikkitukiin, jotka luovat ylimääräistä jännitystä ja puristusta työntämisen tai paineen aiheuttamien voimien torjumiseksi.
  • Palleat: Kalvot ovat kriittinen osa vaakasuoraa rakennetta jokaisessa kerroksessa ja katossa. Insinöörit vahvistavat tyypillisesti näitä kalvoja vaakasuunnassa jakaakseen sivuttaisvoimat rakennuksen pystysuorien komponenttien kanssa.
  • Momentinkestävät kehykset: Momentinkestävät kehykset yhdessä rakenteen liitosten kanssa mahdollistavat palkkien ja pilarien taipumisen liitosten pysyessä jäykkinä. Nämä kehykset ovat erityisen tärkeitä sisäisen vakauden takaamiseksi.

Vaikka nämä vahvistusprosessit auttavat merkittävästi iskunvaimennuksessa ja tärinänvaimennuksessa, tehokkaimpien rakennusmateriaalien valinta on elintärkeää riittävän suojauksen varmistamiseksi. Matalan sitkeyden omaavista materiaaleista, kuten tiilestä ja betonista, valmistetut rakenteet imevät vähän energiaa ja halkeilevat todennäköisemmin. Sitä vastoin rakenneteräksestä tai teräsbetonista koostuvat rakennukset ovat kestävämpiä, koska ne tarjoavat korkeamman iskunvaimennustason.

Miten Cat Rentals℠ voi auttaa maanjäristyksenkestävien rakennusten suunnittelussa

Maanjäristyssuojatun rakennuksen rakennusvaiheissa luotettava ja suorituskykyinen raskas kalusto voi vaikuttaa merkittävästi projektin kokonaislaatuun ja miehistön tuottavuuteen. Cat Rentals℠ tarjoaa kattavan valikoiman alan johtavia rakennuskoneita tarpeisiisi. Tarjoamme ylivoimaista teknistä asiantuntemusta ja neuvoja, jotka auttavat sinua valitsemaan täydelliset laitteet työhösi.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten jälleenmyyjäverkostomme vuokrausvarasto voi hyödyttää seuraavaa rakennusprojektiasi, selaa laitevalikoimaamme tai ota yhteyttä lähimpään Cat Rentalsiin jo tänään.

Etsi Cat vuokra-asuntoja läheltäsi
Pyydä nopea tarjous
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset