Laitteiden vuokraus tulvavahinkojen varalta
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Tulvia voi tapahtua kenelle tahansa sijainnista riippumatta. Tilastot osoittavat, että 33 tulvaa Yhdysvalloissa vuosina 1980–2020 aiheuttivat kukin miljardien dollarien taloudelliset vahingot. Hyvä uutinen on, että saatavilla on monenlaisia laitteita, jotka auttavat sinua hallitsemaan tulvien siivoamista. Jos suunnittelet tulvavahinkojen puhdistusprojektia tai sinulla on hätätilanne, vuokrat voivat auttaa sinua vähentämään tappioita ja parantamaan tuottavuutta.

Vaikka saatat tarvita satunnaisia tulvalaitteita onnettomuuksien ja sääkatastrofien sattuessa, on mahdollista alentaa pitkän aikavälin kustannuksia vuokraamalla laitteita paikalliselta jälleenmyyjältäsi. Vuokrattavissa on monenlaisia tulvavahinkojen puhdistusratkaisuja, ja oikea Cat®-jälleenmyyjä voi määrittää sinulle joustavat ehdot.

Pumput

Jos etsit parhaita tulvalaitteita, valitse laadukas pumppuvuokraus. Tulvapumput auttavat poistamaan ylimääräisen veden tulvivilta alueilta, kuten kellareista ja työmailta. Työskenteletpä sitten suurella tai pienellä tontilla, pumpun vuokraus voi auttaa sinua pelastamaan enemmän omaisuutta ja arvoesineitä tulvan jälkeen. Voit helposti hävittää kerätyn veden viemäriin tulvivien kohteiden tyhjentämisen jälkeen.

Lämmitysjärjestelmät

Tulvan jälkeen kosteutta voi jäädä kiinteistön päälle ja sisälle aiheuttaen vahinkoa sekä huokoisille että ei-huokoisille pinnoille. Voit palauttaa vahingoittuneet laitteet ja omaisuuden nopeammin lämmittimien vuokrauksen avulla.

Lämpökuivaus on nopea tapa haihduttaa kosteutta, varsinkin kun se yhdistetään ilmankuivaimiin ja muihin tulvanpuhdistuslaitteisiin. Lämmitysjärjestelmät ovat loistava vaihtoehto, jos joudut poistamaan kosteuden tilasta lyhyessä ajassa. Tämä voi auttaa estämään homeen, homeen, mädäntymisen ja muiden ongelmien kehittymistä, jotka voivat aiheuttaa pitkäaikaisia vaurioita.

Ilmankuivaimet

Jos kiinteistö, jossa työskentelet, on edelleen kostea tulvan jälkeen, voit myös käyttää ilmankuivaimia kosteuden poistamiseen. Ilmankuivain toimii kuivattamalla ilmaa suljetussa tilassa, mikä voi auttaa estämään homeen ja bakteerien kasvua.

Lisäksi ilmankuivaimen käyttö voi nopeuttaa pintojen ja muiden märkien esineiden kuivumista. Koska näiden koneiden kosteuden poistaminen vie aikaa, ne ovat hyödyllisimpiä yhdessä muiden laitetyyppien kanssa.

Tuulettimet ja ilmansiirtäjät

Kaikenmuotoiset ja -kokoiset vuokratuulettimet voivat nopeuttaa tulvien siivoamista kuivaamalla märät pinnat. Nämä laitteet toimivat liikuttamalla ilmaa ympäriinsä, ja ne auttavat kosteutta haihtumaan ajan myötä.

Tehokkaalla ilmansiirtolaitteella voit kuivata sekä kovat että pehmeät pinnat. Puhaltimien ja ilmansiirtolaitteiden vuokraus on suunniteltu vastaamaan ammattilaisten tarpeita, joiden on palautettava tulvivat alueet nopeammin ja estettävä arvokkaiden esineiden menetys.

Ota meihin yhteyttä tulvasiivousvuokrausta varten

Me Cat Rentalsilla tarjoamme työkalut, joita tarvitset valmistautuaksesi mahdollisiin tulviin. Laaja valikoimamme tulvanpuhdistuslaitteita tarjoaa luotettavan ratkaisun, johon voit luottaa vaativimmissakin tilanteissa.

Selaa laitevalikoimaamme tai soita meille numeroon 1-800-RENT-CAT saadaksesi lisätietoja. Voit myös pyytää tarjouksen , jos sinulla on tiettyä tuotetta tai hinnoittelua koskevia kysymyksiä.

Etsi Cat vuokra-asuntoja läheltäsi
Pyydä nopea tarjous
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset