Opas nosturinkuljettajaksi tulemiseen
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Nosturinkuljettajan kaltaisiin ammatteihin ryhtyminen antaa sinulle mahdollisuuden saada koulutusta alle vuodessa ja aloittaa sertifioinnin testaamisen pian sen jälkeen. Tälle alalle pääsemiseen on monia väyliä, joiden avulla voit valita sinulle sopivan polun. Olitpa sitten valmistumassa lukiosta ja haluat päästä työelämään mahdollisimman pian tai olet vaihtamassa ammattia, nosturinkuljettajaksi ryhtyminen on melko yksinkertaista.

Siirry osioon:

Kuinka tulla nosturinkuljettajaksi

On olemassa muutamia polkuja, joita voit kulkea tullaksesi ammattimaiseksi nosturinkuljettajaksi. Kuten useimmissa ammateissa, mitä enemmän koulutusta ja sertifikaatteja sinulla on, sitä pätevämpi olet käyttämään kehittyneitä laitteita ja mahdollisesti ansaitsemaan enemmän rahaa. 

Useimmissa tapauksissa sinun on aloitettava peruskoulutuksella. Riippuen siitä, missä saat nosturinkuljettajan työpaikan, peruskoulutus voi riittää alkuun pääsemiseen, kun taas muilla aloilla kuljettajat edellyttävät sertifiointia. Tässä on muutamia vaiheita, joilla voit ryhtyä nosturinkuljettajaksi.

Osallistu ammattikoulun kursseille

Jos olet äskettäin valmistunut lukiosta ja tiedät haluavasi harjoittaa nosturien käyttöä ammattina, voit harkita ilmoittautumista ammattikoulun kursseille nelivuotisen korkeakoulun sijaan. Jos olet aikuinen, joka haluaa hakeutua uuteen ammattiin, ammattikoulu on myös erinomainen paikka aloittaa. 

Nämä ohjelmat ovat edullisempia kuin yliopistot ja auttavat sinua hankkimaan tietoa ja koulutusta, jota tarvitaan esimerkiksi nosturien käyttöön. Et tuhlaa aikaa hyppäämällä haluamallesi opiskelualalle, oppimalla erikoistaitoja ja usein soveltamalla niitä käytännössä käytännön harjoittelun avulla. Ammattikouluohjelmat tarjoavat peruskoulutusta ja -tietoa, jotka auttavat sinua aloittamaan urasi. Ne ovat tyypillisesti nopeatempoisia kursseja ja vievät sinut sinne, missä haluat olla lyhyessä ajassa. 

Jos ammattikoulusi kurssit eivät kata yleistä operaattorikoulutusta, sinun on myös suoritettava se ennen työelämään siirtymistä. Yleinen kuljettajakoulutus opettaa sinulle koneen turvallisuusprotokollista ja laitteiden huollosta, jotta voit käyttää konetta turvallisesti ja taitavasti. 

Kun olet suorittanut nosturinkuljettajaohjelman edellyttämät kurssit ja koulutuksen, saat yleensä apua työ- tai jatkokoulutusmahdollisuuksien, kuten oppisopimuskoulutuksen, löytämisessä.

Etsi oppisopimusohjelma

Vaikka monet nosturinkuljettajat jättävät oppisopimuskoulutuksen väliin, nämä ohjelmat voivat olla erittäin hyödyllisiä kokemattomalle nosturinkuljettajalle. Sen sijaan, että sinut heitettäisiin heti kentälle, oppisopimusohjelma yhdistää sinut kokeneen nosturinkuljettajan kanssa, joka mentoroi sinua, kun opit alaa työskentelemällä. 

Pääset oikeille työmaille kokemaan omakohtaisesti, mitä nosturinkuljettajana oleminen sisältää. Mentorisi opastaa sinua ja tekee alalle siirtymisestä hieman mukavampaa. Oppisopimuskoulutuksen avulla voit rakentaa vahvoja ammatillisia yhteyksiä, jotka voivat johtaa tuleviin työmahdollisuuksiin.

Etsi oppisopimuskoulutus

Ansaitse sertifikaatteja

Jotkut osavaltiot tai kunnat vaativat nosturinkuljettajia hankkimaan sertifioinnin, ennen kuin heidän katsotaan olevan oikeutettuja vuokraamaan tai käyttämään koneita. Muissa tapauksissa sertifioinnit voivat olla tapa kasvaa urallasi nosturinkuljettajana. Voit saada pari erilaista sertifikaattia. Jotkut yleisimmistä ja halutuimmista sertifikaateista ovat National Commission for the Certification of Crane Operators (NCCCO) -sertifikaatilta. 

NCCCO-ohjelmissa, joita usein lyhennetään nimellä Certification of Crane Operators (CCO), voit saada luvan käyttää erikoiskoneita, jotka tyypillisesti vaativat enemmän kuin peruskoulutuksen. Esimerkiksi NCCCO-ohjelmat tarjoavat sertifiointeja ristikkopuomin tela-alustan (LBC) ja ristikkopuomikuorma-auton (LBT) nostureille sekä teleskooppipuomin kääntö- (TLL) ja kiinteäohjaamon (TSS) nostureille. Voit saada sertifioinnin joko suoraan NCCCO:n tai akkreditoidun sertifiointiohjelman kautta. 

Sen lisäksi, että nosturinkuljettajat täyttävät yleiset CCO-kelpoisuusvaatimukset, kuten vähintään 18-vuotiaat ja noudattavat käytäntöjä, heidän on läpäistävä kirjalliset ja käytännön kokeet saadakseen sertifioinnin:

  • Kirjalliset tentit: Sertifiointikokeen kirjallinen osa koostuu ydinkokeesta, joka kaikkien on suoritettava, ja valitsemastasi enintään neljästä erikoiskokeesta. Sinun on valittava vähintään yksi erikoisuus – LBC, LBT, TLL tai TSS – mutta voit valita useita. Ydinkoe koostuu 90 monivalintakysymyksestä, joihin sinulla on 90 minuuttia aikaa vastata. Jokainen erikoiskoe sisältää 26 monivalintakysymystä, joihin saat tunnin aikaa vastata. Sertifiointia varten tarvitset ydinosaamisen ja vähintään yhden erikoisalan. 
  • Käytännön kokeet: Käytännön koe edellyttää, että osoitat taitosi nosturin käytössä. Valitsemastasi erikoisalasta riippuen otat vastaavan käytännön. Jos valitset useamman kuin yhden, sinun on läpäistävä käytännön koe jokaisesta valitusta erikoisalasta.

Kun olet läpäissyt sertifiointikokeet, sinulle myönnetään laminoitu henkilökortti, joka valtuuttaa sinut nosturin käyttöön. 

Kuinka kauan nosturinkuljettajaksi tuleminen kestää?

Koska nosturinkuljettajaksi voi ryhtyä useilla tavoilla, aika vaihtelee alusta loppuun. Tavalliset ammattikouluohjelmat kestävät tyypillisesti yhdestä kahteen vuotta, ja operaattorin peruskoulutusohjelmat voivat kestää jopa kahdeksan kuukautta palveluntarjoajasta riippuen. Jos valitset ammattikoulureitin, voit päästä työelämään kahden tai kolmen vuoden kuluttua tai vähemmän. Jos hyppäät suoraan kuljettajan peruskoulutukseen, sinusta voi tulla nosturinkuljettaja vuoden sisällä. 

Suhteellisen lyhyt aikakehys tekee tästä ammatista erinomaisen niille, jotka saattavat olla töiden välissä ja tarvitsevat hyvän vaihtoehdon, erityisesti niille, jotka eivät ehkä tee nosturien käytöstä elinikäistä uraa. Jos et näe itsesi kasvavan tällä uralla, peruskoulutuskurssit riittävät alkuun. Jos aiot tehdä nosturin käytöstä urasi, voit sijoittaa hieman enemmän aikaa koulutukseen ja sertifiointiin. 

Sertifiointikokeiden läpäisemiseen kuluva aika vaihtelee suuresti henkilöstä toiseen, vaikka sekä kirjalliset että käytännön kokeet on läpäistävä vuoden sisällä toisistaan. Voit suorittaa kokeet missä tahansa järjestyksessä, mutta ensimmäisen läpäisyn jälkeen sinun on läpäistävä toinen 12 kuukauden kuluessa saadaksesi sertifioinnin. Jos yli 12 kuukautta on kulunut, sinun on aloitettava sertifiointiprosessi uudelleen. 

Kun sertifiointi on sertifioitu, se on voimassa viisi vuotta – viiden vuoden kuluttua sertifiointi vanhenee. Vanhenemispäivää edeltävän vuoden aikana sinun odotetaan sertifioitavan uudelleen, jotta sertifikaatit säilyvät vanhenemispäivän jälkeen. Uudelleensertifiointi sisältää kirjallisten kokeiden uusimisen. Jos sinulla ei ole vähintään 1 000 tuntia kokemusta nosturista, sinun on myös suoritettava käytännön koe uudelleen. 

Nosturinkuljettajaksi tulemiseen kuluva aika riippuu viime kädessä siitä, kuinka paljon aikaa aiot sijoittaa uraan. Vaikka voit oppia perustaidot nopeasti, voit myös viettää muutaman vuoden etenemiseen ja lisäsertifikaattien hankkimiseen.

Kuinka paljon nosturinkuljettajat tienaavat?

Keskimäärin nosturinkuljettaja Yhdysvalloissa ansaitsee yli 65 000 dollaria vuodessa. Nosturin kuljettajan palkka vaihtelee merkittävästi useiden tekijöiden, kuten sertifikaattien, kokemuksen, sijainnin ja toimialan, mukaan. Esimerkiksi terästeollisuuden toimija tienaa keskimäärin 53 000 dollaria vuodessa, kun taas sähkön tuotantoteollisuudessa toimiva toimija ansaitsee keskimäärin lähes 89 000 dollaria vuodessa. 

Kasvumahdollisuuksien ja nosturinkuljettajien kasvavan kysynnän ansiosta löydät todennäköisesti hyvin palkatun työn tältä alalta, jos pystyt käyttämään aikaa ja koulutusta päteväksi ammattilaiseksi tulemiseen.

Erikoistuneet taidot
Toimialat, joilla tarvitaan nosturinkuljettajia

Nosturit ovat erittäin arvokkaita koneita. Niiden monipuolisuus ja vahvuus ovat ansainneet heille paikkoja eri teollisuudenaloilla rakentamisesta mekaanisiin asennuksiin. Jos harkitset nosturinkuljettajaksi ryhtymistä, tiedä, että tämän tehtävän tarve kasvaa seuraavilla aloilla:

  • Rakenne: Nostureita tarvitaan yleisimmin rakennustyömailla. Asuin- ja liikerakentamisesta julkiseen rakentamiseen tämä teollisuus luottaa näihin laitteisiin raskaiden materiaalien, kuten teräksen ja betonin, siirtämiseen. Esimerkiksi nosturit ovat välttämättömiä rakennettaessa siltoja, jotka pitävät ilmassa roikkuvia materiaaleja, kunnes ne ovat kunnolla kiinni. Nosturilla voidaan myös siirtää suuria koneita ja laitteita rakennustyömaalle ja sen ympärille.
  • Toimitus ja varastointi: Nosturit ovat välttämättömiä laiva- ja varastointipihoilla, varsinkin kun lähetettävät tai varastoitavat tavarat ovat raskaita laatikoita tai massiivisia kuljetuskontteja. Kun kuljetetaan tavaroita ulkomaille, talojen kokoisia merikontteja on siirrettävä rahtialuksiin ja sieltä pois. Tehokkain ja tehokkain tapa tehdä se on nostureilla. 
  • Valmistus: Autoteollisuudesta matkapuhelintorneihin monet valmistusteollisuudenalat löytävät käyttöä nostureille. Suuria, raskaita komponentteja ja tuotteita valmistettaessa nosturit tarjoavat tavan siirtää näitä kappaleita tiloissa ja valmiita tuotteita muille alueille tuotannon ylläpitämiseksi. 
  • Teräs: Nosturit voivat helposti siirtää terästä ja muita raskasmetalleja. Olipa kyse sitten raaka-aineiden purkamisesta tai terästuotteiden kuljettamisesta, nostureilla on tärkeä rooli terästeollisuudessa. Tämä laite on myös välttämätön teräspalkkien ja muiden komponenttien siirtämiseen erilaisten rakenteiden rakentamisen aikana.
  • LVI- ja mekaaniset asennukset: LVI-järjestelmät, kuten keskusilmastointilaitteet, voivat olla erittäin suuria ja raskaita, erityisesti suurissa rakennuksissa ja tiloissa. Nostureita hyödynnetään näiden ja muiden mekaanisten rakenteiden siirtämisessä ja asennuksessa. 
Yleiset nosturityypit

Nosturin kuljettajana voit käyttää useita erilaisia nostureita. Nosturityypit vaihtelevat rakenteen, lujuuden ja liikkumiskyvyn mukaan. Lue lisää yleisimmistä nosturityypeistä, mukaan lukien ne, joiden käyttöä varten voit saada sertifioinnin NCCCO:n kautta.

Ristikkopuomin tela-alustaiset nosturit

Ristikkopuomin tela-alustaiset nosturit ovat yksi suurimmista siirrettävistä nostureista, jotka vaativat tyypillisesti purkamista ja kokoamista työmaiden välillä liikkumiseksi. Kokonsa vuoksi nämä koneet pysyvät tyypillisesti työmaalla työn keston ajan. Tela-alustaiset nosturit ovat monipuolisia, helposti liikuttavia ja nostavia raskaita kuormia. Ristikkopuomin rakenteessa on hitsattua terästä V- tai W-kuvioissa, jotka tarjoavat lujuutta olematta liian raskaita ja tarjoavat laajemman toimintasäteen. Leveät telat tarjoavat tela-alustaisille nostureille liikkuvuutta ja vakautta, tyypillisesti sileillä pinnoilla liikkumiseen.

Ristikkopuomikuorma-autonosturit

Ristikkopuomikuorma-autonosturit tarjoavat kuorma-autoon asennetun ristikkopuomin tela-alustavaihtoehdon vahvuuden. Sen sijaan, että ne liikkuisivat telaketjuilla, ristikkopuomikuorma-autonosturit ovat pyörillä, mikä helpottaa niiden siirtämistä paikasta toiseen ja epätasaisen maaston ylittämistä. Ristikkopuomikuorma-autot on tyypillisesti varustettu tukijaloilla, jotka auttavat jakamaan kuorman painon ja vakauttamaan nosturia noston aikana. Nämä laitteet ovat tehokkaita suuriin töihin, jotka vaativat nopeaa nosturityötä.

ristikkopuomin kuorma-autonosturit

Teleskooppipuominosturit

Teleskooppipuominostureissa on sisäänvedettävät puomit. Puomi on rakennettu sarjasta osia, jotka sopivat toisiinsa, jolloin puomi voi ulottua tai vetäytyä hydrauliikan avulla. Nämä nosturit ovat monipuolisia, koska puomin korkeutta voidaan säätää ja niillä on usein suurempi ulottuvuus kuin muilla nostureilla. Löydät kääntö- ja kiinteät ohjaamot:

  • Kääntöohjaamo: Kääntöohjaamot kääntyvät 360 astetta, jolloin kuljettaja näkee täydellisesti nosturin ympärillä olevalle alueelle. Nämä ohjaamot ovat hyödyllisiä, koska kuljettaja voi kääntää ohjaamoa työskennelläkseen eri alueilla sen sijaan, että hänen pitäisi kääntää koko nosturia.
  • Kiinteä ohjaamo: Kiinteät ohjaamot ovat päinvastaisia – ne ovat paikallaan. Kiinteät ohjaamot näyttävät kuorma-auton ohjaamoilta, jolloin kuljettaja näkee vain sen, mikä on suoraan nosturin edessä ja välittömästi vasemmalla ja oikealla. 

Siltanosturit

Siltanosturit ovat usein pysyviä laitteita rakennustyömailla tai laitoksissa, joissa työnkulku on toistuvaa. Työalueen päälle asennetaan vaakapalkki, jossa rataa ja vaunua käytetään kuormien siirtämiseen lahden poikki. Nämä nosturit ovat erityisen hyödyllisiä varastoissa ja tiloissa, joissa tuotteita on siirrettävä kokoonpanolinjalla tai niitä siirretään jatkuvasti tietyn alueen läpi.

Torninosturit

Toinen pysyvä tai puolipysyvä vaihtoehto on torninosturi. Näitä käytetään yleisimmin korkeiden rakenteiden, kuten pilvenpiirtäjien, rakentamiseen. Nämä laitteet ovat paikallaan. Siirrettäviä nostureita tarvitaan tyypillisesti torninostureiden kokoamiseen, koska niitä ei voi ajaa työmaalle. Puomi on varsi, joka ulottuu mastosta ja pyörii 360 astetta optimaalisten ominaisuuksien saavuttamiseksi.

löydä teollisuuden rakennuskoneet Cat Rentalsista
Vuokraa nosturit Cat Rentals℠ -jälleenmyyjiltä

Nostureiden ja nosturiautojen vuokraaminen Cat Rentals℠ -jälleenmyyjiltä on loistava tapa hyödyntää korkealaatuisia laitteita edulliseen hintaan. Maksat laitteista vain silloin, kun sinun on käytettävä niitä, ja voit välttää lisälaitteiden varastoinnin. Jälleenmyyjämme kattavat jopa kaikkien nosturien huollot ja korjaukset. Cat-jälleenmyyjät ovat helposti käytettävissä auttamaan sinua löytämään tarpeisiisi parhaiten sopivan koneen ja voivat olla paikan päällä auttamassa, jos vuokralaitteisiin liittyy ongelmia. 

Ota meihin yhteyttä verkossa saadaksesi lisätietoja jälleenmyyjiemme nosturivarastoista tai etsi lähin jälleenmyyjä saadaksesi tarjouksen vuokralaitteista.

Etsi Cat vuokra-asuntoja läheltäsi
Pyydä nopea tarjous
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp