Kuinka tehdä rakennusyrityksestäsi innovatiivisempi
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Teknologian kehittyessä myös lähes kaikki toimialat kehittyvät, eikä rakentaminen ole poikkeus. Se, että se on ollut olemassa kivikaudesta lähtien, ei tarkoita, että se olisi pudonnut innovaatioiden suhteen. Itse asiassa asia on päinvastoin, sillä digitaalinen aikakausi on tuonut alalle uusia teknologioita ja menetelmiä. Jotkut parantavat turvallisuutta, kun taas toiset parantavat tuottavuutta tai vähentävät kustannuksia. Toiset edistävät edelleen ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

Miten voit hyödyntää innovaatioita rakennusliiketoiminnassasi? Se voi auttaa sinua erottumaan joukosta ja paljastaa sinut yrityksenä, joka on edelläkävijä. Jos olet jäljessä, se saattaa olla se, mitä tarvitset saadaksesi kilpailijat kiinni. Monet teknologiat ja tekniikat voivat auttaa parantamaan rakennusyritysten toimintatapoja.

Siirry osioon:

Pyydä nopea tarjous

Rakentamisen innovaatiot

Laitteistoa, ohjelmistoa ja materiaaleja voidaan käyttää rakennusprojektin parantamiseen. Tässä on joitain uusia ideoita, jotka ovat mielestämme erityisen merkittäviä rakennusalalla.

 

1. Digitaaliset kaksoset

Digitaaliset kaksoset ovat vallankumouksellisia työkaluja, jotka auttavat kaikenlaista rakennusalan henkilöstöä saamaan hyödyllisiä oivalluksia. Ne voivat auttaa parantamaan viestintää ja vähentämään tehottomuutta osastojen, kuten suunnittelun ja toiminnan, välillä yhdistämällä erilaisia tietotyyppejä.

Digitaalinen kaksonen käyttää dataa useista eri lähteistä, kuten drooneista, antureista ja tekoälyalgoritmeista, luodakseen rakennuksesta digitaalisen version. Tämän kloonin avulla voit testata erilaisia skenaarioita suorittamalla simulaatioita. Se käyttää työssään useita teknologioita 3D-simulaatiosta pilvilaskentaohjelmiin.

Digitaalisen kaksosen käyttötarkoituksia ovat muun muassa seuraavat:

  • Rakennuksen visualisointi, joka voidaan jakaa myös kumppaneiden ja yleisön kanssa
  • Dokumentaatio
  • Mallinnus
  • Vaatimustenmukaisuuden testaus simulaatioiden avulla sähköjärjestelmälle, LVI:lle jne.
  • Mallinnus
  • Suunnittelu

Digitaalinen kaksonen auttaa johtajia rakennuksen rakentamisen jälkeen antamalla heille reaaliaikaista tietoa sen suorituskyvystä. Testi voi ennustaa vesi- tai sähköjärjestelmän ongelman, johon he voivat puuttua, mikä saattaa säästää tuhansia dollareita korjauksissa. Muita testejä, joita digitaalinen kaksonen voi suorittaa, ovat tiettyjen matkustajien avustaminen. Vähittäiskauppiaille kaksonen voi tunnistaa parhaan jonopaikan tai ihanteellisen lämpötilan myynnille. Terveydenhuoltolaitosten rakentamisessa digitaalisia kaksosia voidaan käyttää tutkimustilojen sijoittamiseen ja henkilöstötarpeiden tunnistamiseen.

2. Dronet

Droneilla tai miehittämättömillä ilma-aluksilla (UAV) on monia käyttötarkoituksia ennen rakentamista, sen aikana ja sen jälkeen. Droonit tekevät mittaustekniikasta paljon helpompaa rakennusyrityksille ja voivat tarjota menetelmiä, kuten valon havaitsemisen ja etäisyyden (LIDAR), GPS-paikannuksen ja maahan tunkeutuvan tutkan.

UAV:t ovat erinomaisia parantamaan työntekijöiden turvallisuutta tutkimusten ja muiden valvontatoimien aikana, koska ne mahdollistavat pääsyn vaikeapääsyisille alueille, jotka voivat olla vaarallisia ihmiselle. Tämä tekijä tekee niistä hyödyllisiä myös huoltotarkastuksissa, kuten visuaalisessa ja lämpövalvonnassa. Teknologian kehittyessä saatamme jopa nähdä droonien pystyvän kantamaan enemmän painoa ja auttamaan materiaalien nostamisessa uusiin korkeuksiin.

3. DfMA

Design for Manufacturing and Assembly (DfMA) sisältää sellaisten projektien luomisen, joissa valmistus ja kokoonpano ovat etusijalla kustannusten ja monimutkaisuuden vähentämiseksi. DfMA:ta käyttävä lähestymistapa voi sisältää:

  • 3D-tulostus
  • Osien vakiokäyttö
  • Modulaarinen rakenne
  • Komponenttien määrän minimointi
  • Rakennuslaadun epäjohdonmukaisuuksien vähentäminen

Ajatuksena on vähentää paikan päällä suoritettavien tehtävien määrää ja helpottaa niiden suorittamista. Tämä menetelmä voi vähentää kustannuksia ja auttaa sinua käyttämään samanaikaisia suunnittelukäytäntöjä.

4. Lisätty todellisuus

Olemme nähneet virtuaalitodellisuuden sovellusten ja pelialustojen nousun myötä, mutta sen sijaan, että käyttäjä sijoitettaisiin täysin virtuaaliseen maailmaan, lisätty todellisuus (AR) täydentää heidän edessään olevaa todellista maailmaa. AR:n avulla virtuaaliset ominaisuudet peittyvät todellisiin esineisiin. Kun työntekijä lähestyy työaluetta, hän saattaa nähdä tietoja tehtävästä, turvallisuusvaroituksia ja muita informatiivisia hälytyksiä ponnahtaa esiin heads-up-näytössä. He pystyivät myös näkemään yksityiskohtia, joita he eivät muuten näkisi, kuten seinän takana kulkevia sähköputkia. "Näkemällä" seinän läpi työntekijä tietää enemmän työmaasta ja voi toimia turvallisemmin.

Tabletit, älylasit ja jopa suojakypärät on varustettu tekniikalla, jolla voit katsella näitä lisäyksiä. Toinen AR:n käyttötarkoitus on koulutusmoduulit, jotka asettavat työntekijän realistiseen ympäristöön ilman turvallisuusriskejä.

5. Älykäs turvallisuusvalvonta

Toinen ominaisuus, joka "älykkäillä" suojakypärillä voi olla, on kyky tunnistaa työntekijän fysiologinen tila sekä mahdolliset vaarat. He saattavat pystyä havaitsemaan:

  • Oireet, kuten ylikuumeneminen, riittämätön hengitys ja väsymys
  • Putoaminen
  • Ympäristöriskit, kuten kaasu, äärimmäiset lämpötilat ja korkea paine
  • Liikkuvien kohteiden läheisyys

Nämä älykkäät suojakypärät voivat myös tarjota toimivia vastauksia, jos jokin edellä mainituista havaitaan. Jos tapahtuu vakava putoaminen, hatut voivat varoittaa lähellä olevia työntekijöitä ja asianmukaista lääkintähenkilöstöä. He voivat myös tarjota etäopastusta työntekijöiden saamiseksi pois paikoista, joihin he saattavat olla jumissa, kuten kaivoksista tai monimutkaisista rakenteista. Hatut voivat jopa auttaa valvomaan asianmukaisia käyttöoikeuksia. He voivat tunnistaa, jos työntekijä yrittää käyttää konetta, johon hänellä ei ole sertifiointia, ja lähettää varoituksia työntekijälle ja hälytyksiä johdolle, jos joku yrittää päästä rajoitetulle alueelle.

6. Uudet materiaalit

Uusia rakennusmateriaaleja tulee esiin silloin tällöin, ja niiden hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla voi tarjota rakennusyritykselle ainutlaatuisia etuja. Joitakin mielenkiintoisia ovat:

  • CABKOMA: Tämä termoplastinen hiilikuitukomposiitti auttaa lisäämään seismistä vahvistusta rakennuksiin kevyellä, vahvalla ja esteettisesti miellyttävällä muotoilulla. Se käyttää tähän säiketankoja, joilla on korkea vetolujuus.
  • Breathe Brick: Kuvittele tiili, joka toimii suodattimen tavoin epäpuhtauksien keräämiseksi ja suodattamiseksi. Juuri niin Breathe Brick tekee, sillä se käyttää pölynimurin inspiroimaa muotoilua hiukkasten poistamiseen.
  • Hydrokeraamiset tiilet: Nämä "hikoilevat" tiilet voivat sitoa valtavia määriä vettä ja vapauttaa sitä kuumina päivinä, mikä auttaa laskemaan sisälämpötilaa 5-6 astetta.
  • PURETi: Erilaiset tuotteet, jotka luovat fotokatalyyttisen pinnan käyttämällä titaanidioksidia ja ultraviolettivaloa, voivat poistaa epäpuhtauksia ja vapaita radikaaleja rakennuksesta ja sen ympäriltä.
  • Valoa tuottava sementti: Muokkaamalla sementin mikroskooppista rakennetta fosforoivat materiaalit voivat absorboida energiaa auringonvalosta ja vapauttaa sitä yöllä, mikä luo ainutlaatuisen kauniin hehkuvan vaikutuksen yöllä valaisemaan reittejä.

7. Robottien eksoskeletonit

Vaikka saatamme olla melko kaukana autonomisista roboteista, jotka luovat rakennuksiamme, robotiikka voi auttaa useissa rakentamiseen liittyvissä tehtävissä.

Robotti-eksoskeletonit tarjoavat lisätukea rakentamiseen ja valmistukseen. Metallirunko voi auttaa lisäämään käyttäjän voimaa, mikä vähentää esineiden siirtämiseen tarvittavaa vaivaa ja sen vaikutuksia niveliin ja lihaksiin.

Pyydä nopea tarjous

Innovatiivinen rakentaminen Cat Rentalsilla℠

Caterpillar on ollut rakennusalan innovaatioiden eturintamassa perustamisestaan lähtien. Cat®-koneet auttavat sinua viemään rakennusyrityksesi uudelle tasolle tarjoamalla huippuluokan suunnittelua ja tehokkuutta, ja Cat Rentals tarjoaa joustavuutta käyttää näitä koneita sekä yli 70 muun valmistajan laitteita projektiesi vaatimalla tavalla. Tee vaikutus asiakkaisiisi ja paranna työmaasi tehokkuutta työkaluilla, joilla saat työn tehtyä oikein.

Löydä yksi yli 1 300 toimipisteestämme jo tänään, ja anna meidän auttaa sinua lisäämään hieman innovaatioita toimintaasi.

Etsi Cat vuokra-asuntoja läheltäsi
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset