Hissit vs. tikkaat
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset

Kumpi on parempi - hissi vai tikkaat? Sinun on harkittava tätä kysymystä ennen kuin ryhdyt mihinkään rakennus- tai yleishyödylliseen sovellukseen. Projektin vaatimukset saattavat vaatia kuljettajia pääsemään korkeisiin paikkoihin, ja on tärkeää valita laite, jonka avulla he voivat työskennellä sekä turvallisesti että tehokkaasti.

Vaikka tikkaat voivat olla erinomainen työkalu joihinkin vaikeapääsyisiin sovelluksiin, uusin tekniikka antaa hissivuokraukselle etulyöntiaseman lähes kaikissa tilanteissa. Monipuolisuus ja tukeva muotoilu ovat välttämättömiä, kun työskentelet vaativissa projekteissa, joten harkitse näitä hissin etuja ennen kuin päätät hissin tai tikkaiden valitsemisesta.

Suurempi kapasiteetti

Monet nostolaitteet on suunniteltu kestämään suurempia kuormia kuin tikkaiden vastineet. Esimerkiksi jotkut vahvimmista tikkaista kestävät 300–350 kiloa, kun taas erilaiset hissit voivat kuljettaa työntekijöitä ja laitteita, jotka painavat jopa 2 000 kiloa. Tämä suurempi kapasiteetti tekee nostolaitteista turvallisempia ja tehokkaampia suuremmissa sovelluksissa. Ne ovat myös yleensä tukevampia, mikä antaa työntekijöille mielenrauhan uusiin tehtäviin ryhtyessään.

Monimuotoisuus

Toinen hissien etu on, että saatavilla on monia erilaisia tyyppejä. Riippuen siitä, minkä projektin parissa työskentelet, voit valita tarpeitasi vastaavan työtason .

Yleisimpiä vaihtoehtoja ovat saksinostimet ja puominostimet. Vaikka saksinostimet ovat ihanteellisia työntekijöiden nostamiseen suoraan ylöspäin, jotta he voivat tehdä ikkunoiden ja rakennusten huoltoa, puominostimet tarjoavat turvallisemman ja helpomman tavan päästä pieniin tiloihin. Pystysuorat henkilönostimet ovat tehokkaita myös tietyissä pystysuorissa sovelluksissa.

Liikkuvuus

Tikkaat voivat olla tilaa vieviä ja kömpelöitä, mikä tekee niistä haastavia liikkua ja kuljettaa työmailla. Hisseillä sen sijaan on yleensä parempi liikkuvuus. Jos sinun on siirrettävä hissiä paikasta toiseen, sitä on helppo ohjata tasaisella alustalla säilyttäen samalla käyttäjän turvallisuuden.

Jotkut hissit on tehty toimimaan jopa epätasaisessa maastossa, mikä antaa niille etulyöntiaseman ulkotyömailla.

Turvaominaisuudet

Perinteiset tikkaat ovat yleensä epävakaita, eivätkä ne tarjoa turvaverkkoa onnettomuuden sattuessa. Suurin osa nykypäivän henkilöhisseistä on varustettu huippuluokan turvaominaisuuksilla, jotka suojaavat käyttäjiä kaikilta riskeiltä.

Asianmukaisilla turvavarusteilla ja mekanismeilla työntekijäsi voivat työskennellä lähes millä tahansa korkeudella ilman suurta loukkaantumisriskiä. Joitakin yleisiä ominaisuuksia ja kohteita ovat turvavaljaat, hälyttimet, nopeudensäätö ja turvakaiteet.

Pienemmät kustannukset

Turvallisuusriskit ovat vastuita, jotka ovat yleensä kalliita pitkällä aikavälillä. Investoimalla nostoteknologiaan voit suojata työntekijöitäsi ja talouttasi samanaikaisesti. Sen sijaan, että odottaisit onnettomuuden tapahtuvan paikan päällä, voit vuokrata luotettavia laitteita, jotka auttavat estämään sen. Tämä ylimääräinen suojaustaso voi tarjota valtavan edun myös budjetillesi.

Vuokraa ilmahissit Cat Rentalsilta℠

Nostolaite on ylivoimainen valinta korkeissa tai kapeissa tiloissa työskenteleville ammattilaisille. Cat Rentals℠ tarjoaa valikoiman hissivuokrauksia huippumerkeiltä, jotta voit vastata sekä lyhyen että pitkän aikavälin projektitarpeisiin. Ota rohkeasti yhteyttä saadaksesi tarjouksen tai tutustu vuokra-asuntovarastoomme saadaksesi lisätietoja. Jos sinulla on kysyttävää, voit myös ottaa meihin yhteyttä numerosta 1-800-RENT-CAT.

Etsi Cat vuokra-asuntoja läheltäsi
Pyydä nopea tarjous
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön

Evästeasetukset