Raskaan kaluston maailma kattaa laajan valikoiman toimintoja, ja kuormaaja on yksi monipuolisimmista ja laajimmin käytetyistä koneista. Keskikokoiset pyöräkuormaajat ovat yksi näistä mukautuvista koneista, ja kun ymmärrät niiden käyttötarkoitukset, huomaat käyttäväsi niitä kentällä aina kun mahdollista.
Pyöräkuormaaja on raskas kone, jonka etupäähän on asennettu suuri kauha. Jatkuvien telojen sijaan tässä koneessa käytetään kestäviä pyöriä, joten se pystyy navigoimaan teillä vahingoittamatta viimeisteltyä asfalttia. Pyöräkuormaaja on yksi monista muista laiteperheen kuormaajista, mukaan lukien liukuohjatut kuormaajat ja kaivurikuormaajat.
Caterpillarin keskikokoisissa pyöräkuormaajissa viitataan tiettyyn kauhan tilavuuteen ja työpainoon. Keskikokoisissa malleissamme on vähintään 3 kuutiojaardin kauhan kapasiteetti, ja työpaino vaihtelee 30 000 paunasta hieman alle 80 000 puntaan. Näissä malleissa on myös 200-500 hevosvoimaa.
Kompaktin ja suuren mallimme kokoisena keskikokoinen pyöräkuormaaja tarjoaa monipuolisuutta monenlaisiin projekteihin. Kun ymmärrät sen käyttötarkoitukset, voit löytää työmaaltasi lukemattomia sovelluksia keskikokoiselle pyöräkuormaajalle.
Kun harkitset keskikokoisen pyöräkuormaajan käyttötarkoituksia, sinun on otettava huomioon, kuinka paljon tilaa sinulla on työskennellä ja kuinka paljon materiaalia suunnitelma työskennellä. Nämä tekijät auttavat sinua tunnistamaan oikean koon ja kauhan tilavuuden sovellukseesi.
Keskikokoisten pyöräkuormaajien toiminnot jaetaan neljään perusluokkaan: kaivu, kuormaus, kantaminen ja tasoitus.
Kaivaminen
Keskikokoisen pyöräkuormaajan iso kauha soveltuu helposti kaivutöihin. Kaivamistarve ilmenee monilla eri työmailla, olipa kyse sitten kaasulinjojen liitin tai uuden rakennuksen perustan rakentamisesta.
Keskikokoiset mallit voivat kattaa pienet ja suuremmat kauhat laajojen kaivutarpeiden täyttämiseksi. Suuremmat kauhat voivat auttaa sinua saavuttamaan enemmän lyhyemmässä ajassa. Vaikka suuret pyöräkuormaajat tarjoavat suuren kapasiteetin, keskikokoisella mallilla saat enemmän ohjattavuutta.
Kuormaus
Raskaissa konesovelluksissa kivien, lian ja jätteen kaltaisia materiaaleja on siirrettävä paikasta toiseen. Keskikokoiset pyöräkuormaajat ovat arvokkaita laitteita kippiautojen täyttämiseen, jotka kuljettavat materiaaleja työmaan muille alueille.
Kaivusovellusten tavoin kuormauskäyttö riippuu kauhan tilavuudesta. On myös arvokasta huomata, että suurempi kuormitusteho vaatii enemmän hevosvoimaa. Monilla yleisillä rakennustyömailla on joitain kuormitusvaatimuksia, mutta ne eivät vaadi äärimmäistä kapasiteettia, kuten kaivosteollisuus.
Kantaminen
Pyöräkuormaajien ei tarvitse täyttää kippiautoja materiaalien kuljettamiseksi paikasta toiseen. Monet tiimit käyttävät näitä koneita kivien, lian ja muiden materiaalien kuljettamiseen eri alueille työmaalla. Pyöräkuormaajan kauhat pystyvät käsittelemään sekä kevyitä että raskaita materiaaleja, mukaan lukien:
- putki
- Tiilet
- Multaa
- Hake
- Maaperä
- Hiekka
Kun etsit keskikokoista pyöräkuormaajaa käyttökohteeseesi, ota huomioon materiaalien paino ja massa. Keskikokoiset mallit pienessä päässä ovat ihanteellisia multaa ja maaperää, kun taas suuremmat kapasiteetit kestävät tiiliä ja metallitankoja.
Tasaus
Vaikka liukuohjatut, kaivurit ja puskutraktorit ovat yleisimpiä laitteita maan tasoittamiseen, myös pyöräkuormaajat pystyvät hoitamaan työn. Jos asetat kauhan oikeaan kulmaan, se voi kallistaa maata määritystesi mukaisesti. Uudelleenkallistus voi myös auttaa sinua saavuttamaan oikean asteen vahingoittamatta maata.
Tämä sovellus vaatii ammattitaitoisen kuljettajan, mutta se on silti vaihtoehto. Jos tarvitset nopeaa tasoitustyötä ja sinulla on käsilläsi keskikokoinen pyöräkuormaaja, se voi olla hyvä mahdollisuus tiimillesi.
Koska keskikokoinen pyöräkuormaaja on niin monipuolinen, sillä on paikkansa monilla raskaan kaluston teollisuudenaloilla. Löydät pyöräkuormaajia seuraavista kohteista:
Koska keskikokoiset pyöräkuormaajat mukautuvat moniin töihin helposti, ne ovat erinomainen lyhytaikainen vuokrausvaihtoehto kaikenkokoisiin toimintoihin. Cat Rentals℠ yhdistää sinut jälleenmyyjäverkostoon, joka tarjoaa laajan valikoiman pyöräkuormaajia edistyneellä tekniikalla ja polttoainetaloudella.
Jos haluat lisätietoja pyöräkuormaajamalleistamme, voit etsiä paikallisen Cat-edustajan tai keskustella tiimin jäsenen kanssa numerossa 1-800-RENT-CAT. Voit myös selata pyöräkuormaajaamme verkossa tai käyttää nopeaa tarjouspyyntölomaketta vuokrataksesi mitä tahansa tarvitsemasi ihmisiltä, jotka tekevät mitä tahansa.
Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön
.jpeg)