Mitä on kallistettava rakenne?
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Kallistuva rakentaminen on noussut yhdeksi rakennusalan laajimmin käytetyistä rakennusmenetelmistä. Mutta mitä tämä prosessi tarkalleen ottaen sisältää, ja miksi niin monet yritykset pitävät sitä parempana kuin muita taktiikoita? Käsittelemme näitä aiheita ja paljon muuta tämän kattavan oppaan kautta.

Mikä on kallistuva rakenne?

Kallistuva rakentaminen on prosessi, jossa betonipaneelit nostetaan rakennuksen ulkoseinien kokoamiseksi. Tämän prosessin suorittamiseksi rakentajien on kaadettava betoni vaakasuoraan lattiamuotoon ja nostettava seinä ulos tästä muotista nosturilla. Kun seinät ovat pystysuorassa asennossa, ne asetetaan perustuksiin ja tuetaan yhteen, kunnes katto on kunnolla kiinni päällä.

Kallistuva rakentaminen soveltuu kaikenlaisiin asuin- ja liikeprojekteihin, kuten:

  • Varastot
  • Tuotantolaitokset
  • Toimistorakennukset
  • Vähittäiskaupat
  • Jakelukeskukset
  • Koulut
  • Asuminen
  • Datakeskukset
Millainen on kallistettavan rakentamisen prosessi?

Kallistettavaan rakentamiseen kuuluu muutakin kuin betonin valamista ja seinien nostamista – tämä prosessi sisältää monia tärkeitä vaiheita, joilla varmistetaan, että jokainen paneeli on tukeva ja turvallinen.

1. Suunnittelu

Ennen betoniseinien rakentamista työntekijöiden on ensin luotava rakennussuunnitelma, joka toimii projektin kehyksenä. Suunnitteluprosessissa on kolme päävaihetta:

  1. Kohteen arviointi: Ensin rakennustiimi käy työmaalla varmistamassa, että heillä on täysi pääsy alueelle ja olosuhteet sopivat betonirakentamiseen. Jos näin on, he voivat hyväksyä työmaan rakentamiseen.
  2. Suunnittelu: Tämän jälkeen yritys suunnittelee rakennuksen ja määrittää ihanteellisen muodon ja mitat. He luovat myös asettelun, jossa hahmotellaan, miten kukin paneeli järjestetään ennen nostamista.
  3. Dokumentaatio: Lopuksi rakennusyritys hoitaa kaikki tarvittavat paperityöt.

2. Rakentaminen

Yksi kallistettavan rakennusprosessin intensiivisimmistä osista on betonipaneelien rakentaminen, jotka toimivat rakennuksen seininä. Rakentajat luovat nämä paneelit seuraavien vaiheiden avulla:

  1. Betonilaatan rakenne: Aluksi työntekijät kaatavat betonilaatan ja asentavat jalustat määränpäähänsä valmistautuakseen paneelien sijoittamiseen.
  2. Paneelin muodon kokoonpano: Nyt miehistö voi aloittaa paneelimuotojen luomisen, jotka toimivat betonin puumuotteina. He asentavat myös komponentit ja aukot, joita tarvitaan ominaisuuksiin, kuten oviin ja ikkunoihin. 
  3. Paneelin vahvistus: Seuraavaksi rakentajat rakentavat teräsristikon sitomalla sarjan tankoja yhteen.
  4. Aseta ja upota asennus: Tämän jälkeen tiimi asentaa erilaisia upotuksia ja inserttejä, jotka auttavat paneelien nostamisessa ja kiinnittämisessä kattoon, jalustaan ja toisiinsa.
  5. Betonin kaataminen: Varmistettuaan, että lattialaatassa ei ole roskia tai seisovaa vettä, rakennustiimi kaataa betonin muotteihin paneelien luomiseksi. 
  6. Eristys: Jokaiseen rakennuspaneeliin tehdään eristys, jotta rakenne on energiatehokas. 

3. Nostaminen

Nyt kun kaikki tarvittavat osat on rakennettu, on aika alkaa nostaa niitä paikoilleen: 

  1. Lomakkeen poisto: Kun paneelit jähmettyvät, työntekijät poistavat lomakkeet.
  2. Nosturin liittäminen: Tämän jälkeen miehistö yhdistää ensimmäisen paneelin nosturiin kaapeleilla ja koukulla, joka kiinnitetään sisäosiin. 
  3. Paneelin sijoitus: Kun työntekijät ovat kiinnittäneet tuet paneeliin, he nostavat sen nosturilla lattialaatasta pystyasentoon antojen yli. Sitten he asettavat paneelin paikalleen ja asettavat sen paikalleen.
  4. Paneelien kiinnitys: Paneelin kiinnittämiseksi tiimi yhdistää paneelin tuet laattaan ja sen upotukset jalustaan ennen nosturin kaapeleiden irrottamista.
  5. Toista: Miehistö toistaa tämän prosessin jokaiselle paneelille, kunnes ne kaikki ovat vaakasuorassa, suorassa ja turvassa.
  6. Viimeistely: Rakentajat viimeistelevät rakennuksen, kuten maalit, hiekkapuhallukset, petsit, tiivisteet ja paikat.
  7. Katto: Lopuksi asennetaan rakennuksen katto. 
Kallistuvan rakenteen edut

Kallistuva rakentaminen on yksi maan suosituimmista kaupallisista rakennusmenetelmistä monien uraauurtavien etujensa vuoksi:

  • Kustannustehokkuus: Kallistettavat seinät vaativat vähemmän miehistön jäseniä ja koneita kokoamiseen verrattuna muihin rakennusmenetelmiin, mikä minimoi työvoima- ja laitekustannukset. 
  • Asennuksen nopeus: Rakennuksen pystyttäminen kallistusrakenteella vie huomattavasti vähemmän aikaa kuin muut menetelmät, ja se mahdollistaa erittäin tehokkaan suunnittelu- ja rakennusprosessin.
  • Suunnittelun joustavuus: Kallistuvilla rakennuksilla on monia suunnittelu- ja esteettisiä mahdollisuuksia rakennusten viimeistelystä seinätekstuureihin ja koristeisiin.
  • Energiatehokkuus: Koska kallistuvat rakennukset koostuvat betonista ja sisäänrakennetusta eristyksestä, ne edistävät energiansäästöä. 
  • Kestävyys: Kallistettavalla rakentamismenetelmällä valmistetut rakennukset on suunniteltu kestämään aikaa, eikä niissä ole juurikaan ikääntymisen merkkejä edes 50 vuotta kokoamisen jälkeen. Nämä rakenteet ovat myös palonkestäviä.
Vuokraa rakennuskoneita seuraavaa projektiasi varten Cat Rentals℠

Jos tarvitset raskasta kalustoa seuraavaan kallistettavaan rakennusprojektiisi, voit vuokrata tarvitsemasi Cat Rentals℠lta. Tarjoamme asiakkaillemme luotettavia ja kustannustehokkaita laitteita joustavimmilla vuokraehdoilla.

Soita numeroon 1-800-RENT-CAT saadaksesi lisätietoja tuotteistamme tai selataksesi laitteitamme verkossa!

Etsi Cat vuokra-asuntoja läheltäsi
Pyydä nopea tarjous
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp