Perustusten tyypit rakentamisessa
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Rakenteen koosta riippumatta jokaisella rakennuksella on perustus, joka auttaa jakamaan sen painon, estämään epätasaisen painumisen ja eristämään sen maan kosteudelta. Insinöörit käyttävät kuitenkin erilaisia lähestymistapoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Näiden lähestymistapojen välisten erojen ymmärtäminen on kuinka kertoa, minkä tyyppinen perustus talossa on.

Meikkivoiteita on kahta perustyyppiä – syvä ja matala – ja näiden kahden tyylin sisällä on erilaisia muunnelmia.

Syvät meikkivoitteet

Syvät perustukset voivat käyttää joko paalu- tai caisson-menetelmiä.

Paalun perustukset

Paaluperustukset ovat yleisempiä kahdesta syvästä tyypistä, ja ne sisältävät päätylaakeri- ja kitkatyylejä. Molemmat perustuvat tukeviin betoni-, puu- tai teräspilareihin, jotka ovat syvällä maassa. Pylväät voidaan valmistaa valmiiksi tai valaa paikan päällä.

Paalut porautuivat riittävän syvälle saavuttaakseen kiinteät kallioperäkerrokset päätysuunnassa. Tämän kerroksen saavuttaminen varmistaa vankemman tuen kuin ympäröivä maaperä voi tarjota. Kivi auttaa myös estämään rakennetta nousemasta sivuttaiskuormituksessa, kuten kovassa tuulessa.

Kitkatyylit käyttävät koko pinta-alaansa voimien vaihtamiseen pehmeämmän maaperän ja itsensä välillä rakenteen eheyden varmistamiseksi. Nämä pylväät voivat tukea painoja suhteessa niiden pituuteen, joten sijoittelun on oltava johdonmukainen, jotta saadaan tasainen jakautuminen.

Paaluperustuksia käytetään ensisijaisesti raskaammille rakennekuormille ja alueilla, joilla pohjaveden pinta on korkea.

Caissonin säätiöt

Jotkut ammattilaiset kutsuvat myös caisson-malleja pora-akselin perustuksiksi. Lähestymistapa on samanlainen kuin paaluperustus, mutta suuremmalla kantavuudella, tyypillisesti paikan päällä valussa. 

Tällä menetelmällä ruuvi porautuu maahan akselin tai caissonin luomiseksi, sitten ontto pylväs ja raudoitus vahvistavat reikää ennen valua. Kun betoni on kovettunut, työntekijät voivat poistaa kotelon. Kuorman jakautuminen tapahtuu varpaiden tai akselin vastuksen tai molempien yhdistelmän kautta.

Suuren kapasiteetin suunnittelunsa vuoksi insinöörit valitsevat usein caisson-perustuksia rakenteisiin, kuten ylikulkusiltoihin, laitureihin, siltoihin ja koteihin rinteillä tai veden päällä. Akselin räätälöinti mahdollistaa vedenpitävyyden, maanalaisen työn, pumppauksen ja paljon muuta.

Matalat perustukset

Matalia perustuksia on useita tyylejä, mukaan lukien matto, yksilöllinen jalusta, yhdistetty jalusta ja runkoseinä.

Maton meikkivoiteet

Tämä perustustyyppi tunnetaan myös lautan perustana. Voit tunnistaa tämän mallin, kun kellarin perustus "uppoaa" maaperään, aivan kuten lautan pohja vedessä. Se ottaa huomioon koko rakenteellisen jalanjäljen ja käyttää kellarin pinta-alaa kantavammana tukena.

Insinöörit valitsevat tyypillisesti mattoperustukset suuren kuormituksen tilanteissa, mikä tarkoittaa, että rakenteen paino jakautuu perustusten seiniin ja pilareihin on raskaampi. Lautan perustukset auttavat estämään epätasaista painumista, jota yksittäiset jalustat voivat kokea. Tämän seurauksena ne muistuttavat enemmän yhdistettyjä jalustat ja ottavat kokonaisnäkökulman huomioon ottaen jokaisen kantavan komponentin.

Tämä perustusrakenne sopii parhaiten rakenteisiin, joissa kellarit ovat mahdollisia ja maaperä on löysää.

Yksilölliset jalustan perustukset

Yksittäiset jalustan perustukset ovat yleisimpiä matalan perustuksen lähestymistapoja, ja ne ovat yleensä neliön tai suorakaiteen muotoisia. Tässä kokoonpanossa yksi pylväs jakaa kuorman ympäröivän maaperän kanssa ja sen kantama paino määrää sen leveyden. Insinöörit voivat kutsua tätä lähestymistapaa myös tyynyn perustaksi.

Koska yksittäiset jalustan perustukset ovat yleisiä, näet ne helposti monissa rakenteissa. Voit tunnistaa tämän lähestymistavan nopeasti, jos rakennuksessa on yksi perustuspylväs tukena.

Yhdistetyt jalustan perustukset

Yhdistetyllä jalustalla on samanlaiset ominaisuudet kuin yksittäisellä jalustalla, mutta siinä on kaksi tai useampia pilareita, jotka jakavat kuorman yhdelle alustalle yhden sijaan. Insinöörit käyttävät tätä mallia, kun he haluavat jakaa rakennuksen painon useammalle kuin yhdelle pylväälle. Yleensä pilarit ovat riittävän lähellä toisiaan, jotta niiden kantavissa jalanjäljissä on jonkin verran päällekkäisyyttä.

Yhdistetyn jalustan tunnistat, kun tarkastelet useita pilareita ja yksittäistä pohjapintaa.

Varren seinän perustukset

Runkoseinän perustuksella on monia nimiä, mukaan lukien levitys, nauhajalustat tai jatkuvat jalustat. Insinöörit käyttävät tätä mallia, kun kantavat seinät kantavat rakenteen painon pilarien, pylväiden ja palkkien sijaan. 

Tunnista tämä lähestymistapa, kun tarkkailet seiniä, joiden alaosat ovat betonia ja noin kaksi tai kolme kertaa seinän leveys. Painon jakaminen suuremmalle alueelle auttaa varmistamaan eheyden ja vakauden.

Tyypillisiä runkoseinäperustusten käyttökohteita ovat tiivistyneellä hiekalla tai soralla olevat rakennukset ja muuratut seinät.

Hanki kaivu- ja työmaan valmistelulaitteet Cat Rentals℠ -palvelusta

Yli 1 300 Cat Rentals℠ -toimipistettä maailmanlaajuisesti, joten lähelläsi on varmasti yksi. Valitse laajasta alkuperäisten Cat-työkalujen ja -koneiden valikoimasta sekä yli 70 muun johtavan tuotemerkin varusteista. 

Ota meihin yhteyttä verkossa tai etsi läheinen sijainti tehdäksesi varauspyynnön jo tänään!

Etsi Cat vuokra-asuntoja läheltäsi
Pyydä nopea tarjous
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp